Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Nieuws

December 2024

Forbes Magazine rangschikt SMC Corporation in de lijst van "Werelds Beste Werkgevers 2024".

SMC is door Forbes, een toonaangevend Amerikaans zakenmagazine, gerangschikt onder de "Werelds Beste Werkgevers 2024".

Lees meer
SMC Smart Assets: Asset management for the digital age

In a move set to help shape the future of Industry 4.0, SMC is launching Smart Assets, a progressive project which will make the asset management requirements of both machine builders and end users fit for the digital age. With collaboration from leading academic and industrial partners, Smart Assets will ultimately lead to the automatic generation of dynamic and data-rich digital representations of all 700,000+ SMC products, helping companies to boost efficiency, interoperability and sustainability. The project will run until 2026.

Lees meer

November 2024

Compacte SMC cilinder ondersteunt energiezuinige machines

De nieuwe CQE-serie compact cilinders van SMC brengt energie-efficiënte machines weer een stap dichterbij. De CQE-serie maakt het mogelijk om de werkdruk te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Zelfs bij lage druk leveren ze een hoge outputkracht. Hierdoor kunnen gebruikers de aanvoerdruk verminderen zonder de diameter van de luchtcilinder te hoeven vergroten, wat aanzienlijk bijdraagt aan lagere energiekosten.

Lees meer

September 2024

SMC joins IDTA in support of a digital future

In July 2024, global automation product specialist SMC became a member of the Industrial Digital Twin Association (IDTA). Joining such a powerful community will reap great advantages for the ongoing digital future of the company and its customers. In particular, IDTA membership will ensure SMC always remains abreast of the latest digital twin advances, while simultaneously allowing the company to help shape digital-twin developments in support of Industry 4.0 success.

Lees meer
Remembrance event for Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada

We hereby would like to announce a remembrance event for our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada, who passed away on Saturday, April 20, 2024 (JST), at the age of 97.

Lees meer

April 2024

Overlijdensbericht: Erevoorzitter Yoshiyuki Takada

Met veel verdriet kondigen wij het overlijden aan van onze gewaardeerde erevoorzitter, Yoshiyuki Takada. De heer Takada overleed vredig op zaterdag 20 april 2024 om 04.00 uur, terwijl hij onder medische zorg was.

Lees meer
SMC ondertekent het Global Compact van de Verenigde Naties

SMC CORPORATION heeft zich aangesloten bij het Global Compact Initiative van de Verenigde Naties, een vrijwillig initiatief dat bedrijven helpt om hun bedrijfsvoering verantwoord en transparant te houden.

Lees meer
Hulp bij aardbevingen in Taiwan

Wij willen ons diepste medeleven betuigen aan degenen die zijn omgekomen bij de aardbevingen voor de oostkust van Taiwan op 3 april 2024, en ons oprechte medeleven betuigen aan al degenen die door de ramp zijn getroffen.

Lees meer

Maart 2024

SMC heeft de "Supplier Excellence Awards 2024" ontvangen van Applied Materials

SMC heeft de "Supplier Excellence Awards 2024" ontvangen van Applied Materials, Inc. (hierna "AMAT"), één van de grootste bedrijven op het gebied van halfgeleiders en beeldschermapparatuur.

Lees meer

Januari 2023

SMC introduceert het nieuwe Industrial Wireless Systeem, de EXW1-serie

SMC introduceert het nieuwe EXW1-serie Compact Industrial Wireless Systeem met een vergroot bereik tot 100 m. Vergelijkbaar in technologie met de huidige EX600-W, is de EXW1 kleiner, lichter en uitvoerbaar met seriële communicatie.

Lees meer
Geen persluchtbron? Geen probleem met de nieuwe compacte compressor van SMC

De nieuwe CRP-serie compacte compressor van SMC stelt engineers in staat om gebruik te maken van een innovatief product dat het mogelijk maakt om pneumatische componenten te gebruiken op locaties zonder persluchtbron, waardoor het perfect is voor gebruik in mobiele toepassingen. Bovendien hebben ontwerpers de optie om de veelzijdige CRP-serie te gebruiken als een compressor (positieve druk) of vacuümpomp (negatieve druk), simpelweg door de leidingen op de juiste manier aan te sluiten.

Lees meer
Notification regarding the Earthquake felt in northern Ishikawa area on January 1, 2024

At 16:10 on January 1, 2024 (JST), a huge earthquake with a magnitude of 7.6 struck the Noto region, northern part of Ishikawa Prefecture Japan.

Lees meer

December 2023

SMC JSY1000-E neemt controle over ventielen en ejectors in een enkele manifold

SMC toont opnieuw zijn innovatiekracht met de nieuwe JSY1000-E manifold met volledig geïntegreerd vacuumejectoren. Deze optimale combinatie biedt een complete oplossing voor zowel positieve als negatieve (vacuüm) druk, waardoor gebruikers ventielen en ejectors kunnen regelen in een enkele, eenvoudige manifold. Door zowel de fysieke afmetingen als het gewicht te verminderen, heeft de JSY1000-E ook een energiefunctie beschikbaar die het energieverbruik aanzienlijk vermindert en de procesefficiëntie verbetert.

Lees meer
SMC JSXF-P regelt meerdere kleppen met slechts één signaal

SMC introduceert zijn innovatieve JSXF-P serie pulskleppen voor effectieve en efficiënte verwijdering van vreemde stoffen tijdens reinigingsprocedures. De nieuwe JSXF-P SMARTVENT pulsklep biedt verschillende opmerkelijke voordelen, waaronder een ingebouwd bedieningspaneel, hoge piekdruk, laag luchtverbruik en een lange levensduur.

Lees meer
JSY3000-S ventiel van SMC biedt weerstand tegen corrosie in voedingsmiddelenindustrie

Antwerpen, 7 december 2023 – Het nieuwe JSY3000-S ventiel van SMC heeft een langere levensduur in omgevingen waar voedingsmiddelen en dranken worden geproduceerd. Het ventiel bestaat uit een basisplaat van roestvast staal met poorten aan de onderzijde en FDA-conforme koppelingen. Het plug-in ventiel kan in een kast worden gemonteerd met een EPDM bodemafdichting en naar buiten gerichte aansluitingen voor leidingen. Dit ontwerp beschermt het ventiel tegen zowel corrosie als waterspatten. Bovendien kan het daardoor worden geplaatst bij apparatuur waarvoor procedures met betrekking tot spoeling vereist zijn.

Lees meer

November 2023

SMC JSY3000-S valve offers corrosion resistance in food plants

The new JSY3000-S is a bottom-ported manifold with stainless steel plate and FDA-compliant fittings that delivers extended operating life in food and beverage manufacturing environments. Part of SMC’s extensive directional control valve family, the new plug-in JSY3000-S is cabinet-mounted with a robust bottom seal and the piping connections facing outwards. This design configuration helps to protect the valve against both corrosion and splashes from water, ensuring its suitability for location near any type of equipment that requires wash-down procedures.

Lees meer
New SMC air flow controller combines a flow sensor and pressure regulator in a single unit

SMC is unveiling an innovative air flow controller that combines a flow sensor and electro-pneumatic regulator in a single product. The result for equipment designers and engineers is a space saving of up to 50%, significantly less piping and cables, and reduced installation time. In addition, the new IN502-44/45 allows the precise and reliable control of air flow rate as it is not dependant on piping conditions, pressure differential or temperature. The product benefits any application involving flow control, such as painting, packaging and welding systems across any industry, in particular automotive and food.

Lees meer
Verbeter de flow en minimaliseer drukverlies met nieuw schuinezittingsventiel van SMC

Antwerpen, 9 november 2023 – De nieuwe JSB-serie schuinezittingsventielen van SMC biedt diverse belangrijke voordelen voor zowel OEM’s als eindgebruikers. De JSB combineert een lange levensduur, laag drukverlies en compacte afmetingen met een hoog debiet. De JSB-serie is geschikt voor gebruik met stoom, water en perslucht.

Lees meer

Oktober 2023

Alles-in-één oplossing: elektrische actuator van SMC met geïntegreerde controller

Antwerpen, 26 oktober 2023 – De nieuwe EQ-serie elektrische actuatoren van SMC heeft een volledig geïntegreerde controller wat installatie en gebruik eenvoudig maakt. Gebruikers beschikken bovendien over een oplossing die helpt om zowel ruimte als energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer

September 2023

Relief Aid for Earthquakes in the Kingdom of Morocco

We would like to extend our deepest condolences to those who lost their lives in the terrible Earthquakes occurred in the Kingdom of Morocco on September 8, 2023, and our heartfelt sympathy to all those affected by the disaster.

Lees meer
Krachtige elektrische actuator van SMC (LEKFS-serie) biedt zeer hoge precisie en mechanische stijfheid

Antwerpen, 26 september 2023 – Elektrische actuatoren worden in de industrie vaak gebruikt voor coaten, transportsystemen en vele andere toepassingen. Als er een nauwkeurigheid noodzakelijk is in combinatie met een hoge werkbelasting komen alleen elektrische actuatoren in aanmerking die speciaal voor deze eisen zijn ontworpen, zoals de LEKFS-serie van SMC.

Lees meer
Boost flow and minimise loss with new SMC angle seat valve

The new JSB series angle seat valve from SMC offers a number of key advantages to OEMs and end users alike, combining long service life, low pressure loss and compact dimensions with a high flow rate. Suitable for use with steam, water and air, optimisation of the JSB’s body flow profile ensures this space-saving valve can deliver the same flow rate as larger counterparts and, in turn, support system energy savings.

Lees meer
All-in-one solution: electric actuator with integral controller

The new EQ series of slide-type and rod-type electric actuators from SMC feature a fully integrated controller, providing a simpler to set-up, easier-to-use, space-saving solution that simultaneously helps users to save energy and reduce CO2 emissions. As a further advantage, EQ series electric actuators offer straightforward control with simple and exclusive software which helps users to start the actuators working via a single screen in just three steps. First, users choose ‘set operation mode’, before specifying the stopping positions and finally defining the speed, acceleration and deceleration values. It is no more complex than controlling a two- or three-position solenoid valve.

Lees meer
Elektropneumatische SMC reduceerventielen met IO-Link bieden nauwkeurige en veilige procesbewaking

Antwerpen, 12 september 2023 – Dynamische drukregeling via elektrische signalen wordt vaak toegepast in onder meer de auto-, voedingsmiddelen-, verpakkingen- en life science-industrie. De elektropneumatische drukregelaars van SMC (ITV#-IL serie) zorgen in die sectoren voor nauwkeurige en dus veilige procesbewaking. Ze kunnen via IO-Link worden aangesloten op besturingssystemen en zijn door de hoge mate van automatisering en hun compacte ontwerp zeer geschikt in Industrie 4.0-toepassingen.

Lees meer

Augustus 2023

Vernieuwde dubbelwerkende persluchtcilinder CG1-Z1 van SMC is flexibel en onderhoudsarm

Antwerpen, 24 augustus 2023 – Van klemmen, pick & place tot positionering: luchtcilinders worden in de industrie voor uiteenlopende toepassingen ingezet. Als gevolg van de behoefte aan meer flexibiliteit, eenvoudiger onderhoud en dus meer efficiëntie, nemen de eisen aan deze pneumatische componenten steeds meer toe. SMC heeft daarom haar dubbelwerkende luchtcilinders met enkele zuigerstang en demping vernieuwd. Daardoor is een vrije keuze van montage mogelijk en is er minder onderhoudswerk, omdat ophoping van vuil en stof wordt voorkomen.

Lees meer
Hogere kinetische energie met vernieuwde MSQ-draaicilinder van SMC

Antwerpen, 3 augustus 2023 – SMC stelt hoge eisen aan het ontwerp van haar luchtcilinders, met als topprioriteiten prestaties, een compact en licht ontwerp, hoge nauwkeurigheid en flexibele toepassingen. Met deze focus op voortdurende verbetering hebben we onze MSQ-serie draaicilinders verder geoptimaliseerd. De nieuwe modellen zijn uitgerust met optionele externe schokdempers, waardoor ze een hogere kinetische energie kunnen leveren.

Lees meer

Juli 2023

SMC receives Bosch Global Supplier Award 2023

The specialist for pneumatic and electric automation SMC got the "Bosch Global Supplier Award" in the category "Indirect Purchasing and Services" for its top performance as a supplier.

Lees meer
Veiliger en sneller communiceren met de JXCLF-stappenmotorcontroller

Antwerpen, 7 juli 2023 – de JXCLF-stappenmotorcontroller van SMC is een veelzijdige oplossing voor machinebouwers die streven naar vereenvoudiging, kostenbesparing, hogere veiligheidsniveaus en snellere communicatiemogelijkheden. De controller is voorzien van IO-Link communicatie en een Safe Torque Off (STO)-functie waarmee machinebouwers hun productieprocessen beter kunnen beheersen. Dankzij de JXCLF kunnen bedrijven de Safety Integrity Level (SIL 3) en Performance Level (PL e) van hun systemen verbeteren.

Lees meer
Energy-efficient SMC ZHV vacuum flow delivers benefits in highly demanding applications

All sectors across general manufacturing and automation can take advantage of the SMC ZHV air amplifier, a new product that offers high flow rates which are fully adjustable to suit specific customer requirements. This energy-efficient, compact and lightweight solution functions as either a blow-off or vacuum unit.

Lees meer

Juni 2023

SMC will open a new core R&D center in Autumn 2025

We are pleased to inform that SMC will be relocating and expanding its current Tsukuba Technical Center (JTC), and open “Kashiwanoha Campus New Technical Center (provisional name)” in the "Kashiwanoha Smart City" in the fall of 2025.

Lees meer
Efficiëntie in onderhoud en arbeidstijd dankzij draadloze communicatie van SMC

Antwerpen, 6 juni 2023 – Voor dynamische toepassingen is bewegingsvrijheid essentieel om efficiënt te kunnen produceren. Vooral bij regelmatige gereedschapswissels in robots en draaitafels zijn kabelverbindingen vaak een bron van communicatieproblemen. SMC introduceert de oplossing: de EX600-W serie, een modulair wireless-systeem dat netwerkkabels overbodig maakt.

Lees meer

May 2023

SMC vermindert persluchtverbruik tot 62% met innovatief Air Management System

Antwerpen, mei 2023 – Energieverspilling in productie- en procesinstallaties wordt grotendeels veroorzaakt door factoren zoals een slechte controle van het verbruik, onopgemerkte lekkages en processen die niet zijn geoptimaliseerd voor stand-by- en stilstandtijden. Dit kan niet alleen leiden tot hogere kosten, maar ook tot onverwachte problemen als gevolg van suboptimale onderhoudsplanningen en -acties. Met de introductie van haar innovatieve Air Management System uit de AMS20/30/40/60-serie, speelt SMC in op de noodzaak om het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dankzij dit revolutionaire systeem kunnen bedrijven persluchtverbruik tot wel 62% verminderen.

Lees meer

Februari 2023

SMC eyes future gains with strong Business Continuity Plan

As a comprehensive manufacturer of automation equipment, SMC aims to fulfil its product supply responsibilities and maintain the trust of customers by contributing to sustainable growth and the expansion of reliable technological innovations. To help deliver these objectives, SMC has a rock-solid Business Continuity Plan (BCP) that the company is now further strengthening to provide an even more robust automation and motion control offer for its global customer base.

Lees meer
Donation to support victims of the heavy Earthquakes in Southeastern Turkey

We would like to extend our heartfelt sympathies to all those affected by the terrible Earthquakes occurred in southeastern Turkey on February 6, 2023. And we sincerely hope that the relief efforts will progress rapidly.

Lees meer

Januari 2023

Up to 62% less compressed air consumption with next-generation air management hub

Leading industrial automation and IIoT specialist SMC is addressing the need to reduce CO2 emissions and cut energy consumption with the release of its latest innovation, the AMS20/30/40/60 Series compressed air management system. By adopting this revolutionary new air management unit, any company that deploys pneumatic processes can gain from reductions of up to 62% in compressed air consumption, benefiting both the environment and bottom line profitability.

Lees meer

November 2022

SMC Corporation Recognized Among World’s Best Employers by Forbes

SMC Corporation, a global leader in manufacturing comprehensive automation control equipment has been recognized by Forbes magazine as a World’s Best Employers 2022.

Lees meer
SMC to introduce new EXW1 Series Compact Wireless System

SMC is introducing the new EXW1 Series Compact Wireless System with an increased range of up to 100 m. Similar in technology to the current EX600-W, the EXW1 is smaller, lighter and fieldbus compatible, and with improved features that augment the current portfolio.

Lees meer

September 2022

SMC gains listing on Nikkei 225 stock market

SMC, a leading Japan-headquartered global specialist in pneumatic and other automated control solutions, is set to join the Nikkei 225 (or Nikkei Stock Average), the premier and most-often quoted index of Japanese stocks. The Nikkei 225 comprises of 225 stocks selected from Japan’s top-performing and most liquid blue-chip companies. SMC will commence its listing on 3 October 2022.

Lees meer

Augustus 2022

SMC Statement on Conflict in Ukraine

As devastating, unprovoked attacks continue to unfold in Ukraine, they create a tragic crisis for the Ukrainian people, their families, and their futures. SMC is firmly in opposition to authoritarianism and violence, and we stand in solidarity with the Ukrainian people. We must continue to provide our courageous Ukrainian colleagues with the support they need and are working tirelessly to help our associates who are still in Ukraine, as well as those who have found themselves in the unenviable position of living under authoritarian Russian rule.

Lees meer
Broaden your range of applications thanks to the new ISE7#/7#G/79S pressure switch

SMC’s ISE7# pressure switch has been updated adding higher pressure ranges apart from offering improved flexibility and higher control of applications, leading to better decision making.

Lees meer

Juli 2022

Increased safety and fast communication with SMC step motor controller

Any machine builder looking to simplify and reduce the cost of adding higher levels of safety, while simultaneously seeking faster and broader communication capabilities should consider the new JXCLF step motor controller from SMC. The JXCLF features an IO-Link communication interface and a Safe Torque Off (STO) function, thus presenting machine builders with the opportunity to deliver better control of the manufacturing process and increase their system’s safety integrity level (SIL 3) and performance level (PL e) in a cost-effective way.

Lees meer
Less wiring and more fieldbus compatibility with new SMC valve/ejector combination manifold

The new JSY & ZK2-A valve and ejector combination manifold from SMC not only simplifies pneumatic systems in applications requiring both positive and negative pressure (vacuum), it also reduces wiring requirements, provides complete compatibility with multiple fieldbus communication protocols and eliminates pressure fluctuations.

Lees meer

May 2022

New SMC pinch valve ideal for medical and food applications

Leading industrial control and automation solutions specialist, SMC, is adding a new range of pinch valves to its expansive offer for medical device and food system OEMs. With the new LPV series valve, fluid does not come into contact with any moving parts, avoiding the potential for contamination. Moreover, by simply discarding the tube after use, there is no longer any need for a washing process, ensuring good hygiene. SMC’s energy-saving LPV pinch valve is suitable for controlling a wide range of analytical, medical and food industry fluids.

Lees meer

Februari 2022

SMC's ZKJ vacuum manifold offers fieldbus compatibility for remote industrial equipment communication

General industrial equipment designers, manufacturers and maintainers can now benefit from the new SMC ZKJ vacuum manifold with PROFINET-enabled communication for remotely controlling and monitoring manufacturing processes. The ZKJ also offers impressive suction flow rate taking its low air consumption and low power consumption specifications into account. Other features include valve protection functionality, IP65 rating and the ability to control up to 16 ejectors with a single manifold.

Lees meer
Lichte en efficiënte meertrapsvacuümejector van SMC

Wommelgem, februari 2022 – SMC heeft haar assortiment meertrapsvacuümejectoren vernieuwd met de ZL1/ZL3/ZL6-serie. Deze productserie sluit aan op de vraag naar minder gewicht door het toenemende gebruik van robotica. De nieuwe producten binnen het SMC-vacuümprogramma hebben de vereiste zuigstroom voor werkstukken met hoge lekkageniveaus. Bovendien bieden ze energie-efficiëntie.

Lees meer

Januari 2022

New SMC valve offers higher performance and control in food plants

The new JSY5000-H valve manifold from SMC is purpose-designed for use in food and beverage manufacturing plants, as well as breweries. Featuring a clean design to cope with regular wash-downs, the IP69K-compliant valve differentiates itself in the marketplace with its high flow rate, low power consumption and IO-Link point-to-point communication capability, bringing a new level of control to production.

Lees meer

December 2021

SMC launches modular version of digital flow switch for large flow with integrated temperature and pressure sensors

One of the latest digital flow switches to join the SMC family, PF3A#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. It is IO-Link compatible, and it offers the possibility of being connected to air combination units in a simple way. And now, an even more complete solution can be obtained, thanks to the integrated pressure and temperature sensors.

Lees meer

September 2021

SMC launches abrasive resistant process pump

A new polypropylene type pump from SMC has been designed to withstand the harshest manufacturing processes, delivering production reliability that lead to cost and energy savings.

Lees meer

Juni 2021

Compacte SMC vacuümejector is krachtig en vederlicht

Wommelgem, juni 2021 – Materialen en werkstukken moeten altijd veilig kunnen worden opgepakt, verplaatst en weer neergezet, zowel bij assemblage als bij palletiseren en pick & place-toepassingen. SMC heeft hiervoor een nieuwe compacte versie van de ZH-serie vacuümejectoren met ingebouwde geluiddemper ontwikkeld: nog kleiner, lichter en krachtiger dan zijn voorganger.

Lees meer

Mei 2021

Om de uitdagingen van de voedingsindustrie aan te gaan, moeten automatiseringsspecialisten direct op de fabrieksvloer aanwezig zijn

Tussen 2020 en 2027 zal de voedselverwerkende markt volgens Verified Market Search naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,04%. De industrie zal haar productiviteit moeten verhogen en tegelijkertijd het hoofd moeten bieden aan een gebrek aan arbeidskrachten en de kostendruk. Door Diego Mirabelli - Industry Manager Food, Europa

Lees meer

April 2021

Nieuwe SMC luchtverzorgingsunit (AC-D serie) levert hoge persluchtkwaliteit

Wommelgem, april 2021 – SMC introduceert nieuwe luchtverzorgingsunits (AC-D-serie) die zorgen voor stabiele en betrouwbare industriële processen. De veelzijdige modulaire productserie, bestaande uit een compacte ‘one-box’-constructie, levert persluchtkwaliteit die kan worden geclassificeerd volgens ISO8573-1:2010.

Lees meer
Yoshiki Takada benoemd tot bestuursvoorzitter van SMC

“Ik ben Yoshiki Takada. Met ingang van 1 april 2021 ben ik benoemd tot de nieuwe bestuursvoorziter van SMC. Sinds onze oprichting in 1959 is SMC uitgegroeid tot een grootschalige fabrikant van geautomatiseerde besturingssystemen, waaronder pneumatische apparatuur – met als doel te voldoen aan alle verzoeken van onze klanten.

Lees meer

Maart 2021

SMC introduceert aparte controller voor ionizer

Wommelgem, maart 2021 – De compacte IZT-serie ionizer is uitgebreid met een aparte controller voor de staaf- en mondstukversies.

Lees meer
SMC launches space saving thermo-chiller

The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.

Lees meer

Februari 2021

SMC lanceert een nieuw, energiebesparend blaaspistool

Wommelgem, februari 2021. - Het nieuwe hoog impact blaaspistool (IBG) van SMC is het meest energiezuinige blaaspistool op de markt. Het verbruikt tot 87% minder lucht dan elk ander standaard pistool.

Lees meer

Januari 2021

Expertise in: understanding your daily needs

Cobots and end effectors team up for affordable flexible solutions. While robotics led the way for the rapid growth of automation, we see cobots as the democratisation of robotics technology. They eliminate the cost and complex programming that robots usually require while providing much greater flexibility. By Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

Lees meer
SMC launches solenoid valve for harsh conditions

SMC has designed a direct operated 2-port solenoid valve that can withstand the harshest of environments whilst saving energy.

Lees meer
SMC takes aim with launch of a new gun type ionizer

SMC has designed a new lightweight, handysized ionizing gun that can neutralise static, rapidly and effectively, from a variety of products at different phases of production.

Lees meer

December 2020

SMC launches separate controller bar and nozzle type ionizers

SMC has unveiled the IZT ionizer series that offers customers a compact solution, with a separate controller to optimise space. The new design also offers enhanced monitoring capabilities, the bars and nozzles are simple to adjust, even when located in hard to reach spaces.

Lees meer

November 2020

SMC launches new energy saving Impact Blow Gun

The new Impact Blow Gun (IBG) from SMC is the most energy efficient on the market, using up to 87% less air than any other standard blowing gun.

Lees meer

Oktober 2020

SMC launches space saving thermo-chiller

The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.

Lees meer

September 2020

SMC launches solenoid valve for harsh conditions

SMC has designed a direct operated 2-port solenoid valve that can withstand the harshest of environments whilst saving energy.

Lees meer
SMC launches digital flow switch for large flow

The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. And now, further benefits come together with IO-Link.

Lees meer

Juni 2020

SMC introduces new IN-777 air servo cylinder

For installations that require precise and efficient control in challenging operating conditions, SMC launches its new IN-777 air servo cylinder for multipoint positioning and control

Lees meer
SMC launches an all-in-one super silent and energy saving vacuum ejector and pump system

SMC has given its popular all-in-one vacuum unit ejector and pump system a refresh with the launch of the ZK2-A series. The latest incarnation offers customers superb efficiencies in terms of space, energy, maintenance and noise.

Lees meer

Mei 2020

SMC unveils lightweight and high efficient multistage ejector

SMC has renewed its multistage ejector range with the, ZL1/ZL3/ZL6 series, in response to weight reduction demand that comes from the growing use of robotics. This addition to SMC’s vacuum range meets the suction flow requirements for workpieces with high levels of leakage, while also delivering energy efficiencies.

Lees meer

Maart 2020

SMC unveils new magnetic gripper for transporting workpieces with uneven or perforated surfaces.

SMC has added to its gripper range with the launch of the MHM, which uses a magnet to handle workpieces. Ideal for workpieces with uneven surfaces or featuring holes, the MHM provides machine operators with reliable and safe handling and reduced cycle times that increases productivity.

Lees meer
SMC launches new multi-channel digital sensor monitor

The monitoring of multiple lines within a plant has become easier thanks to SMC’s new PSE200A 3-screen display, multi-channel digital sensor monitor.

Lees meer

Februari 2020

SMC launches compact type parallel style air gripper

SMC is meeting the challenge of speed and precision presented by the increasing use of robotic arms on production lines with its new JMHZ2 compact type parallel style air gripper.

Lees meer

Januari 2020

New Digital Flow Switch Manifold from SMC offers centralised control

A new digital flow switch manifold from SMC simplifies the flow and temperature control of production lines and facilities by housing switches in a single manifold.

Lees meer

November 2019

SMC launches world’s smallest solenoid valve

In response to working closely with its customers and identifying a need for space optimised and cost efficient solutions, SMC launches its JSY 5-port Solenoid Valve with the shortest valve width in the world at 6.4mm.

Lees meer
SMC unveils new ISO locking cylinder

SMC extends its cylinder range with the launch of its new ISO locking cylinder, CP96N-C96N that has a stronger holding force and is ideal for intermediate stops and drop prevention.

Lees meer

September 2019

SMC’s digital gap checker is Industry 4.0 ready with IO-Link communication

SMC’s latest digital gap checker, ISA3-L, features IO-Link compatability, offering manufacturers greater control of applications and more information at a glance with its 3-screen data display.

Lees meer
SMC reveals its smallest compact speed controller to date

SMC has responded to market demand for smaller components with the JAS compact speed controller. Its launch means SMC now offers a complete range of ‘compact’ solutions that also includes cylinders and small integrated auto switches.

Lees meer

Juni 2019

SMC accroît sa part de marché en Europe

SMC Corporation annonce une cinquième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires de son activité européenne, enregistrant une augmentation de 6,3% pour atteindre un chiffre d'affaires annuel net de 745,87 millions d'euros.

Lees meer
SMC grows European market share

SMC Corporation announces its fifth year of consecutive sales growth for its European business, posting a 6.3% increase to deliver annual net sales of €745.87 million.

Lees meer

April 2019

Ter gelegenheid van SMC’s 60-jarige jubileum

Yoshiyuki Takada Eervol Voorzitter SMC Corporation

Lees meer
SMC launches energy efficient air pulse valve

SMC has added to its extensive valve range with the JSXFA, a high peak pressure pulse valve, that is also fast to respond and uses low air consumption, to guarantee energy savings.

Lees meer
A l'occasion des 60 ans de SMC Corporation

Communication de M. Yoshiyuki Takada, Président de SMC Corporation

Lees meer

Januari 2019

SMC aan het stuur met innovatieve oplossingen op Tire Technology Expo 2019

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2019 5 – 7 maart 2019 Expositiecentrum Deutsche Messe, Hannover Hal 21, stand 9064

Lees meer

Oktober 2018

SMC toont oplossingen voor de Life Science industrie

COMPAMED 2018 12 -15 november 2018 Messe Düsseldorf, Duitsland Hal 8B, stand H04 Bezoekers van de COMPAMED van dit jaar zullen SMC’s veelzijdige assortiment van specialistische oplossingen voor de Life Science industrie kunnen bewonderen.

Lees meer

Februari 2018

SMC’s oplossingen voor seriële interfaces – EXcellente communicatie

Wilt u uw industriële communicatie op een hoger plan brengen?

Lees meer

Januari 2018

Ionisatoren van SMC – de winst is wel zichtbaar

Gemakkelijk en effectief statische elektriciteit en haar schadelijke effecten elimineren

Lees meer
SMC brengt in 2018 zijn gehele assortiment digitale drukschakelaars in hetzelfde ontwerp op de markt

SMC bouwt voort op het succes van zijn ZSE20(F)/ISE20 drukschakelaarassortiment dat beschikt over een 3-schermsweergave, 3-staps instelmodus en een selecteerbare vertragingstijdfunctie, met de ZSE20(F)#/ISE20# (A, B en C). De uitgebreide serie helpt fabrikanten efficiënter te werken door een betere controle en tijdsbesparingen.

Lees meer
SMC toont grip op de situatie met krachtige oplossingen op de Tire Technology Expo 2018

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2018 20 - 22 februari 2018 Hannover Hal 21, stand 7045

Lees meer
SMC heeft haar plek in de FORBES Global 2000

Het Japanse automatiseringsbedrijf SMC staat in de FORBES Global 2000 vermeld als een van de grootste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld.

Lees meer
SMC biedt extra controle met zijn nieuwste meerassige stappenmotorcontroller

SMC heeft zijn stappenmotorcontrollerassortiment voor meerassige besturing uitgebreid met de lancering van de JXC92. Deze nieuwe eenheid kan maximaal drie elektrische actuators tegelijk controleren. Dit levert een aantal besparingen op en vereenvoudigt het proces in termen van apparatuur, bedrading, ruimte en programmering.

Lees meer
SMC’s nieuwste centreereenheid helpt ruimte en lucht te besparen

De MACM is een nieuwe centreereenheid van SMC die helpt bij de uitrichting en positionering van zware werkstukken in beweging. Zo kunnen fabrikanten compactere transportlijnen installeren.

Lees meer
SMC brengt bijzonder flexibele zuignap van blauw siliconenrubber op de markt

De nieuwste zuignap van SMC is de ZP3P, ontworpen voor optimale hechtprestaties en efficiënte handling. Het is een gekleurde, siliconenrubberen zuignap die plooien voorkomt en voldoet aan de FDA 21CFR§177.2600-elutietest.

Lees meer

December 2017

SMC’s nieuwe cilinder met vergrendelingsunit garandeert een soepele handling

De cilinders van de MWB-serie van SMC hebben een eigen vergrendeling die is ontworpen met de gebruiker in gedachten. Veelzijdigheid en eenvoud staan centraal in dit nieuwste ontwerp, dat installatie- en onderhoudstijden tot een minimum beperkt.

Lees meer
Elimineer statische elektriciteit, ook in de winter

Statische elektriciteit is een onzichtbaar, maar kostbaar probleem voor fabrikanten dat zowel productie- als kwaliteitsproblemen kan veroorzaken. Dit kan nog erger worden in de winter, wanneer de temperaturen dalen, waarschuwt SMC.

Lees meer

November 2017

SMC behoudt eenzame positie aan de top met verbeterde pneumatische slede

SMC heeft een pneumatische slede gelanceerd die mogelijk de nauwkeurigste, meest compacte en lichtste op de markt is, met een heel palet aan uitstekende prestaties.

Lees meer
SMC brengt digitale flowschakelaar voor grote flow op de markt

De nieuwste digitale flowschakelaar in het SMC-assortiment, de PF3A7#H, bewaakt het verbruik van de hoofdlijn met een verhouding van 100:1.

Lees meer

September 2017

SMC brengt oplossingen tot leven op de COMPAMED 2017

COMPAMED 2017 13 -16 november 2017 Messe Düsseldorf, Duitsland Hal 8B, stand H04 Bezoekers van de COMPAMED van dit jaar zullen SMC's veelzijdige specialistische oplossingen voor de Life Science industrie kunnen bekijken.

Lees meer
SMC’s nieuwe softstartventiel decimeert energieverbruik

SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft haar directionele besturingsventiel van de AV-serie een update gegeven, waardoor dit nu nog maar 0,35 W verbruikt en continu kan worden aangestuurd.

Lees meer
SMC presenteert haar meest compacte cilinder met lineaire geleiding ooit

SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft een compact cilinder met een geïntegreerde lineaire geleiding op de markt gebracht. De innovatieve MXZ-serie heeft alle voordelen van een compacte cilinder, gecombineerd met een lineaire geleiding die de beste precisie en lineariteit op de markt biedt.

Lees meer
Nieuwste aanwinst voor de sensorfamilie: de nieuwe 3-schermenmonitor van SMC

SMC heeft de PSE300AC-serie op de monitormarkt gelanceerd. Hiermee wordt de bewaking op afstand van verschillende soorten sensoren op de werkvloer een stuk gemakkelijker. Dankzij de displaykleuren en lay-out van het scherm kunnen op de PSE300AC drie verschillende items tegelijk in het oog worden gehouden, zodat gebruikers de status van toepassingen in één oogopslag kunnen zien.

Lees meer
SMC’s nieuwste hoofdleidingfilter heeft een grote filter- en waterverwijderingscapaciteit

SMC heeft een nieuw roestvaststalen hoofdleidingfilter met een nominaal filtervermogen van 1 µm op de markt gebracht. De AFF#D-serie kan waterdruppeltjes filteren zonder de noodzaak van een aanvullende waterafscheider, voor lagere investeringskosten en minder benodigde ruimte.

Lees meer

Augustus 2017

SMC’s nieuwste ventiel biedt een modulaire oplossing voor FRL-units

De nieuwste VP#17-serie van SMC completeert het productengamma van 3-poorts restdrukontluchtingsventielen voor de FRL-units (filter-smeer-regeleenheden), waar elektrisch bediende ventielen vereist zijn.

Lees meer

Juli 2017

SMC toont op de EMO 2017 de juiste hulpmiddelen voor de beste prestaties

EMO 2017 18 - 23 september 2017 Hannover Messe Hal 6, stand H66 SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, zet op de EMO van dit jaar een stap naar de toekomst met de onthulling van haar scala aan oplossingen voor spelers die zich richting Industrie 4.0 willen ontwikkelen.

Lees meer

Juni 2017

SMC lanceert nieuwe luchtbesparende snelheidsregelaar

SMC heeft twee luchtbesparende snelheidsregelventielen geïntroduceerd, die het energieverbruik verlagen en net zo eenvoudig te bedienen zijn als standaardmodellen.

Lees meer

May 2017

SMC biedt haar klanten de kracht van beweging

Klanten van SMC kunnen volledig profiteren van de kracht van deze reeks elektrische actuators dankzij de voortdurende uitbreiding van de productenportefeuille. Totale beweging en totale controle voor elke toepassing.

Lees meer
Vijf stappen vóór blijven op het gebied van energie-efficiëntie

Onze economie gaat 24 uur per dag door en ondertussen zijn overheden en de industrie druk met het stillen van onze groeiende honger naar energie. Daarom gaat de wereldwijde automatiseringsspecialist SMC samenwerken met de klanten om energie-efficiënt te worden en verspilling te verminderen.

Lees meer
SMC geeft klanten een gerust gevoel voor 2019

De branche kan de laatste maanden van 2019 met een gerust gevoel in gaan, omdat SMC de mogelijkheid biedt om de productie te verhogen en uiteindelijk de kosten te verlagen door efficiënte temperatuurregeling.

Lees meer
SMC stelt nieuwe normen op de Drinktec 2017 met veelzijdige oplossingen

Drinktec 2017 11 - 15 september 2017 Messe, München Hal B3, stand 510 SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, tapt in stand 510 in hal B3 op de Drinktec uit een heel vat van flexibele oplossingen, speciaal voor de drankenindustrie.

Lees meer
SMC blijft successen boeken na investeringen in R&D en personeel

SMC, de wereldwijd toonaangevende expert in pneumatiek, rapporteert opnieuw een jaar van groei van haar wereldwijde netwerk, met een netto verkoop van € 1.187,81 miljoen en een totale omzet van € 4.140,72 miljoen [€ 633,9 miljoen in Europa]; een toename van 3%.

Lees meer
SMC toont haar unieke productengamma van koel- en temperatuurregelapparaten op de Laser World 2017

LASER WORLD OF PHOTONICS 2017 26 tot 29 juni 2017 Messe München, Duitsland Hal B3, stand 351 Op de Laser World van dit jaar onthult SMC haar veelzijdige assortiment van koel- en temperatuurregelapparaten, die een hoog en constant koelvermogen verenigen met een optimaal rendement.

Lees meer
The call to the image is too long and obviously is incorrect

Het compacte ventiel met schuine zitting voor lucht, stoom en verwarmd water uit de VXB-serie staat garant voor een langere levensduur en lage lekniveaus. Bovendien is dit ventiel voortaan gemakkelijk visueel te controleren.

Lees meer
SMC helpt klanten om 'EXcellent' te communiceren

Dankzij de sterke groei in productieautomatisering en de steeds grotere rol van het Industrial Internet of Things (IIoT) in het productieproces is er steeds meer belangstelling voor de seriële-interfaceoplossingen van SMC.

Lees meer
SMC komt met volledig gamma oplossingen om u te helpen bij elke stap van het verpakkingsproces

SMC zet zich in om als partner samen te werken met haar klanten wereldwijd om de productiviteit, prestaties en energie-efficiëntie te verhogen. De wereldwijde automatiseringsexpert heeft een compleet assortiment van oplossingen ontwikkeld met de flexibiliteit om aangepast te worden en zich te ontwikkelen met de verpakkingsbehoeften van klanten.

Lees meer

April 2017

SMC brengt twee nieuwe compacte cilinders op de markt

De nieuwste compacte cilinders van SMC, de JMGP geleidecilinder en de compacte JCQ-serie, zijn ontworpen om gewicht en ruimte te besparen. Beide helpen de afmetingen van de machine en de kosten te beperken. En dankzij hun lage gewicht zijn ze ook efficiënter, met kortere cyclustijden als resultaat.

Lees meer

March 2017

SMC pakt uit met klantgerichte oplossingen op de INTERPACK 2017

INTERPACK 2017 4 tot 10 mei 2017 Messe Düsseldorf, Duitsland Hal 15, stand D58 Bezoekers van de INTERPACK van dit jaar kunnen met eigen ogen SMC’s energie-efficiënte automatiseringsoplossingen, machineveiligheidscomponenten die voldoen aan ISO 13849, en producten met een hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie zien.

Lees meer
SMC introduceert nieuw 2/3-weg mediumgescheiden magneetventiel

Met het nieuwe 2/3-weg mediumgescheiden LVMK20/200-magneetventiel van SMC behoren problemen als vastzitten en corrosie, de belangrijkste oorzaken van uitval van de installatie van ventielen, tot het verleden. Doordat het solenoïdegedeelte van het magneetventiel gescheiden blijft van de vloeistof, raakt deze niet vervuild met olie, metaal en stofdeeltjes. Dit komt de algehele prestaties en de betrouwbaarheid van het systeem ten goede.

Lees meer

January 2017

SMC is op zich al reden genoeg om naar de Tire 2017 te komen

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2017 14 - 16 februari 2017 Hannover Hal 2, stand 5088 SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, zal op de Tire Technology Expo van dit jaar haar assortiment van producten voor de bandenindustrie tonen, met de nadruk op energie-efficiënte, machineveiligheid en Industrie 4.0.

Lees meer
Snelle set-up gegarandeerd met nieuwe besturingen van SMC

Twee nieuw gepresenteerde inline snelheidsregelventielen van SMC zijn snel en gemakkelijk te installeren en gebruiken. De inline AS heeft een nieuwe knop met drukvergrendeling voor eenvoudig instellen en vergrendelen. De AS-FS heeft een indicator waarmee nauwkeurige afstellingen kunnen worden gedaan.

Lees meer