Persbericht : SMC introduceert compacte parallelgrijper
Wommelgem, december 2020 – SMC gaat de uitdaging van snelheid en precisie aan door het toenemende gebruik van robotarmen in productielijnen. De nieuwste SMC-oplossing hiervoor is de compacte pneumatische parallelgrijper JMHZ2.
De nieuwe grijper is klein en licht. Tegelijkertijd zijn het grijppunt en de productiviteit optimaal. Hoewel de JMHZ2 tot 21 procent korter en tot 43 procent lichter is dan de pneumatische grijper MHZ2, is de boring gelijk. Daardoor neemt het maximale grijppunt toe, zodat interferentie tussen de grijper en de machine wordt vermeden.
Door de robotarm sneller te laten bewegen met minder massatraagheid nemen de cyclustijden toe en wordt de output geoptimaliseerd. Door de integratie van een lineaire geleiding en grijpervinger uit één deel zijn bovendien een hoge stijfheid en precisieherhaalbaarheid van ±0,01 mm bereikt.
Voor extra flexibiliteit heeft de JMHZ2 drie montagemogelijkheden vanuit twee richtingen. De grijper is verkrijgbaar in vier boringen: Ø8, Ø12, Ø16 en Ø20. Daarmee is deze serie ideaal voor de handling van kleine werkstukken, waarbij er een grote afstand is van de materiaalhandling tot het grijppunt. Daarnaast bewijst de JMHZ2 zich bij het overbrengen van lichte werkstukken en in pick & place-toepassingen in krappe ruimten.
Meer informatie over de JMHZ2-serie: https://www.smc.eu/nl-be/products/new
Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en biedt daarnaast diverse systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten levert SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation, opgericht in 1959, is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 33 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Meer informatie: www.smc.be of info@smc.be
4 dec. 2020