SMC toont haar unieke productengamma van koel- en temperatuurregelapparaten op de Laser World 2017
LASER WORLD OF PHOTONICS 2017
26 tot 29 juni 2017
Messe München, Duitsland
Hal B3, stand 351
Op de Laser World van dit jaar onthult SMC haar veelzijdige assortiment van koel- en temperatuurregelapparaten, die een hoog en constant koelvermogen verenigen met een optimaal rendement.
Het jaarlijkse evenement wordt van 14-16 februari gehouden in de Messe Hannover en is hét trefpunt voor vooraanstaande internationale bandenleveranciers en -fabrikanten.
SMC heeft meer dan 30 jaar ervaring in het realiseren van oplossingen voor de laser-, elektronica-, zonnepanelen- en halfgeleiderindustrie, dus bezoekers van stand 351 in hal B3 kunnen er zeker van zijn dat SMC innovatieve apparaten zal presenteren, ontworpen voor toekomstgerichte technologieën en energie-efficiënte automatisering.
SMC geeft op maandag 26 juni om 14:00 ook de lezing ‘SMC - Your Global Partner for Cooling and Tempering Systems’ in hal A3.450.
In de stand toont SMC verder onder het motto ‘Precise and Efficient Tempering’ haar assortiment van thermo chillers en controllers. Daarvan zijn hier de modellen HRS012 tot HRS050 en HRSH090 tot HRSH250 te zien, naar keuze verkrijgbaar in een lucht- of watergekoelde variant. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. De apparaten hebben koelvermogens van 1,2 kW tot 30 kW en een uitstekende stabiliteit van ± 0,1 °C.
Deze koel- en temperatuurregelapparaten zijn nu uitgebreid met SMC’s HECR-serie, die met zijn compacte ontwerp, geschikt voor 19-inch rackmontage, speciaal is ontworpen om ruimte te besparen. Deze apparaten bieden ook een hoge mate van controle en precisie, met een temperatuurstabiliteit van ± 0,01 tot 0,03 °C. Door de prestaties van de machine te verbeteren, worden ook de productiviteit en proceskwaliteit verhoogd.
En met het oog op het belang van gestelde milieudoelen, verbruikt de HECR slechts 400 W en heeft deze zelf geen koeling nodig. Omdat het apparaat geen compressor heeft en geen bewegende delen, is het ook nog eens erg stil.
De expositie is helemaal compleet met SMC's assortiment van componenten voor koelcircuits zoals koelblokken, flow- en drukschakelaars, slangen en aansluitingen, roestvrij stalen KKA-koppelingen en procesventielen. Voor laserautomatisering vinden bezoekers verder SMC’s toonaangevende elektrische actuators, IO-Link, filtratie, drogers, ATPtech, ventielen en seriële veldbusinterfacetechnologie.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “Al onze producten zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden van SMC. We verheugen ons erop onze klanten te ontmoeten op de Laser World van dit jaar, om te laten zien hoe onze producten nauwkeurige, efficiënte en betrouwbare oplossingen bieden die consequent voldoen aan internationale standaarden.
“Wij zijn altijd op zoek naar de uitdagingen en presenteren in de stand en met onze lezing onze oplossingen voor de laserindustrie.”
Bezoekers van SMC’s stand 351 in hal B3 worden verwelkomd door een team van experts dat klaarstaat met professioneel advies en ondersteuning. En als kers op de taart geeft SMC op woensdag 28 juni vanaf 16:30 haar ‘Get Together Party’, waar vertegenwoordigers bij een hapje en een drankje kunnen napraten voordat iedereen weer naar huis gaat.
Meer informatie over SMC’s componenten en accessoires vindt u in het productcatalogusgedeelte op www.smc.eu.
1-mei-2017