Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC is op zich al reden genoeg om naar de Tire 2017 te komen

TIRE TECHNOLOGY EXPO 2017 14 - 16 februari 2017 Hannover Hal 2, stand 5088 SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, zal op de Tire Technology Expo van dit jaar haar assortiment van producten voor de bandenindustrie tonen, met de nadruk op energie-efficiënte, machineveiligheid en Industrie 4.0.

Het jaarlijkse evenement wordt van 14-16 februari gehouden in de Messe Hannover en heeft inmiddels een goede reputatie onder de grote bandenleveranciers en fabrikanten van over te hele wereld.

In stand 5088 in hal 2 zal SMC haar oplossingen op maat laten zien, die voldoen aan de steeds grotere uitdagingen waar de sector zich voor geplaatst ziet, zoals de behoefte aan flexibele productiecapaciteit, voorspellend onderhoud en het minimaliseren van machineonderbrekingen. Als wereldwijde speler kan SMC haar klanten oplossingen uit één hand bieden voor al hun processen en toepassingen.

In het kader van de tentoonstelling geeft SMC op 15 februari vanaf 16:30 in het Business Strategy Conference-gedeelte een lezing over de toekomstige gevolgen van automatisering voor de bandensector, getiteld "Impact of automation technologies in the production process on the tire manufacturing plant of the future".

Een woordvoerder van SMC vertelt: “We zijn erg blij dat we op de Tire 2017 kunnen zijn, één van de grootste en beste vakbeurzen van zijn soort. Bezoekers van onze stand kunnen meer te weten komen over ons assortiment van alle producten waar vraag naar is in de bandenproductie. We laten onze nieuwste technologieën zien, zoals onze seriële-interfacecomponenten met geïntegreerde monitoringfuncties die helpen productieprocessen efficiënter te maken.”

Eén van de tentoongestelde componenten is de populaire LEY elektrische actuator met meerdere standen of krachtgevoelige modus, waarmee besparingen op assemblagewerk en bedrijfskosten gerealiseerd kunnen worden.

Er zijn drie opties: basis, symmetrisch en met inline-motor. Klanten hebben verder de keuze uit twee motoren: een DC-stappenmotor, ideaal voor het overbrengen van zware lasten bij een lage snelheid met duwbewerkingen en een DC-servomotor die stabiliteit bij hoge snelheden biedt en geschikt is voor stille toepassingen.

Een ander hoogtepunt zijn seriële interfaces van de EX600-serie die standaard een geïntegreerde webserver heeft, naast een IO-Link-master en verschillende bussystemen voor toegang en diagnose op afstand en voorspellend onderhoud. Dit uiterst robuuste systeem garandeert een lange levensduur en biedt de allerhoogste precisie, snelheid en flexibiliteit, die samen leiden tot een verbeterde energie-efficiënte.

De woordvoerder van SMC vult aan: “Een van onze belangrijkste doelen is de samenwerking met onze klanten om de machineveiligheid te optimaliseren. Wij hebben state-of-the-art veiligheidscomponenten ontwikkeld, die kunnen helpen te voldoen aan de eisen van ISO 13849.”

Bezoekers van SMC’s stand in hal 2 worden verwelkomd door een team van experts die klaarstaan met professioneel advies en ondersteuning.

Meer informatie over SMC’s oplossingen vindt u in het productcatalogusgedeelte op www.smc.eu.

1 jan. 2017