SMC Uzmanları'nın Makaleleri
Andy Still | Endüstri Projeleri Müdürü, Enerji, SMC Europe
OCAK 2024
Herhangi bir üretim tesisi ekosisteminin kalbinde, dünya çapındaki üretim ve proses tesisleri için büyük bir öncelik olan enerji yönetimi kavramı bulunur. Dahası, enerji sürdürülebilirliği büyüyen bir kurumsal kaygı olduğundan, enerji israfınızı azaltacak ve karbon emisyonlarını azaltacak çözümlerin belirlenmesine gerçekten ihtiyaç duyulmaktadır. Makinelerin ve süreçlerin enerji tüketimini azaltmak için giderek daha önemli hale gelen stratejiler arasında daha iyi basınçlı hava yönetimi yer alıyor.
Daha fazlasını oku
Filip Běhounek, SMC Çek Cumhuriyeti'nde Özelleştirilmiş Hizmetler
OCAK 2023
Yaz tatilinizden döndüğünüzde, yanlışlıkla klimanızı uzun süre açık bıraktığınızı hayal edin! Bugünün yüksek enerji fiyatlarıyla çok yüksek bir fatura gelecektir. Endüstriyel bir ortamda bu, makinelerinizin boşta kalma veya bekleme süreleri için optimize edilmemiş veya tespit edilemeyen hava kaçaklarının olduğu (neredeyse tüm sistemlerde kaçak vardır) basınçlı hava tabanlı işlemler çalıştırmasına benzer. Makinenin fazla enerji harcamadığını düşünebilirsiniz, ancak gerçek çok farklı.
Devamını oku
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
JANUARY 2023
Pnömatik sistemler için enerji verimliliği iyileştirmelerini ele alan ISO/TR 22165 Teknik Raporu'nun giriş kısmında şu cümleyi buluyoruz: " Yalnızca makine ihtiyaca en uygun şekilde uyarlanmışsa (örn. çalışma döngüsü, hassasiyet, otomasyon derecesi) ), bunun için geliştirilen enerji konsepti işe yarayabilir".
By Iván Martínez, Endüstri Müdürü, SMC İspanya
Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) veya iş sürdürülebilirliği olarak adlandırılan kurumsal sorumluluk ahlakı, işletmenizin faaliyetlerinin çalışanlarınızın yanı sıra toplumu, çevreyi ve ekonomiyi etkilediğini kabul etmekle başlar. Şirketinizin artan marka itibarı, kalifiye çalışanların kurum aidiyetine kadar uzanan birçok faydası bulunmaktadır. Bu sebeple, şirketinizin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesi kıymetli ve anlamlıdır. Mühendislik şirketlerindeki sürdürülebilirlik yöneticileri için SMC, sürdürülebilir kalkınmayı destekler ve çeşitli CO2 emisyonlarını azaltma girişimleri birçok alanda oldukça olumlu bir etki sağlar.
Daha fazla oku
Dan Ives, Kıdemli Proje Mühendisi, Avrupa Teknik Merkezi
Müşterilerimizle yakın çalışmayı tercih ediyoruz çünkü hedefleriyle doğrudan uyumlu, gerçek hayattaki projelere dayalı çözümler geliştirmek önceliğimiz. Bu yaklaşım, SMC'ye en uygun çözümlerin geliştirilmesi için sağlam bir temel sağlar ve bunu nihayetinde daha geniş sektöre fayda sağlamak için kullanıma sunarız. Bunun bir örneği, yalnızca basınçlı hava tüketimini %62'ye kadar azaltmakla kalmayan, aynı zamanda talebin az olduğu veya hiç olmadığı zamanlarda daha az hava gereksinimi nedeniyle karbon emisyonlarını da azaltan yeni Hava Yönetim Sistemidir.
Jeff Careless, İş Geliştirme Müdürü – Sürekli İyileştirme, SMC İngiltere
OCAK 2023 Üretim ve proses tesislerinin artan enerji faturaları ve sürekli sıkılaşan CO2 emisyon mevzuatları nedeniyle baskı altında olduğu bir çağda, şu soru akla geliyor: verimlilikten veya üretilen üründen ödün vermeden enerji tüketimini hızlı bir şekilde azaltmanın bir yolu var mı? Kısaca yanıtlamak gerekirse, “doğru tavsiye ve uzmanlıkla evet”.
Roy Schep, Enerji Verimliliği Müdürü, SMC Hollanda
OCAK 2022 OEM'ler geleneksel olarak pnömatik makine ve ekipmanlarını 7 bar çalışma basıncına göre tasarlar. Ancak, bunu 4 bar'a düşürerek, son kullanıcıların bazı durumlarda enerji maliyetlerini %29'a kadar azaltabileceklerini ve OEM için güçlü bir USP oluşturabileceklerini deneyimlerimden biliyorum. Böyle arzu edilen bir sonucun elde edilmesine yardımcı olmak için, artan sayıda OEM, bu konsepti gerçeğe dönüştürmek için hem bilgi birikimini hem de ürünleri sunabilen SMC'deki uzman ekibimizle bağlantı kuruyor.
Daha Fazlasını Oku
OCAK 2022 Çoğu pnömatik makine ve ekipman 7 bar'da çalışmasına rağmen, sistemin çalışma basıncını 4 bar'a düşürmek için adımlar atmanın enerji verimliliğini, maliyet tasarruflarını ve çevresel referansları artırabileceğini deneyimlerimden biliyorum. Ne de olsa, her şirket genellikle para, hava, CO2 ve hatta gezegen olsun bir şeyleri kurtarmanın peşindedir. Ne yazık ki, çoğu durumda, büyük tasarruflar bir gecede olmaz. Sadece adım adım küçük iyileştirmeler uygulayarak arzu edilen genel kazanımları elde etmek mümkündür. İşte SMC'de bu adımlardan biri olabilecek basit ama oldukça etkili bir ürünümüz var.
Daha fazlasını okuyun
Séamus Dunne, Aktüatör Bölümü Teknik Müdürü, SMC Avrupa Teknik Merkezi
OCAK 2022
İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği siyasi gündemde hiç bu kadar yüksek olmamıştı. BM'nin Glasgow, İngiltere'deki son İklim Değişikliği Konferansı (COP26), Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın hedeflerine yönelik eylemi hızlandırmak amacıyla dünyanın siyasi liderlerini, Sivil Toplum Örgütlerini (STK'lar), işletmeleri ve bilim adamlarını bir araya getirdi. Endüstriyel makine seviyesindeki bizler için soru şu: Nasıl katkıda bulunabiliriz? Bugün, gelecek nesiller için Dünya'nın korunmasına yardımcı olmak için yeni enerji verimliliği seviyelerine ulaşan makineler yaratarak, endüstriyel dünyayı olumlu bir şekilde etkilemeye hevesli yeni nesil mühendisler görüyorum.
Andy Still, Sanayi Projeleri Müdürü, Enerji, Avrupa
NİSAN 2021
Konu ciddi... Pnömatik ekipman, tüm fabrika güç tüketiminin yaklaşık %20'sini oluşturur ve enerji verimliliğini artırmanın kanıtlanmış bir yolu vardır: çalışma basıncını azaltmak. SMC, şirketlerin bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini ve böylece üretimin en önemli güncel trendine nasıl uyum sağlayabileceklerini açıklıyor.
MART 2022 Yaşam bilimleri sektörüne hizmet veren OEM'lerdeki tasarım mühendisleri, daha hızlı ve daha hassas laboratuvar ekipmanı oluşturma yolunda termal yönetimin önemini kabul etmeye başlıyor. Sonuçta, kimyasal reaksiyon hızlarının genellikle sıcaklıkla orantılı olduğunu, laboratuvar teknisyenlerinin de maddeyi optimum sıcaklık aralığında tutarak numunelerin ve reaktiflerin çalışma süresini veya raf ömrünü artırabileceğini unutmayalım. Tabii ki, bu yeteneği güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde sunmak asıl zorluktur, bu nedenle şirketler, SMC'deki uzman mühendis ekibimize giderek daha fazla başvurmaktadır.
Lisa Zille - Ürün Yönetimi ve Endüstriyel Uygulama Merkezi (IAC), SMC Almanya
MART 2022
Yaşam bilimi sektöründe kullanım için sıcaklık kontrol teknolojisini seçerken aramanız gereken belirli özellikler vardır. Muhtemelen en yaygın olanlardan biri, yüksek sıcaklık stabilitesi, düşük gürültü, düşük titreşim ve kompakt fiziksel boyutlar gibi laboratuvar çalışmalarını yürütenler için önemli avantajlar sunan Peltier etkisinin faydalarından yararlanan bir sistemdir.
Kees van Kampen, Termo Kontrol Ekipmanları Ürün Müdürü, SMC Hollanda
MART 2022 Termo-çiller grupları, doğru ürün sıcaklığının proses hassasiyeti ve güvenilirliği için hayati önem taşıdığı yaşam bilimleri, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde kilit bir işleve hizmet eder. Sıcaklık kontrolünün önemi o kadar fazladır ki, önleyici bakım, bir termo-soğutucuya sahip olmanın ve çalıştırmanın çok önemli bir unsuru haline gelir. Bu düşünceyi göz önünde bulundurarak, SMC'deki uzman ekibimiz, portföyümüzdeki her bir soğutma grubu serisi için ayrı bir önleyici bakım standardı tasarlayarak, sıcaklık açısından kritik proseslerinize tam bir gönül rahatlığı getirdi.
Philippe Pinto – Endüstri Müdürü Yaşam Bilimleri, Avrupa
MAYIS 2021
PCR testini kim duymadı? Genel olarak in vitro diagnostik (IVD) ve daha spesifik bir anlamda analizör, hastalıkları teşhis etmek için biyolojik numuneler (örneğin kan, idrar veya dokular) üzerinde yapılan müdahalesi olmayan testler oldukları için toplumda her zaman kilit bir rol oynamıştır. Covid-19, IVD'yi ön plana çıkardı ve teşhis testleri maalesef günlük konuşmalarımızın normal bir parçası haline geldi.
IVD'deki profesyoneller, erken teşhisin fark yaratabileceğini zaten biliyorlardı; doğru teşhis fark yaratabilir. Artık hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, genel olarak IVD ve özelde analizörler için ana hedefin, doğru sonuçların yanı sıra hızlı sonuçlar da sağlaması şaşırtıcı değildir.Bu tekniklerin uygun sıvı kullanımı, istenen hız ve doğruluğun elde edilmesinde temel bir rol oynar. Akışkan işleme birbiriyle ilişkili birçok kritik bileşeni içerdiğinden, geliştirmenin ilk aşamalarında tüm sistem için kanıtlanmış çözümler sağlayabilecek yetenekli bir iş ortağının dahil edilmesi hayati önem taşır ve bu iş ortağınız SMC'dir.
Mattia Di Gaetano, TSE Mekaronik & Network, SMC Italya
NİSAN 2023
Robot tutucularını çalıştırmak için pnömatik iş elemanları yerine elektrikli iş elemanları kullanmayı düşünmeniz için birçok neden vardır; örneğin, daha yüksek taşıma yüklerine uyum, parmak tutucuların hareketlerini kontrol etme yeteneği (sadece açma ve kapama değil) ve iş parçası boyutunu ve ağırlığını değiştirirken daha fazla esneklik veya şekil. İş elemanı seçiminizde dikkatliyseniz, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için daha hafif ağırlıktan da yararlanacaksınız.
Sampsa Paasisalo, SMC Otomasyon Oy'da ürün müdürü
Günümüzün endüstriyel robotları, sadece birkaç yıl önce gördüğümüz robotlardan daha ucuz, daha esnek ve programlanması daha kolay. Ancak bu, artık daha fazla şirketin robot benimsemeyi değerlendirebilmesini sağlasa da, operasyon zinciriniz arasında en iyi entegrasyonu nasıl elde edebilirsiniz? Pekala, karar genellikle özel uygulamanız ve bütçeniz gibi faktörlere bağlı olarak çeşitli seçenekler mevcuttur.
Marcus Mazetti, Küresel Müşteri Yöneticisi, SMC İsveç
Bir zamanlar otomotiv fabrikalarındaki yüksek hacimli operasyonların koruyucusuyken, bugün robotların ticari dünyanın tüm sektörlerine sızdığını görüyoruz. Geleneksel üretim, inceleme ve paketleme operasyonlarının ötesinde, madencilik ve uzay araştırmalarından cerrahi ve laboratuvar araştırmalarına ve hatta meyve toplamaya kadar uzanan görevleri yerine getiren robotları görüyoruz. Böylesine geniş bir uygulama repertuarıyla, günümüz robotlarının tek bir temel özelliğe ihtiyacı var: esneklik. Bu esnekliğin büyük bir kısmı, kol ucu takımı (tutucu) sayesinde gelir; bu da, bir tutucu teknoloji tedarikçisi seçerken akılda tutulması gereken birçok faktörün olduğu anlamına gelir, en az portföy genişliği, kanıtlanmış özelleştirme yetenekleri ve yüksek düzeyde müşteri desteği .
Zdenek Velfl, İşletme Danışmanı, SMC Çek Cumhuriyeti
MART 2022Kaynak gibi yüksek hacimli otomotiv uygulamalarının, en azından yüksek üretkenlik ve güvenilirlik olmak üzere çok sayıda talebi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreçlerde devreye alınan robotik çözümlerle ilgili herhangi bir arıza veya tutarsızlık, maliyetli üretim kesintilerine ve pahalı bakım veya onarımlara yol açabilir. Bu nedenle, giderek artan sayıda robot OEM'si, hava, gazlar ve su gibi kaynağa özgü ortamların taşınması için son derece etkili ve kullanışlı bir modüler çözüm sunabilen SMC'deki uzman mühendis ekibimizle çalışmayı seçiyor.
Juanjo Jubete, Kablosuz Ünite Ürün Uzmanı, SMC İspanya
Hiç robotlarınızda bir kablosuz haberleşme sistemi için özlem duydunuz mu? Kablolardan, kablo kopmalarından ve bağlantı kopukluklarından bıktınız mı? Daha az sayıda kurulum ve daha düşük bakım maliyetleri mi istiyorsunuz? Kablosuz robotik artık bir gerçek. Aslında, bir süredir SMC'nin benzersiz Kablosuz Ünitesini tercih eden ve sayısı giderek artan üreticiler tamamen güvenilir ve gürültüye dayanıklı haberleşme sağlıyor. SMC İspanya'da Kablosuz Ünite Ürün Uzmanı olan Juanjo Jubete, kablosuz iletişim teknolojisi konusunda hâlâ kararsız olanlara yardımcı olmak için bu kısa Soru-Cevap bölümünde benzer endişe örneklerini ele alıyor.
Read more
Andrea Trifone, Cobot proje lideri, SMC İtalya
OCAK 2021
Robotik, otomasyonun hızlı büyümesine öncülük ederken, cobot'ları robotik teknolojisinin demokratikleşmesi olarak görüyoruz. Robotların, genellikle ihtiyaç duyduğu maliyeti ve karmaşık programlamayı ortadan kaldırırken çok daha fazla esneklik sağlarlar.
Mario Sánchez, Ürün Uzmanı Satış Ekip Yöneticisi, SMC İspanya
NİSAN 2023 Bakımla ilgili zorluk, kârlılığı doğrudan etkileyen dolaylı bir maliyet olmasıdır. Çoğu üretim tesisi, tipik olarak önleyici veya kestirimci bakım olmak üzere ilgili maliyetleri denemek ve en aza indirmek için her türlü stratejiyi uygulayarak bunun gerekli bir işlev olduğunu düşünmeye razı olur. Bu yaklaşımlar çeşitli şekillerde maliyet tasarrufu sağlarken, daha da yüksek getiri sağlayan başka bir strateji daha var: herhangi bir bakıma gerek yok. Belirli bir ortamda ve çalışma koşullarında uzun vadeli güvenilirlik sunduğu kanıtlanmış kaliteli ürünleri seçerek, bakım gereksinimlerinizi ve maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Gerald Rammel, Elektrik Teknolojisi Ürün Müdürü, SMC Avusturya
Seriye bağlı olarak, SMC'de elektrikli aktüatörlerimizin kullanım ömrünü servis veya bakım gerektirmeden 5000 km veya 30 milyon döngü olarak derecelendirmekteyiz. Aktüatörün tüm ömrü boyunca yeterli olan dahili yağlamanın yanı sıra ileri mühendislik ve testler dahil olmak üzere bu performans seviyesinin birçok nedeni vardır. Bununla birlikte, basit ancak üzerinde düşünülmüş bir bakım programı uygulamak, yatırımınız için daha da fazla koruma sağlar.
Julien Caron, Teknik Destek Müdürü ve Enerji Verimliliği Lideri, SMC Fransa
NİSAN 2023 Bakım işlemlerinizde kısa süren kestirme yollara başvurmak cazip gelebilir. Ne de olsa bakım, kârlılığınız üzerinde doğrudan etkisi olan dolaylı bir maliyettir. Ancak gerçekte, yalnızca maliyetten tasarruf etmek için yetersiz bakım yapmak, telafi ettiğinden çok daha fazla maliyete neden olabilir.
Bakım: SMC, kestirimci bakımdaki "P"nin neden acıyı değil ilerlemeyi temsil etmesi gerektiğini ortaya koyuyor
Oliver Prang, Uzman Dijital İş Geliştirme, SMC Almanya
ARALIK 2021 Fabrikalar, arızaları ve arıza sürelerini "tam zamanında" bir şekilde önleyerek sermaye ekipmanı TCO'larını (toplam sahip olma maliyeti) düşürmeye çalıştıkça, kestirimci bakım, son yıllarda bir endüstri moda sözü haline geldi. Pek çoğu, hatalı bir şekilde, kestirimci bir bakım stratejisi uygulamanın, operasyonların tamamen elden geçirilmesini gerektirdiğini varsayar, ancak gerçekte, birkaç küçük adım atmak, makine çalışma süresi ve OEE'de (genel ekipman verimliliği) büyük bir fark yaratabilir. Başarıyı sağlamak için güvenilir bir teknoloji ortağıyla bağlantı kurmanız önerilir. Pnömatik kontrol çözümlerinde dünya lideri olan SMC için, kestirimci bakımdaki "P", "acı" değil "ilerleme" anlamına gelmelidir.
Danilo Giordana, Enerji Verimliliği Proje Yöneticisi, SMC İtalya
ARALIK 2021
Modern imalattaki evrimsel değişim oranı öyledir ki, endüstrinin dijitalleşmeye geçişine ve bununla bağlantılı verimlilik ve üretkenlik faydalarına ayak uyduramamak son derece maliyetli olabilir. Ama nereden başlamalı? Bu alandaki çoğu profesyonel, ilk adım olarak veri toplamaya işaret eder, çünkü sonraki veri analizi kestirimci bakım stratejilerinin benimsenmesini, daha iyi karar vermeyi ve sürekli süreç iyileştirmelerini destekleyebilir. Ancak, bu tutkuyu gerçekleştirmek ancak uygulama için en uygun sensörü benimseyerek mümkündür.
Mile Milovanoviç, Kıdemli Mühendis, SMC Alman Teknik Merkezi
Endüstri dijitale dönerken, IO-Link uygulaması kolay ve uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Martina Höller, Elektrik teknolojisi ürün müdürü CEE, SMC Avusturya
HAZİRAN 2022 Avrupa genelinde yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte, vakumlu taşıma sistemleri kullanan tüm üretim ve proses tesisleri için verimlilik yüksek bir öncelik haline geldi. Neyse ki, onlarca yıllık deneyim ve bilgi birikimine dayanan SMC, vakum sisteminizin enerji tüketimini azaltabileceğiniz dört basit yolu özetleyebilir. Kaldırma/aktarma başına daha az enerji kullanmak, endüstrinin net sıfır karbon emisyonu hedefini desteklerken aynı zamanda kârlılığınıza doğrudan katkı sağlayacaktır.
Irina Hermann, Ürün Müdürü, SMC Almanya
Herhangi bir vakum sisteminin en önemli parçasının, tipik olarak vakum oluşturma yöntemini içeren uygulama ve sistem düzeni olduğunu ve dolayısıyla negatif basıncı oluşturmak ve iş parçalarını aktarmak için ejektör veya pompa kullanıp kullanmadığınızı hepimiz biliyoruz. Ancak, göz ardı edilirse vakum işleme ünitenizin optimum düzeyde performans göstermediği anlamına gelebilecek daha birçok önemli sistem bileşeni vardır.
Tom Litster, Mühendis, Hava Ekipmanı, SMC Avrupa Teknik Merkezi
HAZİRAN 2022
Vakum taşıma sisteminizin performansı genel anlamda yalnızca eldeki belirli uygulama için yapılandırılır. Örneğin, ağırlığı ve şekli açısından kaldırmak veya aktarmak istediğiniz iş parçasına doğrudan referans verirken, diğer hususlar arasında hedef çevrim süresi ve strok mesafesini içerir. Bu faktörleri belirledikten sonra, hızlı, güvenilir ve enerji açısından verimli olan, optimum performans gösteren vakum taşıma sistemini sağlamak için vakum seviyesi, ped çapı ve ped sayısı ile deneyler yapmak mümkün hale gelir.
Mark Brinsley, Satış Mühendisliği Grubu; Hava ve Akışkan Ekipmanı, SMC İngiltere
EKİM 2021 Neredeyse tüm fabrikaların pnömatik ekipmanlarını korumak için hava hazırlama sistemleri olmasına rağmen, konu hala çok iyi bilinmiyor ve bazı ilginç yönleri ve optimizasyonu gizliyor. Anahtar sorulardan biri, basınçlı havamın ne kadar hazırlıklı olması gerektiğidir. Bu sorunun basit bir yanıtı yoktur, çünkü basınçlı hava kalitesi (kompresörden gelen) hava kalitesi, hat sonu uygulamalarında hava kalitesi gereksinimleri, proses veya proses gibi çok sayıda değişkene bağlıdır. endüstri gereksinimleri ve hatta filtrasyon ünitelerinin konumu. Tüm bu belirsizliklerle birlikte, hava şartlandırma uzmanı olan SMC size destek olabilecektir.
By Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
EKİM 2021
SMC, 1959 yılında Sinterlenmiş Metal Filtre Elemanları üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. FRL ünitesi ilk olarak 1961'de SMC tarafından piyasaya sürüldü. Müşterilerimizin gereksinimlerine dayalı 60 yıllık tasarım evrimi.
Axel Delsaux, Ürün Pazarlama, SMC Fransa
EKİM 2021Çiy noktası anlaşılması zor bir terim olabilir, ancak basitçe söylemek gerekirse, suyun görünür hale geldiği sıcaklıktır. Soğuk içeceğinizde görebileceğiniz su damlacıkları, çiy noktasından kaynaklanmaktadır.
Jorge Salgado, Gıda ve Ambalaj Endüstrisi Müdürü, SMC İspanya
AĞUSTOS 2021
Eğilim açık ve geri dönüş yok. Tüketici çevre ve sürdürülebilirlik endişeleri, plastik kirliliği ve Döngüsel Ekonomi İlkeleri bilincinin yükselişi, ambalaj endüstrisini daha etik bir ambalajlamaya zorlamaktadır.Bu, tek katmanlı plastik veya kağıt gibi geri dönüşümü daha kolay malzemelerin kullanılması ve kullanılan malzeme miktarının azaltılması anlamına gelir. Sürdürülebilir paketlemeye doğru ilerlemek, paketleme makinelerine teknik zorluklar getiriyor. Ayrıca, daha yüksek sürdürülebilirliğin sağlanması, daha yüksek verimlilikten geçer. Nasıl? Okumaya devam edin.
Paolo Tornavacca, Müşteri Grup Müdürü, SMC Italia
MART 2022 Rafine etme, nihai ürünün kıvamını ve dokusunu belirlediği için çikolata üretiminde tartışmasız en önemli süreçtir. Yerel düzeyde küresel destekle desteklenen yüksek kaliteli, yüksek performanslı endüstriyel kontrol ve otomasyon çözümlerini kullanarak, çikolata arıtma makinesi üreticilerinin pazar payı kazanmayı başarabileceklerini deneyimlerimizden biliyoruz.
Wim de Vos, Satış Mühendisi, SMC Belçika
MART 2022 HACOS'un fabrikası, çikolatadaki mükemmelliği ile dünyaca ünlü ülke olan Belçika'nın Malle kentinde bulunmaktadır. Ancak Belçika'da 320'den fazla çikolatacı bulunurken, HACOS'un erişim alanı kendi sınırlarının çok ötesine uzanıyor - şirket bugün 70'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Dünyanın en büyük 5 çikolata imalat makinesi üreticisinden biri olan HACOS, kalıplama, biriktirme, kaplama, eğirme, eritme ve temperleme ve süslemeyi içeren süreçler için sistemler üretir - esasen ham çikolata bloğundan rafine son ürüne geçiş için gereken her şey.
Karl-Heinz Ursch, Kıdemli Satış Uzmanı, SMC Avusturya
Rafine etme, nihai ürünün kıvamını ve dokusunu belirlediği için çikolata üretiminde tartışmasız en önemli süreçtir. Yerel düzeyde küresel destekle desteklenen yüksek kaliteli, yüksek performanslı endüstriyel kontrol ve otomasyon çözümlerini kullanarak, çikolata arıtma makinesi üreticilerinin pazar payı kazanmayı başarabileceklerini deneyimlerimizden biliyoruz.
Diego Mirabelli – Gıda Endüstrisi Müdürü, Avrupa
Haziran 2021
2020 ve 2027 yılları arasında, Doğrulanmış Pazar Aramasına göre gıda işleme pazarının yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %6.04 ile büyümesi bekleniyor.Endüstri, aynı anda işçi eksikliği ve maliyet baskısı ile uğraşırken üretkenliğini artırmak zorunda kalacak.
Çoğu otomasyon şirketi makine üreticilerine odaklandığından, SMC, gıda endüstrisinin en acil zorluklarını belirlemek ve bunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için fabrika zeminlerinde gıda üreticileriyle birlikte yer alarak kendini farklılaştırıyor. Fabrikaların üretkenliklerini artırmak için arıza süresini azaltması, daha fazla otomasyon uygulaması ve enerji verimliliğini, makine güvenliğini ve hijyenini iyileştirmesi gerekiyor.
Alejandro Molinero, Ürün Müdürü, SMC İspanya
EYLÜL 2022
Kablosuz teknoloji, endüstriyel sektörde, özellikle robot, otomatik güdümlü araç (AGV) ve RFID izleme cihazı uygulamaları gibi bir dereceye kadar hareket kabiliyeti ve özgürlüğün gerekli olduğu mağaza katlarında hızlı bir şekilde benimseniyor. Ancak, bu teknolojinin daha düşük maliyetler ve artan güvenilirlik açısından operasyonlarda gerçek bir fark yaratabileceği daha pek çok alan var.
Bruno Salami, Electrical Axis & Seri Haberleşme Ürün Müdürü, SMC Fransa
EYLÜL 2022Bir IO-Link sisteminin standartlaştırılmış ve azaltılmış kablolama, artırılmış veri kullanılabilirliği, uzaktan yapılandırma ve izleme, basit cihaz değiştirme ve gelişmiş teşhis gibi birçok avantajına rağmen, bazılarınızın bu teknolojiyi benimseme konusunda isteksiz olduğunu biliyoruz. Yapılandırma ve programlamanın karmaşık olduğu inancı. Bugün SMC, bu uygun maliyetli iletişim protokolüne geçişinizi hayal edebileceğinizden çok daha basit ve hızlı hale getirecek ürün çözümlerine ve şirket içi uzmanlığa sahiptir.
Massimo Gazzaniga, Teknik Destek Mühendisi Mekatronik ve Ağ Yöneticisi, SMC İtalya
Endüstriyel iletişimin benimsenmesinin daha büyük birçok avantajı olmasına rağmen, çok hızlı bir şekilde yararlanabileceğiniz faydalardan biri de uzaktan yardımın etkinleştirilmesidir. Uzaktan hizmet veren ekiplerimiz, SMC web sunucusu gibi bir sistemi uygulayarak geçmiş verilerinize erişebilir ve arızanızın veya arızanızın olası nedenlerini kolayca analiz edebilir. Web sunucumuz, pahalı seyahat maliyetlerini ortadan kaldırır ve reaktif bir hizmet sağlayabilecekleri için hem kullanıcılar hem de makine üreticileri için kısa vadede yatırım getirisi sunar.
Clement Pucher, Avrupa Çalışma Grubu Güvenlik Teknolojisi Yöneticisi, SMC Avrupa
EKİM 2022 Makine güvenlik devreleri çalışanları zarar görmekten korumaya hizmet etsesine rağmen, burada SMC'de deneyimlerimiz bize gösteriyorki: Daha yüksek karlılık da dahil olmak üzere, doğal makine güvenliği oluşturarak çok daha fazla fayda elde edebilirsiniz. Bu, büyük ölçüde üretkenliği artırma ve tamamen tasarlanmış çözümlerden yararlanma potansiyelinden kaynaklanmaktadır.
Richard Driver, Teknik Müdür, SMC Avrupa Teknik Merkezi
EKİM 2022
Tüm makine üreticileri, güvenlikle ilgili devreler tasarlama gerekliliğinin farkında olacaktır. Ancak, bu görevin artık zahmetli olması gerekmiyor. Uzman ekibimiz tarafından geliştirilen yeni çevrimiçi aracı kullanarak dakikalar içinde bir pnömatik güvenlik devresi oluşturabilirsiniz.
Ferdinand Rein, Alman Teknik Merkezi Yöneticisi Ar-Ge 2
EKİM 2022 Hem merkezileştirilmiş hem de merkezi olmayan makine emniyetinin birçok faydası vardır. Bununla birlikte, burada SMC'de, tüm SMC cihazlarını tutarlı bir şekilde merkezi güvenlik PLC'si (F-PLC) tarafından kontrol için bağlamanıza izin veren entegre valf manifoldlu tam sertifikalı PROFIsafe uzak I/O modülü şeklinde yenilikçi ve güvenli bir çözümümüz var.
Yazan Maria Eugenia Gonzalez, Ürün Uzmanı, SMC İspanya
KASIM 2023 Hiç TV ekranınızdaki tozu temizlemeyi denediniz mi? Kolay değil. TV ekranları kullanım sırasında statik yük biriktirir, dolayısıyla tozu bir bezle çıkarmaya çalışmak, yüksek statik kuvvet nedeniyle görünüşte imkansız hale gelir. Evde bu etki can sıkıcıdır, ancak fabrikalarda statik elektriğin çok daha ciddi sonuçları vardır; özellikle de kârlılığınız olan OEE (Genel Ekipman Etkinliği) üzerindeki etkisi. Statik elektrik, aksama süresi, darboğaz ve atık yaratan görünmez OEE katilidir. Neyse ki tüm yüzey türlerinden bu lekeyi çıkarmanın güvenilir ve etkili bir çözümü var: iyonizerler
Ellen Parik, Kuzey ve Baltık ülkeleri Eğitim Müdürü, SMC Estonya
KASIM 2023
Plastik, kauçuk, cam veya ahşap parçaların yüzeyine çekilen tozun üretiminizi aksattığı bir durumla hiç karşılaştınız mı? Böyle bir durumda çözüm bulmakta zorlanıyorsanız SMC, ürün temizliği sırasında statik elektrik sorunlarını ortadan kaldıran kanıtlanmış dört ömeli yaklaşım sunmaktadır.
Yazan: Eduardo Santamaria, SMC Avrupa Teknik Merkezi Valf Bölümü Grup Lideri
OCAK 2024 Çoğu kişi 2 yollu valflere çok az önem verir çünkü bunlar genellikle yalnızca aşağı yöndeki sıvı beslemesini kontrol etmek için açılıp kapanan basit cihazlar olarak algılanır. Her ne kadar mekanik olarak doğru olsa da, uygulamanız için en uygun 2 yollu valfi seçmek yerden, ağırlıktan ve en önemlisi enerji tüketiminden (bazı durumlarda %63'e kadar) tasarruf ederek büyük bir fark yaratabilir.
Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın
Aşağıdaki konulara daha ayrıntılı bir bakış: Enerji Verimliliği Hava Hazırlayıcılar Endüstri 4.0 Robot Teknolojisi
SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama
Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun