Çiy noktası anlaşılması zor bir terim olabilir, ancak basitçe söylemek gerekirse, suyun görünür hale geldiği sıcaklıktır. Soğuk içeceğinizde görebileceğiniz su damlacıkları, çiy noktasından kaynaklanmaktadır.
Axel Delsaux, Ürün Pazarlama, SMC Fransa
EKİM 2021
Çiy noktasından bahsetmek esasen su buharı ve nemden bahsetmektir. Hava, görmesek de buhar (gaz) halinde su içerir ve miktarı sıcaklığı ile doğru orantılıdır.
Hava soğudukça içindeki su buharı yoğunlaşır ve buhardan sıvıya geçerek havanın doygun hale geldiği sıcaklığa ulaşır; buna çiğ noktası denir. Sıcaklık düşerse, küçük damlacıklar veya yoğuşma halinde ek nem oluşacaktır. Atmosferik çiy noktasının (ADP°C) doğal örnekleri, daha önceki örneğimizde olduğu gibi, sıcak havanın soğuk yüzeylerle temas ettiği yerlerde görülebilir.
Atmosferik çiy noktası terimi en çok hava koşullarıyla ilgilidir. Basınçlı hava tesisatlarında ve pnömatik sistemlerde basınçlı çiğlenme noktası daha uygundur.
Basınç çiy noktası (PDP °C), yüksek basınçta yoğuşmanın meydana geldiği sıcaklıktır; tipik olarak 7 bar kullanılır, çünkü bu en yaygın Basınçlı Hava Sistemi (CAS) basıncıdır.
Özetlemek gerekirse, CA'nız boyunca sıcaklık düşebileceğinden, su yoğunlaşmasına yol açabileceğinden, çiy noktasına dikkat etmeniz gerekir.
.
Yoğuşan suyu çıkarmak, nemi çıkarmakla aynı şey değildir
Çiy noktasının ele alınması, nemin ele alınmasıdır. Nem, üretim hattınız boyunca sıcaklıkta bir düşüş olduğunda ortaya çıkar. CAS'ımızın etrafında su damlacıklarının dolaşma potansiyelinden kaçınmak istediğimizden, çiğlenme noktasını ele alıyoruz.
Yönetilmek neden önemlidir?
Nem, genel olarak korozyona, borularda tıkanmalara, makine arızalarına, ek sürtünmeye neden olan contaların şişmesine, kirlenmeye ve donmaya neden olabilir. Ayrıca nem, sprey boyama gibi suya duyarlı işlemler veya ilaç endüstrisinde olduğu gibi suyla kontamine olabilen işlemler için özellikle zararlı olabilir.
Soru şu: Ekipmanınız ve prosesiniz su damlacıklarına karşı ne kadar hassas? - cevaplaman gereken şey bu.
Hava hattınızdaki nemi gidermek için iki ana adım vardır.
İlk etapta nem nasıl giderilir?
Çok basit. Normalde kompresörden veya hava deposundan sonra, CAS'ta kontrollü bir noktaya bir soğutmalı hava kurutucusu kurulur ve bu çözelti havayı soğutarak kurutur. Sıkıştırılmış hava, ısı eşanjöründen geçer ve sıcaklığı 3 ºC'ye düşürülerek havada bulunan buharın yoğuşması sağlanır. Bir sıvıya dönüşen su, boyayıcının tahliyesi yoluyla kolayca çıkarılır, bu nedenle üretim prosesinize giren havanın daha kuru olmasını sağlar.

SMC'nin Soğutmalı Hava Kurutucuları - IDFA Serisi - seçeneklerinden bazıları olarak uzun ömürlü, soğuk basınçlı hava çıkışı ve bakır boru için korozyon önleyici işlem sağlayan standart paslanmaz çelik ısı eşanjörü ile birlikte gelir
Çiy noktasının optimize edilmiş yönetimi – Membranlı hava kurutucu
Örneğin yarı iletken imalatında veya ince partikül kurutmada gerekli olduğu gibi, çok daha düşük (-20 ºC'den -60 ºC'ye kadar) bir atmosferik basınç çiğlenme noktası gerektiren bir uygulama olduğunda, tavsiyemiz membranlı kurutucuların kurulmasıdır. nemi sadece gerektiğinde çıkarın. Membranlı hava kurutucu, içinden nemin kolayca geçtiği ancak havanın (oksijen ve nitrojen) geçmesinin zor olduğu bir makro moleküler zardan oluşan içi boş lifler kullanır. Membranlı hava kurutucu, örneğin farmasötik üretim, paketleme ve laboratuvar ortamlarında ideal olan kullanım noktası uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür.

SMC'nin Membran Hava Kurutucusu, IDG-A Serisi. Elektrik tüketimi olmayan kompakt çözüm.
Çiy noktasının önemi, basınçlı havanın kullanım amacına bağlıdır ve uygun hava kuruluğunun ve doğru çözümün belirlenmesi geniş ölçüde özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Uygulamanız için en iyi ve en verimli hava kurutma çözümünde size rehberlik etmesi için SMC yerel Uzmanınızla iletişime geçin.