MART 2022
Yaşam bilimi ve tıbbi cihaz endüstrilerine tedarik sağlayan OEM'lere termoelektrik cihazların sağlanmasında 40 yılı aşkın profesyonel uzmanlığa sahibiz. Müşterilerimiz bize satın alma kararlarının yüksek ürün güvenilirliğine, portföy genişliğine, kişiselleştirme potansiyeline ve kapsamlı satış öncesi ve sonrası desteğe bağlı olduğunu söylüyor.
Analizörler gibi cihazların tasarımcıları genellikle termal yönetim değil, biyoloji veya biyomedikal mühendisliğinde bir geçmişe sahiptir. Bu sizseniz ve ekipman tasarımlarınıza sıcaklık kontrolü uygulamak istiyorsanız, ihtiyacınız olan ilk şey uzman tasarım desteğidir. İkinci olarak, tasarım, satın alma ve satış sonrası gibi iş fonksiyonlarını basitleştireceğinden, akışkan kontrolü ve otomasyon gibi tamamlayıcı alanlarda da uzmanlığa sahip bir teknoloji ortağı bulmak kesinlikle ideal olacaktır. Ek olarak, dünyanın çeşitli yerlerinde yıllarca ekipman kullanımı sırasında satış sonrası servis desteğine ihtiyacınız olacak.
Spektrometre meydan okuması
Yakın zamanda, bir gaz kromatografi spektrometresi için bir sıcaklık kontrol çözümü ile in vitro teşhis ekipmanında uzmanlaşmış bir Avrupa OEM'i sağladık. Sistem, bir numune karışımının kimyasal bileşenlerini ayırır ve bunların varlığını veya yokluğunu ve/veya ne kadar bulunduğunu belirlemek için bunları algılar.
Müşterimiz zaten bizimle akışkan kontrol çözümleri üzerinde çalışıyordu, ancak sıcaklık kontrol portföyümüzden veya termal yönetim becerilerimizden haberdar değildi. Uygulamaya en uygun ürünleri belirlemede kilit bir rol oynayabileceğimiz çok geçmeden anlaşıldı.
Çoğu spektrometrenin dört ana bileşeni vardır: giriş sistemi, iyon kaynağı, kütle analizörü ve dedektör. Giriş aşamasında, müşterinin altı kapiler ağ odasını 55°C'ye ısıtması gerekiyordu. Burada sıcaklık kontrolünün doğru, kesin ve tekrarlanabilir olması gerekiyordu.
Cihaz, farklı sıvıları ısıtır ve uzaktan yoğunlaştırma için gaz fazına dönüştürür, ardından ayırma ve analiz yapar. Sıcaklık kararlılığı, analizör kullanıcıları için gerekli doğruluğu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Peltier öğelerini kullanan herhangi bir ev yapımı çözüm, yeterli doğruluk sağlamayacaktır ve başka sorunlar da vardır. Peltier tabanlı soğutma
sistemler mühendislik açısından iyi dengelenmiş olmalıdır. Yetersiz bir soğutucu veya küçük boyutlu Peltier hücresi, yüksek enerji tüketimine, yüksek ısı reddine ve aşırı gürültüye neden olabilir.
Gereksinimler ve çözüm: mükemmel uyum
Termal denge, ısıtma kapasitesi ve hava akışının optimal seviyelerini belirlemek için termal ve akışkan bir çalışma önerdik. Sonuçlardan, havadan suya ısı eşanjörüne sahip kompakt, yüksek performanslı bir SMC termoelektrik soğutma grubunu merkeze alan bir çözüm belirleyebildik. Dikkatli hesaplamalara dayanarak, optimum hava türbini akışı sunan bir konik difüzör de sağladık.
Sonuç, doğruluk, tekrarlanabilirlik, kompakt boyutlar ve sıcaklık artışı programlaması sunan oldukça başarılı bir çözümdü.
Bu projenin başarısının anahtarı, termal yönetim bilgi birikimimizle müşteriye fayda sağlama ve eksiksiz bir çözüm sağlama yeteneğimizdi. Müşteri artık SMC'yi bir bileşen sağlayıcıdan çok daha fazlası, ancak sıcaklık ve sıvı kontrolünde güvenilir bir uzman olarak görüyor.
Peltier etkisinin faydaları
Yaşam bilimleri ve tıbbi cihaz uygulamaları, yüksek sıcaklık kararlılığı, düşük gürültü, düşük titreşim ve kompakt fiziksel boyutları nedeniyle Peltier etkisine dayalı soğutma gruplarından büyük kazanç sağlar.
Bir tanım sağlamak için, Peltier etkisi, farklı yarı iletkenlerin alternatif katmanlarını içeren bir malzeme devresinde elektrik akımı (DC) muhafaza edildiğinde bir bağlantının soğutulması ve diğerinin ısıtılmasıdır. Bu yarı iletkenler, termal yalıtkanlar olarak işlev gören seramik katmanlar arasında sıkıştırılır ve böylece bir Peltier hücresi (bir termoelektrik cihaz olarak da bilinir) oluşturulur.
Analizörlerin ötesinde, termoelektrik cihazlar için temel uygulamalar arasında ekografi cihazları, X-ray sistemleri, kriyoterapi cihazları ve kanser tedavisi için iyon hızlandırıcılar bulunur. Daha geniş uygulamalar, örneğin laboratuvar veya cerrahi aletleri temizlemek için su ve gaz arıtma sistemlerini içerir.
Her durumda SMC, bireysel uygulamalara uyacak şekilde Peltier tipi ürünler tasarlayabilir ve üretebilir. Kırk yılı aşkın kanıtlanmış deneyimiyle şirket, dünya çapında yaşam bilimi ve tıbbi cihaz OEM'leri için yerleşik bir teknoloji ortağıdır.
|
Yaşam bilimi uygulamaları için sıcaklık kontrol teknolojisini seçerken soğukkanlı olun |
|
SMC thermo-chillers: low TCO, high peace of mind |
|
Optimised fluid handling for life sciences analysers |