Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Otomasyon bileşenlerinizin ömrünü uzatarak bakımı en aza indirin

Bakımla ilgili zorluk, kârlılığı doğrudan etkileyen dolaylı bir maliyet olmasıdır. Çoğu üretim tesisi, tipik olarak önleyici veya kestirimci bakım olmak üzere ilgili maliyetleri denemek ve en aza indirmek için her türlü stratejiyi uygulayarak bunun gerekli bir işlev olduğunu düşünmeye razı olur. Bu yaklaşımlar çeşitli şekillerde maliyet tasarrufu sağlarken, daha da yüksek getiri sağlayan başka bir strateji daha var: herhangi bir bakıma gerek yok. Belirli bir ortamda ve çalışma koşullarında uzun vadeli güvenilirlik sunduğu kanıtlanmış kaliteli ürünleri seçerek, bakım gereksinimlerinizi ve maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

  Mario Sánchez, Ürün Uzmanı Satış Ekip Yöneticisi, SMC İspanya

NİSAN 2023

Otomasyon bileşenlerinizin ve buna bağlı olarak makinelerinizin ve sistemlerinizin ömrünü uzatmaya bakarak yalnızca MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek üretkenlik OEE (Genel Ekipman Verimliliği) ve makine kullanılabilirliğini de desteklersiniz. Yetersiz tanımlanmış ürünler nedeniyle verimsiz makineler, karlılık üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahipken, filtreler ve iş elemanları gibi hasarlı veya tehlikeye atılmış bileşenlerin enerji tüketimini artırması nedeniyle enerji verimliliği de zarar görür.

Bu sonuçlardan kaçınmak ve bakım maliyetlerinizi düşürmeye yardımcı olmak için net, üç adımlı bir yol vardır: yüksek kaliteli ürünler seçin; uygulamaya ve çalışma ortamına göre seçim yapın; ve duruma göre optimize edilmiş bileşenleri seçin.

Yüksek kaliteli ürünler seçin

Bakım yükünüzü azaltmanın ana yollarından biri akıllıca bileşen seçimidir. Yüksek kaliteli ve yüksek dayanıklılığa sahip otomasyon bileşenlerini seçmek bariz bir öneri gibi görünse de, toplamlar toplanır. Biraz daha yüksek ilk yatırıma rağmen, yukarıda belirtilen kazançlar ek satın alma fiyatını çok aşarak TCO'yu (toplam sahip olma maliyeti) önemli ölçüde düşürür.

SMC'nin Uzun Ömürlü Silindirleri

Hangi bileşenleri seçeceğinizden emin değilseniz, uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Hortumlar, fitingler, valfler ve kenetleme/montaj sistemleri gibi standart parçalar dahil olmak üzere kullanım ömrünün en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olacak en uygun otomasyon bileşenlerini belirleyerek müşterilere düzenli olarak teknik destek sağlıyoruz. İster 10 milyon döngü (standart bir bileşenden 10 kat daha uzun) sunan bir patlaç valfi, 200 milyon döngü (dört kat daha uzun) sunan metal bir sızdırmazlık valfi veya yüksek dayanıklılığa sahip bir iş elemanı (dört kat daha uzun) olsun, fırsatlar maliyetlerin düşürüleceği açıktır.

SMC'nin Patlaç Valfi – JSXF# Serisi; 5 yollu Solenoid Valf – SY Serisi

Uygulamaya ve çalışma ortamına göre seçim yapın

Kalitenin yanı sıra, bileşenlerin çalışma ortamına göre seçilmesi de gereklidir. Sıcaklık, nem ve havadaki toz gibi faktörlerin tümü, bileşenlerinizin kullanım ömrünü tehlikeye atma yani kısaltma potansiyeline sahiptir, bu nedenle akıllıca seçim pozitif sonuç verir.

Örneğin iş elemanları, çevreye karşı koruma sağlayan bir dizi seçeneğe sahiptir. Burada bir yağlama tutucunun kullanılması, mikro tozun silindir çubuk yüzeyinde oluşan gres filmini kirletmesini önler. Güçlendirilmiş bir sıyırıcı gibi diğer aktüatör çözümleri, kire veya kuma maruz kalan ortamlarda daha iyi sonuç verirken, metal bir sıyırıcı, çubuğa yapışmış don, buz, kaynak sıçraması veya kesme talaşlarını ortadan kaldırarak contaları korur. Koruyucu bir kapak/körük, özellikle zorlu ortamlarda faydalıdır.

Seçim sürecindeki bir diğer önemli faktör, bileşenlerin aşınmaya ve yorulmaya karşı direnç gösterme potansiyelidir. Örneğin, geleneksel kablolar kullanmak yerine bir kablosuz kontrol sisteminin benimsenmesi, kabloların herhangi bir şekilde gevşemesi, sıkışması, aşınması veya tehlikeye girmesi olasılığını azaltır. Benzer şekilde, makinenin kullanım ömrü boyunca dayanmasını istiyorsanız, boru ve bağlantı elemanı seçiminizde UV, aşınma veya temizleme kimyasalları gibi konuları dikkate almanız gerekebilir.

Duruma göre optimize edilmiş bileşenleri seçin

Ayrıca incelenmesi gereken bir diğer husu, sisteminizin çalışma durumudur. Örneğin basınç, contalar gibi bileşenler üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir. Sistem basıncınızı 6 veya 7 bar'dan 5 hatta 4 bar'a düşürmek, bakım ve arıza riskini önemli ölçüde azaltırken, enerji verimliliğine de büyük katkı sağlar. Ancak, uygulamaların büyük çoğunluğu azaltılmış basınçta normal şekilde çalışmaya devam etse de, bu eylemi gerçekleştirmeden önce her zaman profesyonel tavsiye almalısınız.

Diğer bir husus ise yedek valflerin kullanılmasıdır. Makineler dururken basıncın düşürülmesi, contaların yorulma ömrünü uzatır ve dolayısıyla bileşenlerinizin kullanım ömrünü uzatır. Diğer bir seçenek ise, pnömatik bileşenleri koruyan ve başlatma ve basınçlandırma sırasında basınç dalgalanmalarını azaltan yumuşak başlatma valflerinin devreye alınmasıdır.

Yumuşak Başlatma Fonksiyonlu Artık Basınç Tahliye 3 yollu Solenoid Valfli SMC'nin Filtre Regülatör Ünitesi

Sistem bileşenlerinin hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için basınçlı havanın nemini, sıcaklığını ve partikül içeriğini kontrol etmek gerektiğinden, basınçlı hava kalitesi de dikkatinizi gerektirir. Su yoğuşması, contalara ve yağlayıcıya zarar verdiği için özel bir tehlikedir.

Önemli yatırım getirisi (ROI)

Bugün, "brownfield" makinelerinde bulunan otomasyon çözümlerindeki gelişmeler, onları yeni ("greenfield") makinelerde teknik özellikler için oldukça uygun hale getiriyor. Bu yüksek dayanıklılığa sahip bileşenlerin sağladığı yatırım geri dönüşü kendini gösterir: değiştirme maliyetinden, bakım süresinden ve makine aksama süresinden tasarruf edersiniz ve OEE ve enerji verimliliğinde kazanç elde edersiniz. Ek olarak, beklenmedik arıza riskini azalttığı için güvenlik artarken, sürdürülebilirlik de artıyor: uzun ömürlü bileşenler, daha az endüstriyel atık ve daha az değiştirme anlamına geliyor.

İster garanti veya servis sözleşmesi kapsamında çalışan bir OEM olun, ister kendi bakım ekibinize sahip bir son kullanıcı olun, bakım maliyetlerini düşürmek istiyorsanız bileşen seçimi çok önemlidir. Ancak, doğru parçaları seçmek konusunda emin değilseniz, SMC'deki uzman ekibimizle konuşun. Uygulamanız için en iyi önerileri yapmak için sistem analizindeki uzmanlığımıza dayalı değerlendirme sağlayabiliriz.

SMC'nin Endüstriyel bakım çözümleriyle nasıl "devam edeceğinizi" keşfedin

By Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spain

Pazarlama, İletişim ve Endüstriyel Ürünler Tutkusu.
Endüstriyel otomasyon dünyasında 15 yılı aşkın bir süredir, insanların ve şirketlerin karşılaştığı ilerlemeleri ve endüstriyel zorlukları araştırıp keşfediyoruz: Endüstri 4.0, Enerji Verimliliği, OEE, güvenlik...vb.
Şu anda sürdürülebilirlik ve sanayi şirketlerinin CO2 emisyonlarını azaltma yolunda bir yolculukta.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

See it graphically

İndirilebilir dokümanlar

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Elektrikli İş Eemanı Bakımını Aksatmayın

Gerald Rammel, Elektrik Teknolojisi Ürün Müdürü, SMC Avusturya
Daha fazlasını okuyun 

Counting the real cost of incorrect or poor maintenance
By Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France
Read more 

IO-Link to move easily to smart sensors
By Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Read more 

Making sense of sensors
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun