Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Yaşam bilimi uygulamaları için sıcaklık kontrol teknolojisi seçerken soğukkanlılığınızı koruyun

Yaşam bilimi sektöründe kullanım için sıcaklık kontrol teknolojisini seçerken aramanız gereken belirli özellikler vardır. Muhtemelen en yaygın olanlardan biri, yüksek sıcaklık stabilitesi, düşük gürültü, düşük titreşim ve kompakt fiziksel boyutlar gibi laboratuvar çalışmalarını yürütenler için önemli avantajlar sunan Peltier etkisinin faydalarından yararlanan bir sistemdir.

Lisa Zille, Ürün Yönetimi ve Endüstriyel Uygulama Merkezi (IAC), SMC Almanya


MART 2022
Terime aşina olmayanlar için Peltier etkisi, birbirine benzemeyen yarı iletkenlerin alternatif katmanlarını içeren bir malzeme devresinde elektrik akımı (DC) sağlandığında bir bağlantı noktasının soğuması ve diğerinin ısınmasıdır. Bu yarı iletkenler, termal yalıtkan görevi gören seramik katmanlar arasına sıkıştırılır ve böylece bir Peltier hücresi (termoelektrik cihaz olarak da bilinir) oluşturulur. Özellikle, laboratuvar teknisyenleri sadece DC akımının polaritesini ters çevirerek ısı akışının yönünü tersine çevirebilirler. Üretilen ısıtma/soğutma miktarı, pozitif ve negatif güç kaynağı kabloları arasında uygulanan voltaj farkıyla doğru orantılıdır.

Bir termoelektrik cihazla, çok hızlı tepki süresi sayesinde sıcaklığı dar bir tolerans bandında (±0,01 ila ±0,03°C) kontrol edebilirsiniz. Tabii ki, soğutma uygulamalarında Peltier hücresinin diğer tarafından ısının alınmasına yönelik açık bir ihtiyaç vardır, bu da bu türdeki tüm soğutma grubu çözümlerinin soğutucu ve fanlar gerektirdiği anlamına gelir. Bununla birlikte, bir Peltier hücresindeki fanların gürültüsü, diğer mevcut ısı transfer teknolojilerinin ürettiği gürültüden daha düşüktür ve bu da onların laboratuvar ortamlarında kullanıma uygun olmalarını sağlar. Peltier tabanlı soğutma grubu sistemlerinin titreşimi de son derece düşüktür çünkü hareketli parça yoktur (sıvı transferi için kullanılan fanlar ve pompalar hariç).

Elbette kompresör/buharlaştırma sistemleri gibi soğutma kapasitesi daha yüksek olmasına rağmen daha kötü sıcaklık kararlılığı ve daha yüksek gürültü ve titreşim sunan başka sıcaklık kontrol teknolojileri de mevcuttur. Hava/su veya su/su pasif sistemleri de yüksek soğutma kapasiteleri sağlayabilir ancak ikincil bir soğutma kaynağı (soğuk su veya soğuk hava) gerektirir. Sonuç olarak, bu sistemler bir sıvıyı ortam (havadan suya) veya tesis suyundan (sudan suya) daha düşük bir sıcaklığa soğutamaz.

Burada SMC'de, yaşam bilimi uygulamaları için HEB termoelektrik banyosu ve 19 inçlik bir rafa monte edilebilen HECR termoelektrik cihazı (hava soğutmalı ve su soğutmalı çeşitleri) dahil olmak üzere her türlü Peltier cihazını sağlıyoruz.

SMC'nin Termoelektrik Banyosu, HEB Serisi
SMC´s Thermo-con, Rack Mount, HECR Series

Dünya çapında her türlü endüstri için otomasyon çözümleri sağlayan küresel bir şirket olarak, birçok yüksek teknoloji uygulaması türü için Peltier tipi ürünler tasarlayabiliyor ve üretebiliyoruz, ancak özellikle SMC'nin bir parçası olduğu yaşam bilimleri sektörü için. 40 yılı aşkın bir süredir kilit teknoloji ortağı.

Lisa Zille | Ürün Yönetimi ve Endüstriyel Uygulama Merkezi (IAC), SMC Almanya

Zille'nin iş serüveni 2015 yılında sağlık ve güvenlik ve tesis yönetimi çözümleri ürün müdürü olarak başladı. 2019 yılında, Termo-soğutucular, Kurutucular, Proses Pompaları ve Proses Valfleri ile ilgilenen ürün yönetimi grubuna katılma zorluğunu üstlenmek için SMC Almanya ailesine katıldı.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndirilebilir dokümanlar

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Thermal management: a hot topic for life-science OEMs
By Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France
Read more 

SMC thermo-chillers: low TCO, high peace of mind
By Kees van Kampen – Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands
Read more 

Optimised fluid handling for life sciences analysers
By Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun