Bazen kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) veya iş sürdürülebilirliği olarak adlandırılan kurumsal sorumluluk ahlakı, işletmenizin faaliyetlerinin çalışanlarınızın yanı sıra toplumu, çevreyi ve ekonomiyi etkilediğini kabul etmekle başlar. Artan marka itibarından daha iyi personel bağlılığına kadar uzanan faydalar nedeniyle, şirketinizin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesi mantıklıdır. Mühendislik şirketlerindeki sürdürülebilirlik yöneticileri için SMC, sürdürülebilir kalkınmayı destekler ve çeşitli CO2 emisyonlarını azaltma girişimleri aracılığıyla oldukça olumlu bir etki sağlar. Bu çabalar, ISO 14001 çevre yönetimi standardına ulaşılmasına büyük katkı sağlar ve sera gazı (Sera Gazı) Protokolünde belirtildiği gibi Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına dayalı olarak karbon azaltma yolculuklarını raporlayan tüm şirketlere yardımcı olur.
Iván Martínez, Sektörler Müdürü, SMC İspanya
OCAK 2023
SMC olarak, 1999'dan beri ISO 14001 onaylı bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda, sürdürülebilirliği teşvik etmek, desteklemek ve dolayısıyla olumsuz çevresel etkileri en aza indirgemek için Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzu (KSS) ciddiye alıyoruz. Her zaman daha düşük kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına katkıda bulunan CO2 azaltımları ve enerji tasarrufu sunan, daha yeşil çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Kapsamları özetleyecek olursak, Kapsam 1, örneğin doğrudan makinelerinizi ve tesis sistemlerinizi çalıştırmaktan kaynaklanan emisyonları kapsar. Kapsam 2, makinelerinizi ve sistemlerinizi çalıştırmak için satın aldığınız elektriğin sizin adınıza üretilmesi gibi dolaylı olarak yaptığınız emisyonları kapsar. Kapsam 3, şirketinizin sorumlu olduğu kuruluşların tedarik zincirindeki yukarı ve aşağı emisyonlarını kapsar. Örneğin, tedarikçilerinizden ürün satın alınması ve müşterileriniz sizin ürünlerinizi kullanması.
Bazı şirketler “Kapsam 1, 2 ve 3” emisyonlarını azaltmakta zorlanıyor. Başlangıçta, belki de yeşil enerjiye geçiş sayesinde iyileştirmeler kolay olabilir. Fakat, CO2 azaltma programı ilerledikçe, iyileştirme girişimlerini belirlemek giderek daha zor hale geliyor. Bu nedenle, SMC'de sürdürülebilirliğin temel dayanağı sürekli iyileştirmedir. Özenle ve dikkatle inşaa edilmiş bu yapı üç temel alandan oluşur: sürdürülebilir ürünler, hava tasarrufu sağlayan sistemler ve sürdürülebilir üretim.
Sürüdürülebilir ürünler - Kapsam 1
Sürdürülebilirliği destekleyen ürünler geliştirmek için kaynak tasarrufu (daha küçük, daha hafif), ürün ömrü, enerji tasarrufu, ambalaj malzeme miktarı ve atık bertarafı açısından ürünlerimizin çevresel etkisini ölçüyoruz.
Sürdürülebilir ürünler yaratmak, yenilikçi tasarım sürecimizin mevcut çözümlere kıyasla daha kompakt, hafif ürünlerin ortaya çıkardığı topoloji optimizasyonu gibi faktörlere dayanır. Sonuç olarak, üretim sırasında oluşan CO2 emisyon miktarında büyük bir azalma görülmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir ürünlerimiz, kullanım ömürleri boyunca enerji tasarrufu ve %75'e varan CO2 emisyon azalımı sağlamaktadır.
Kısaca söylemek gerekirse, kompakt, hafif ürünler üreterek, müşterilerimizin cihaz boyutunu ve ağırlığını en aza indirmelerine ve Kapsam 1 emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmaktayız. Sürdürülebilir pnömatik silindirler, solenoid valfler, filtreler ve otomatik rakorlar üretip, müşterilerimize sunuyoruz. Daha düşük Kapsam 1 emisyonlarına katkıda bulunan diğer sürdürülebilir ürün yenilikleri, enerji tüketimini %34'e kadar azaltan soğutma gruplarını içermektedir. Soğutucular, geleneksel olarak doğal gazla çalışan kazanların veya fırınların kullanıldığı işlemlere verimli bir alternatiftir. Örneğin çikolata dozajı veya boya akışkanlaştırmayı içeren bu tür uygulamalarda, soğutucular daha iyi sıcaklık kontrolü sağlar. Soğutucuların tamamen elektrikle çalışması CO2 emisyonunu en aza indirmeye yardımcı olması büyük avantaj sağlamaktadır.
Hava tasarrufu sağlayan sistemler – Kapsam 2 Kapsam 2 ile SMC, enerji tüketiminizi ve emisyonlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir, bu sürecin ilk adımı fabrikanızdan çıkan mevcut CO2 salınımını tespit etmektir. Nispeten az sayıda kişi, hava ekipmanının tüm fabrika güç tüketiminin yaklaşık %20'sini oluşturduğunun farkındadır. Emisyon artışında vakum %9, iş elemanları %14, hava kaçakları ise %40’dan daha fazlasını oluşturmaktadır.
Hava kaçakları, optimum boyuttaki hortum/boru tesisatı seçilerek elde edilebilir. Benzer şekilde, cihaz optimizasyonu yoluyla da havadan tasarruf etmenize yardımcı olabiliriz. SMC, darbeli üfleme tabancaları (%87 azalma), darbeli üfleme valfleri (%50), vakum üniteleri (%93), dijital boşluk ölçer (%60) ve basınç yükseltici booster (%40) dahil olmak üzere geleneksel alternatiflere kıyasla hava tüketimini azaltmaya yardımcı olan çok sayıda cihaza sahiptir.
Diğer bir girişim de fabrika çalışma basıncını 4 bar'a (geleneksel 6 veya 7 bar'dan) düşürmek ve böylece pnömatik performanstan ödün vermeden enerji tüketimini %28'e kadar azaltmaktır.
SMC'nin fabrikanızın durumunu kontrol etmesine izin vererek, ekipman ve tesis iyileştirme önerileri, fabrika yönetimi eğitimi ve Kapsam 2 emisyonlarınızı düşürmenize yardımcı olan çok çeşitli hizmete erişim sağlayabilirsiniz.
Sürdürülebilir üretim – Kapsam 3
SMC Corporation, ISO 14001 akreditasyonunu ilk kez Aralık 1999'da, fabrikalarımızda güneş panellerinin kullanımı da dahil olmak üzere çevresel ve enerji tasarrufu önlemlerine odaklanan sürekli iyileştirme programını teşvik etmesi sebebiyle almıştır.
Kapsam 3 kapsamında emisyonlarını düşürmeye yardımcı olan birçok iş faaliyetimizde, CO2 emisyonunun en büyük kaynağı olan elektrik tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Enerji tasarrufu alanında odakladığımız konular arasında, tesisin çalışmadığı süre boyunca hava kaynaklarını otomatik olarak kapatan mekanizmaların kullanımı yer alıyor ve bu da temiz hava kullanımını yaklaşık %30 oranında azaltıyor. Ayrıca, erken sızıntı tespiti için her fabrikadaki hava akış oranlarını izlemek üzere kendi akış anahtarlarımızı kullanıyoruz.
Ürünlerimizin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi sırasında kaynakların tüketimi sonucu ortaya çıkan her türlü çevresel yükü (enerji, kimyasal maddeler, su, ambalaj malzemeleri ve kağıt) takip ediyoruz.
CO2 azaltma desteği
Sera Gazı Protokolünün bir parçası olarak Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını düşürmeye katkıda bulunmanın yanı sıra, sürdürülebilir ürünlerimiz ve girişimlerimiz, şirketlerin ISO 14001'i elde etmesine yardımcı oluyor. Bu standart, çevresel etkiyi ön planda tutan plastikler ve metallerin yanı sıra yağ gibi sıvı atıklarını da kapsayan çok daha geniş bir alana sahiptir. Burada, SMC'nin, kablolama israfını önleyen seri haberleşme sistemi teknolojisi ve alüminyum israfını önleyen, optimize edilmiş silindir tasarımı gibi müşteriye fayda sağlayan birçok örnek bulunmaktadır. Ayrıca, ISO 14001 atıktan enerjinin geri kazanılmasına da odaklanır. Yine, müşterilerin kullanılmış basınçlı havayı tamamen boşa gitmeden önce yeniden kullandığı bu uygulama için özel ürünlerimiz bulunmaktadır.
Kısacası SMC olarak sizlere, kullanmayı seçtiğiniz metodolojinin veya önünüzdeki zorluğun ölçeği ne olursa olsun, CO2 azaltma programınız için çeşitli çözüm seçenekleri sağlayabiliriz.