Hiç TV ekranınızdaki tozu temizlemeyi denediniz mi? Kolay değil. TV ekranları kullanım sırasında statik yük biriktirir, dolayısıyla tozu bir bezle çıkarmaya çalışmak, yüksek statik kuvvet nedeniyle görünüşte imkansız hale gelir. Evde bu etki can sıkıcıdır, ancak fabrikalarda statik elektriğin çok daha ciddi sonuçları vardır; özellikle de kârlılığınız olan OEE (Genel Ekipman Etkinliği) üzerindeki etkisi. Statik elektrik, duruş süreleri ve ıskarta ürün yaratan görünmez OEE katilidir. Neyse ki tüm yüzey türlerinden statiği temizlemenin güvenilir ve etkili bir çözümü var: iyonizerler.
KASIM 2023
Statik elektrik üretim süreçlerinde her zaman mevcuttur. Oluşumunu yöneten faktörler arasında malzeme türü, nem ve sıcaklık yer alır; bunlar genellikle kontrolümüz dışındaki unsurlardır. Ve başka bir sorun daha vardır: yaygın yalıtım malzemeleri düşük bağıl nemde elektrik dirençlerini 100 kata kadar artırabilir. Bu nedenle aynı malzeme aynı yerde kuru bir günde nemli bir güne kıyasla çok daha yalıtkan olabilir. Ancak iyonlaştırıcılar sayesinde bu faktörleri kontrol edebiliyor ve OEE'nizi tehlikeye atmalarını önleyebiliyoruz.
Translated with DeepL.com (free version)
Performansı artırmak için liderlik edin
Statikliğin etkileri her yerdeki üretim ve proses tesislerinde çok gerçektir. Statik, film makinelerini, etiketleme makinelerini ve paketleme makinelerini etkilemektedir. Oluşan kuvvetler makine hızlarını düşürebilir ve hatta 10 dakikadan fazla süren önemli duruşlara yol açabilir. Ancak yardım elinizin altında.
Örnek olarak, bir SMC müşterisi sarma ve çözme makinelerinin performansını artırmak için iyonizer çubuklar kullanıyor. Bu tür makinelerde statik oluşumu malzeme geçişinde dirence neden olarak üretimi yavaşlatıyor. Müşterimiz iyonizerler sayesinde statik elektriği ortadan kaldırarak makinelerinin çalışma hızını iki katına çıkarabilir.
Kesinti sürelerine son verin
İdeal bir dünyada, fabrikalarda plansız makine duruşları olmazdı. Halihazırda plansız duruşları etkileyen veya bunlara neden olan çok sayıda faktör olduğundan, statikliğin bir başkası olmasını kesinlikle istemiyoruz.
Örneklendirmek gerekirse
Bu noktada, etiketleme makinesi kullanan bir SMC müşterisi, etiket çıkışını tıkayan statik elektrik nedeniyle ayda ortalama 10 makine durması yaşıyordu. Statik yük oluşumunu en aza indirmek için, şirket başlangıçta daha az soruna neden olduğu için daha pahalı bir hammadde satın aldı ve bu da oluşan maliyetleri daha da artırdı. Sorunu, etiketlerin çıkış noktasını boşaltmak için bir iyonlaştırıcı nozul yerleştirerek çözdük. Sonuç ne oldu? Daha ucuz hammaddeyle ilgili sorunlar da ortadan kalktığı için artık makine durmuyor ve maliyetler düşüyor.
Kaliteyi ve marka itibarını koruyun
Statik elektrik, performans ve verimlilik sorunlarının ötesinde ürün kalitesine ve marka itibarına da zarar verme potansiyeline sahiptir. Statik elektrik nedeniyle parçacıklar yüzeylere yapıştığında, üreticiler kusurlu bileşen kaplamalarından muzdarip olabilirler. Parçayı hurdaya çıkarma ve yenisini üretme maliyetine ek olarak, ekstra nakliye maliyetleri de söz konusudur. Ayrıca müşteri şikayetlerinin 'gizli' maliyetleri ve çoğu işletme için kritik bir başarı unsuru olan marka itibarı üzerindeki zarar verici etkileri de söz konusudur.
İyonizerler düşük ürün kalitesine hızlı ve kolay bir çözüm sağlar. Örneğin, bugün önde gelen bir otomotiv müşterisi, temizlik işlemleri sırasında yüzey statikliği ile mücadele etmek için iyonizerlerimizi kullanmaktadır. Sadece iki hafta çalıştıktan sonra tesis, hedeflerini aşan sonuçlar elde etti: %6'lık süreç iyileştirmesi, bu yüksek hacimli sektörde önemli bir kazançtır.
Statik, elektronik ürünlerin üretimi üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir ve taşıma işlemleri sırasında elektrostatik boşalmaya (ESD) duyarlı bileşenlerin korunması ihtiyacını doğurur. Bir PCB üreticisi, izolatör makinesinin giriş ve çıkışına iki SMC IZS çubuk iyonizer takarak bu sorunu gidermeyi tercih etti. Sadece iki ay sonra, şirket kusurlu PCB sayısında %30 azalma olduğunu hesapladı.
Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz
Herhangi bir sorunun üstesinden gelmek için öncelikle onun ölçeğini bilmeniz gerekir. Endüstride, örneğin basınç anahtarları veya akış ölçerler kullanarak olası makine arızalarını tespit etme veya tüketimi değerlendirme eğilimindeyiz. Peki neden statik ölçümü yapmıyorsunuz? İster tek bir makine ister tüm bir üretim hattı olsun, genellikle statik elektrik üretimine yatkın pek çok nokta vardır. Sorunlu bölgeleri belirlemeye yönelik herhangi bir ölçüm olmadan, konuya hedefli bir şekilde müdahale etmek imkansız hale gelir. Bununla birlikte, el tipi bir elektrostatik ölçüm cihazının kullanılması bu görevi gerçekleştirmenin çok kolay bir yolunu sağlar. Bana göre bu, yalıtım malzemeleriyle çalışan her fabrika için vazgeçilmez bir çözümdür.
İyonizerlerimiz ve bunları en iyi sonuçlar için nasıl uygulayacağımıza dair bilgimiz, SMC müşterilerinin üretim verimliliğini ölçmede altın standart olan OEE'yi geliştirmelerine yardımcı olur. Üstelik bu ürünlerin kolay uygulanması ve bakımı, size hızlı bir yatırım getirisi (ROI) ve çok düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.
|
The technical challenge of sustainable packaging |