Kaynak gibi yüksek hacimli otomotiv uygulamalarının, en azından yüksek üretkenlik ve güvenilirlik olmak üzere çok sayıda talebi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreçlerde devreye alınan robotik çözümlerle ilgili herhangi bir arıza veya tutarsızlık, maliyetli üretim kesintilerine ve pahalı bakım veya onarımlara yol açabilir. Bu nedenle, giderek artan sayıda robot OEM'si, hava, gazlar ve su gibi kaynağa özgü ortamların taşınması için son derece etkili ve kullanışlı bir modüler çözüm sunabilen SMC'deki uzman mühendis ekibimizle çalışmayı seçiyor.
MART 2022
Ark, lazer ve punta kaynağı, robot için ortam gereksinimlerinin basınçlı hava, su ve N2 veya CO2 gibi kaynak gazlarını içerebileceği otomotiv sektöründe olağandır. Panel tabanlı modüler çözümlerimizin her birini farklı konfigürasyonlara uyacak şekilde uyarlayabilir, özel uygulama talepleri doğrultusunda medyanın basıncını ve akışını kontrol edebiliriz. Örneğin, birçok kaynak görevi 2 ile 6 bar arasında basınca ve 200 ile 500 l/dak arasında debiye ihtiyaç duyar.
Robotik mühendislerinin pnömatiğin "dilini" kullanmalarına yardımcı olarak, basınçlı havanın hareket kontrolünün gerekliliklerini ve getirebileceği faydaları tercüme etmeye veya yorumlamaya yardımcı oluyoruz. Örnek olarak, belirli robotik kaynak görevlerinin taleplerini karşılamak için ne tür bir solenoid valf gereklidir? Belki de robot kolunun kaynak işlemi sırasında farklı hızlarda hareket etmesi gerekiyor, peki medya akışını buna göre azaltmak veya artırmak en iyi nasıl olur? Pnömatik bizim dilimizdir ve bu önemli soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulmanıza yardımcı olabiliriz.
Örnek olarak, yakın zamanda büyük bir robot OEM için lazer kaynak hücreleri için ideal olan bir pnömatik panel geliştirdik. Panel, hassas kaynak kontrolü sağlamak için ayrı basınçlı hava ve gaz devrelerine sahiptir. Sıkıştırılmış hava ve kaynak gazı basıncının filtrelenmesi ve ayarlanmasının, yüksek inceleme gerektiren otomotiv endüstrisinde büyük önem taşıyan bitmiş ürünün tekrarlanabilir kalitesini sağlamasını sağlayabiliriz. Panel, hava sistemindeki başlangıç basıncını kademeli olarak artıran düşük hızlı hava beslemesi için bir emniyet çalıştırma valfi barındırır. Bu valf ayrıca hava beslemesini keserek hızlı egzozu kolaylaştırır.
Modüler ortam işleme çözümlerimiz, kalitenin yeniden esas olduğu otomotiv endüstrisindeki boyama işlemleri için de idealdir. Tipik medya, silikonun boya yapışması üzerinde zararlı bir etkisi olduğu için otomotiv uygulamalarında popüler olan silikonsuz ürünleri içerebilir.
Hassas kontrolün yanı sıra, modüler bir medya işleme çözümünün benimsenmesi, enerji verimliliği sağlar ve medya dağıtımı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda orantılı bir regülatör aracılığıyla gerçekleşir. Entegre valfler, herhangi birinin koruyucu bariyerin içine girmesi durumunda tüm sistemin çalışmayı durdurmasını sağladığından, güvenlik bir başka avantajdır.
Robot OEM'lerinin hayatını kolaylaştırmak için, her panelin eksiksiz bir çözüm sağlamak için gerekli tüm bileşenleri içerdiğinden emin oluyoruz; buna artık basınç tahliye valfi ve yumuşak başlatma işlevine sahip FRL üniteleri ve ayrıca (gerekirse) soğutma suyu boruları dahildir, bağlantı parçaları, hortumlar ve aksesuarlar. Panellerin sağlam tasarımı, son derece zorlu çevresel çalışma koşullarının hüküm sürdüğü tüm kaynak ve boyama uygulamalarında kullanıma uygun olmalarını sağlar.
|
Use robotics to take a firm grip on production flexibility |
|
Kablosuz robotik: daha azının kesinlikle daha fazla olduğu yer |
|
Cobot'lar ve uçlar uygun esnek esnek çözümler için bir araya geliyor Andrea Trifone, Cobot proje lideri, SMC İtalya |