Bir zamanlar otomotiv fabrikalarındaki yüksek hacimli operasyonların koruyucusuyken, bugün robotların ticari dünyanın tüm sektörlerine sızdığını görüyoruz. Geleneksel üretim, inceleme ve paketleme operasyonlarının ötesinde, madencilik ve uzay araştırmalarından cerrahi ve laboratuvar araştırmalarına ve hatta meyve toplamaya kadar uzanan görevleri yerine getiren robotları görüyoruz. Böylesine geniş bir uygulama repertuarıyla, günümüz robotlarının tek bir temel özelliğe ihtiyacı var: esneklik. Bu esnekliğin büyük bir kısmı, kol ucu takımı (tutucu) sayesinde gelir; bu da, bir tutucu teknoloji tedarikçisi seçerken akılda tutulması gereken birçok faktörün olduğu anlamına gelir, en az portföy genişliği, kanıtlanmış özelleştirme yetenekleri ve yüksek düzeyde müşteri desteği .
MART 2022
Otomobil fabrikalarının uzun yıllardır otomasyonla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu sektör aynı zamanda dünya çapında robotik satışlarının önemli bir itici gücü olmaya devam ediyor. Kaynak ve boyamanın yanı sıra, otomotiv endüstrisi robotları montaj, düzeltme, kesme, parça aktarımı ve makine bakımı gibi birkaçını listelemek için kullanır.
Otomotiv fabrikalarının kaydettiği ilerlemeyi dikkate almak, yiyecek, içecek, yaşam bilimleri ve tarım da dahil olmak üzere, üretkenliği, verimliliği, personel güvenliğini, ürün kalitesini ve ürün kalitesini artırmak için robot alımını artıran diğer endüstrilerin giderek artan bir seçimidir. gelir. Kısacası, sürekli gelişen müşteri taleplerine yanıt olarak üretim hatlarını daha esnek hale getirmeye ve yüksek karışımlı, daha düşük hacimli üretime verimli bir şekilde ulaşmayı daha iyi hale getirmeye odaklanılmaktadır.
Yeni endüstriler talebi yönlendiriyor
Bir McKinsey raporuna göre, dünya çapındaki işletmelerin %88'i altyapılarına robotik otomasyonu dahil etmeyi planlıyor. Satışları artıran pek çok yeni endüstri ile Mordor Intelligence, küresel robotik pazarının ulaşabileceğini bildiriyor. 2026 yılına kadar 74,1 milyar dolar (2020'de 27,73 milyar iken), %17,45'lik bir CAGR kaydediyor. Ancak, robotik arenasındakiler için gelecek parlak görünse de, otomotiv dışındaki sektörlerde başarının altını çizen bazı ön koşulların olduğunu deneyimlerimizden biliyoruz.
Yüksek hacimli otomotiv alanındaki robotlar tipik olarak tek bir görevi yerine getirirken, otomotiv dışı robot uygulamaları için anahtar kelime esnekliktir. Burada kullanıcılar, robotları düzenli olarak değişebilecek farklı görevlere atar. Çok karışık, düşük hacimli üretim ortamlarında programlamanın bir sorun olduğunu düşünenleriniz için tekrar düşünün. Robot OEM'leri, cobot (işbirlikçi robot) uzmanları ve yazılım şirketleri, bugün, deneyimi çok az olan veya hiç olmayan operatörlerin bile çok kısa sürede hareket yolları oluşturabileceği noktaya kadar basit programlama sağlayan çözümler sunuyor.
AI ve MLHepimiz robotların tekrarlanan görevleri insanlardan daha verimli bir şekilde yerine getirdiğinin farkında olsak da, burada yeni bir trend var: AI (yapay zeka) ve ML (makine öğrenimi) ile robotlar, robotların yardımı olmadan düşünebilir, öğrenebilir ve doğru sonuçlar çıkarabilir. insan meslektaşları. Özellikle robotların, büyük ölçüde karmaşık görevlerde geleneksel hareket sistemlerinden daha iyi performans gösterdikleri için Endüstri 4.0/dijitalleşmeye geçişi destekleyebileceğini düşündüğünüzde, endüstri genelinde heyecan verici bir olasılık.
Örneğin, atölyedeki birçok makine tam otomasyona sahipken, depodan son montaja ve paketlemeye kadar olan taşıma görevleri, içerdiği karmaşıklıklar nedeniyle genellikle otomatikleştirilmez. Ancak bugün, en yeni robotik çözümler, fabrika genelinde sürekli akışa yardımcı oluyor ve operasyonları kontrol eden çok az insanla ya da çok az insanla potansiyel olarak 'karanlık' veya ışıksız üretim kavramına yol açıyor.
Ismarlama/özel çözümlerRobotların birçok fabrika türünde temel kaynak haline gelmesiyle, taşıma veya servis içeren tüm görevler için esneklik elde etmek çok önemlidir. Burada, uygulamaların yaklaşık %50'si, müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde parmak ve/veya kavrayıcı modifikasyonları gerektirir.
Ürün seçimi söz konusu olduğunda hem robot kullanıcıları hem de üreticiler için fiyat-performans oranı, esneklik, benimseme kolaylığı ve güvenlik dahil olmak üzere çeşitli hedefler vardır. Bununla birlikte, kol sonu kavrayıcı teknolojisi, malzeme taşıma, paketleme, makine besleme, montaj, kalite kontrol ve yüzey bitirme gibi görevler için önemli bir faktördür.
SMC'de pnömatik, elektrik, manyetik ve vakum dahil olmak üzere tüm kavrama ihtiyaçlarına uyarlanabilirlik sağlayan eksiksiz bir tutucu çözümleri yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca kablosuz veya geleneksel kablolu teknolojiyi kullanarak FRL üniteleri, boru tesisatı, valfler ve seri iletişim sağlayabiliriz, böylece yeni robot kurulumları veya güçlendirme projeleri için anahtar teslimi bir çözüm oluştururuz.
Hava tahrikli hareket kontrolünün gereksinimlerini ve getirebileceği faydaları tercüme etmeye veya yorumlamaya yardımcı olarak robotik mühendislerinin pnömatik gibi muhtemelen yabancı oldukları "dillere" girmelerine yardımcı oluyoruz. Uzman ekibimiz valf adası teknolojisi ve filtrelemeden hava akışı ve sistem basıncına kadar her şeyi açıklamaya yardımcı olabilir. SMC, kapsamlı bir elektrikli aktüatör serisi sunsa da, pnömatik ana dilimiz olmaya devam ediyor, bu nedenle artan sayıda robot OEM ve üretim tesisi yardımımızı talep ediyor.
Hızlı parça değişiklikleriEsneklik sağlamak için robotların sıklıkla birden fazla farklı tutucu kullanması gerekir, bu nedenle hızlı ve güvenilir takım değiştirme teknolojisi çok önemlidir. Ancak birçok çözüm pahalıdır ve karmaşık hava/sinyal bağlantıları nedeniyle bazı riskler taşır. Bu nedenle, SMC'deki tasarım mühendislerinden oluşan ekibimiz, parmak değiştirme işlevine sahip modüler, düşük profilli bir hava tutucu olan MHF2-X7076A'yı geliştirdi. Robotlar için bu otomatik alet değiştirme cihazı, kullanıcıların herhangi bir risk olmadan kıskacın ucunu (parmak) değiştirmesi anlamına gelir. Kablolama ve boru tesisatı, alet değişimi sırasında elektrik temasını iyileştirmek ve hava sızıntısını azaltmak için hava tutucunun (robot tarafı) gövdesinde bir araya toplanmıştır.
Bir başka pazar farklılaştırıcısı olarak, herhangi bir iletişim kaybı ve durma riskini ortadan kaldırmak için tutucu ile kablosuz iletişim sunuyoruz. EX600-W kablosuz sistemimiz, tamamen güvenilir, gürültüye dayanıklı iletişim sağlamak için daha az kablo ve konektör, daha az kurulum ve bakım ve daha az kırılma ve bağlantı kesilmesi anlamına gelir. Robot kullanıcıları, hızlı yanıt veren EX600-W kablosuz sistemimizi giderek daha fazla benimsemekte ve herhangi bir üretim veya proses operasyonu için önemli bir ölçüt olan OEE'lerini (genel ekipman verimliliği) iyileştirmektedir.
İleriye dönük olarak, Ar-Ge ekibimiz sürekli olarak sistem modülerliği üzerinde çalışarak tutucu değişikliklerinin hızını artırıyor ve durma riskini azaltıyor. Verimliliğiniz ve çalışma süreniz en önemli önceliklerimizdir. Şu anda ürettiğimiz tüm robot tutucuların yaklaşık %50'si, yetenekli ve kanıtlanmış bir teknoloji ortağı olarak güvenilirliğimizi vurgulayan özel yapımlardır.
|
Modüler medya kontrolü, robotik kaynakta zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar |
|
Kablosuz robotik: daha azının kesinlikle daha fazla olduğu yer |
|
Cobot'lar ve uçlar uygun esnek esnek çözümler için bir araya geliyor Andrea Trifone, Cobot proje lideri, SMC İtalya |