Termo-çiller grupları, doğru ürün sıcaklığının proses hassasiyeti ve güvenilirliği için hayati önem taşıdığı yaşam bilimleri, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde kilit bir işleve hizmet eder. Sıcaklık kontrolünün önemi o kadar fazladır ki, önleyici bakım, bir termo-soğutucuya sahip olmanın ve çalıştırmanın çok önemli bir unsuru haline gelir. Bu düşünceyi göz önünde bulundurarak, SMC'deki uzman ekibimiz, portföyümüzdeki her bir soğutma grubu serisi için ayrı bir önleyici bakım standardı tasarlayarak, sıcaklık açısından kritik proseslerinize tam bir gönül rahatlığı getirdi.
Kees van Kampen, Termo Kontrol Ekipmanları Ürün Müdürü, SMC Hollanda
MART 2022Tıbbi araştırma endüstrilerine uzun yıllar hizmet verdikten sonra, sıcaklık kontrolü hakkında bir iki şey biliyoruz. Tıpkı bir arabanın doğru ve zamanında bakımdan ve zamanla gerekli hale gelen onarımlardan büyük ölçüde faydalanması gibi, bir termo-soğutucunun yaşam döngüsü de oldukça benzerdir: çalışma saatlerine göre bazı parçaların servise alınması veya değiştirilmesi gerekir. Bu görevlere önleyici bir şekilde yaklaşarak, herhangi bir sıcaklık kayması potansiyelinden kaçınabilirsiniz. Buna paralel olarak, böyle bir stratejinin benimsenmesi, beklenmeyen ekipman arızasından kaynaklanan maliyetli planlanmamış arıza sürelerini veya süreç hatalarını önlediği için düşük TCO (toplam sahip olma maliyeti) sağlar.
Her bir SMC termo-chiller serisi için oluşturduğumuz önleyici bakım standartları, ünitenin yaşam döngüsü için günlük, aylık, üç aylık, altı aylık ve kış saati denetim programlarını belirleyen bir öneridir. Standartlar ayrıca periyodik değişimden yararlanan parçaların bir listesini de sağlar. Modele bağlı olarak bu bileşenler arasında pompa, pompa contası, fan(lar) ve genleşme valfleri ve kompresör gibi diğer mekanik parçalar bulunur.
SMC'de termo-çiller sahipleri için hayatı son derece kolaylaştırdık. Örneğin, soğutma grubu, belirli bir parça için ayrılmış saat sayacı önceden belirlenmiş bakım süresine ulaştığında bir alarmı etkinleştirir. Örnek olarak, HRS serisi termo-soğutma gruplarımızda pompa contasını değiştirme alarmı 8000 çalışma saatine ayarlanmıştır.
SMC'nin HRS Serisi – Farklı gereksinimlerinizi kolayca karşılamak için birden fazla soğutma kapasitesi mevcuttur
Diğer bir avantaj olarak, tüm hizmet faaliyetlerinin SMC tesisleri veya resmi olarak onaylanmış ve denetlenmiş üçüncü taraf hizmet ortakları tarafından eksiksiz belgelenmesi ve arşivlenmesi, aranabilir çalışma geçmişine izin verir. Profesyonel onarım ekiplerinin tüm SMC hava soğutmalı ve su soğutmalı modellerin kapsamlı ve yüksek kaliteli servisini garanti ettiği dünya çapında 82 ülkede varız. Her tesis, AB'deki F-gaz gibi uygun sertifikalarla birlikte gerekli teknoloji, araçlar ve becerilerle donatılmıştır. Sonuç olarak, satın almadan tam hizmete ve ürün ömrünün sonuna kadar tüm döngü için bir çözüm sunarak tüm yolculuk boyunca içinizin rahat olmasını sağlıyoruz.
SMC'ye, onarım için fabrikamıza dönen çiller gruplarının sayıları sıfıra yakın, bununla gurur duyuyoruz Bu yüksek güvenilirlik seviyesi, piyasadaki birçokları arasında farkımızı açıkara öne çıkarıyor. Bu sebeple, SMC'den alacağınız her ürün yatırımınıza ve devam eden operasyonlarınıza tam bir güven getirir.