Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Optimum makine güvenliği neden daha yüksek karlılığa yol açar

Makine güvenlik devreleri çalışanları zarar görmekten korumaya hizmet etsesine rağmen, burada SMC'de deneyimlerimiz bize gösteriyorki: Daha yüksek karlılık da dahil olmak üzere, doğal makine güvenliği oluşturarak çok daha fazla fayda elde edebilirsiniz. Bu, büyük ölçüde üretkenliği artırma ve tamamen tasarlanmış çözümlerden yararlanma potansiyelinden kaynaklanmaktadır.

  Clement Pucher, Avrupa Çalışma Grubu Güvenlik Teknolojisi Yöneticisi, SMC Avrupa

EKİM 2022

Güvenli ve gelişmiş makine tasarımı, daha yüksek üretkenlik ve gelişmiş operasyon kontrolü anlamına gelir. Buna paralel olarak, olaylara bütünsel olarak bakmak, bazıları açık olan birkaç rekabetçi değer sonucuna yol açar. Örneğin, yüksek güvenlik seviyeleri kaza riskini azaltır. İşyeri kazaları birçok nedenden dolayı maliyetlidir; örneğin, olası sigorta talepleri, işe gelmeme nedeniyle üretim kaybı, işe gelemeyenlerin yerine  alınan ek personel ve sağlık masrafları.

Gerçek bir kazayla ilgili kaybedilen verimli zaman ve kaza nedeniyle kaybedilen işletme süresi gibi dolaylı maliyetler de vardır. Bir makineye gerekli dönüştürme önlemleri ek bir yük olabilir. Bu maliyetler, nihai kârlılığınızı etkiler.

Ayrıca, doğru tasarlanmış makine güvenlik devrelerinin, sistemin ve bileşenlerin kalitesi sayesinde planlanmamış makine duruş sürelerini azalttığını biliyoruz. Ancak bu strateji aynı zamanda planlı makine duruş sürelerinin kısa sürelerini de azaltır. İyi araştırılmış, güvenli çalışma uygulamaları ve güvenli iş prosedürleri, çalışanların korunmasına yardımcı olur. Neden? Çünkü belirli güvenlik önlemleri, insanları farklı çalışma modlarındaki çalışma faaliyetleri sırasında korur. Bu nedenle, kurulum işlemi, onarımlar, bakım prosedürleri veya temizlik için gerekli tüm duruşlar daha net, daha kısa ve potansiyel tehlike kaynaklarından arındırılmıştır. Örneğin, optimum güvenlik devreleriyle, bu kısa duraklamalar için basınçlı hava beslemesini kesmeye gerek kalmaz, duruş süreleri azalır ve böylece üretkenlik yaklaşık %5-7 oranında artar.

Geliştirilmiş makine çalışma süresinin yanı sıra, güvenlik işlevleri de üretkenliği artırabilir - örneğin, daha kolay sorun giderme, azaltılmış hurda ve artırılmış operatör verimliliği yoluyla.

Uluslararası fırsatlar

İyi uygulanmış makine güvenliğinin genellikle gözden kaçan bir başka avantajı da uluslararası fırsatlardır! Makine güvenliği yalnızca Avrupa pazarlarını ve onların makine üreticilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası satışlar için de fırsatlar sunar. Dış ticaret, dünya çapında sürdürülebilir kalkınmadan yararlanırken, Avrupa'daki işletmelerin rekabet gücünü güçlendirir.

Tahminler, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde küresel ekonomik büyümenin %90'ının AB dışında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu nedenle, teknolojik olarak gelişmiş ve güvenli makineler, güvenliği yüksek makine kullanılabilirliğini ve dolayısıyla artan karlılığı garanti ettiğinden, Avrupa için rekabet avantajına sahiptir.

Özellikle çalışma koşulları, ticaret anlaşması talepleri ve ekonomik yasalarla ilgili artan farkındalık ve kamu duyarlılığı nedeniyle, iş yeri güvenliği gereklilikleri dünya çapında daha sıkı hale geliyor.

Teknik ortaklıklar

Dikkate alınması gereken çok şey varken, giderek artan sayıda OEM, SMC'deki uzman ekiplerimizin hizmet ve bilgi birikimine dayalı yaklaşımına yöneliyor. Güvene dayalı güvenilir teknik ortaklıkların başarılı projelerin anahtarı olduğunu biliyoruz. Bizi motive eden şey, zorlukların üstesinden gelmek ve müşterilerimizin başarısını güçlendirmektir.

Uzmanlarımız, makine güvenliği trendleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca, sorularınızı yanıtlarken tavsiye ve rehberlik sunarlar. İşlevsel güvenlik, bir makinenin güvenlikle ilgili bileşenlerinin ve devrelerinin güvenilirlik ve risk azaltma için amaçlanan gereksinimleri karşıladığını tasarlama, test etme ve kanıtlama sürecinin kilit parçasıdır.

Bu nedenle önce makine veya uygulama ile ilgili özel güvenlik fonksiyonları tanımlanmalıdır. Tanımlandıktan sonra, kabul edilebilir risk azaltımı elde etmek için gerekli olan optimum bileşenlerle birlikte gerekli güvenlik seviyesinin belirlenmesi gerekir. Asgari gerekliliklerin karşılandığını veya aşıldığını doğrulamak için, doğrulama prosedürlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelenmesi gerekir. Burada, SMC uzmanlarımız ve SMC araçlarımız fonksiyonel güvenliği uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Mühendislik çözümleri

Makine güvenliğinin arkasında, müşterilerimizin mühendislik çözümlerine ihtiyacı yatmaktadır. Tabii ki, uygun ve yüksek derecede güvenilir (doğrulanmış) standart ürünler tedarik ediyoruz. Bununla birlikte, katma değer ve rekabet avantajı yaratmak için yenilikçi fikirler de sunuyoruz.

Söylemeye gerek yok: her makine farklıdır ve özel bir yaklaşım gerektirir. Müşterilerimize makinelerinin veya sistemlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca eşlik ediyor ve ilgili tüm güvenlik sorunları için yetkin ve profesyonel çözümler sunuyoruz. Bireysel olarak tasarlanmış makinelerden son derece karmaşık sistemlere kadar, yalnızca kullanıcı ve çalışma güvenliği için değil, aynı zamanda esneklik ve üretkenlik için de tüm gereksinimleri karşılıyoruz.

Kapsamlı bir yaklaşımla sizi destekliyoruz. Örneğin, yönerge ve standartlar araştırması yaparak, bu çok önemli konuyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olabiliriz. Daha da önemlisi, ISO 13849 (kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları) ve yaygın güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak tüm güvenlik işlevlerini belirlemenizde ve bunların uygulanmasını kavramsallaştırmanızda sizi destekleyerek tüm güvenlik zincirinin tanımlanmasına da yardımcı olabiliriz.

SMC'nin doğrudan izlemeli artık basınç tahliye valfi, modüler bağlantı tipi, VPX400 Serisi

Kapsamlı destek

Diğer SMC hizmetleri ve uzmanlığı, MTTF (ortalama arızaya kadar geçen süre) ve B10 (incelenen bileşenlerin %10'unun arızaya maruz kalabileceği döngü sayısını gösteren istatistiksel bir parametre) gibi güvenlikle ilgili tüm verileri kapsar. Ek olarak, Almanya'daki IFA Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü tarafından sağlanan, makine uygulamalarını değerlendirmek için ücretsiz bir güvenlik bütünlüğü yazılım aracı olan SMC SISTEMA kitaplığını sunuyoruz.

Doğal olarak SMC, güvenlik sisteminin test edilmesi ve analizinin yanı sıra kavramsal tasarım ve devre şemalarının hazırlanması konusunda sizi kapsamlı bir şekilde destekler. En iyi ipucu - En yaygın güvenlik işlevleri ve ilgili uygulamalar için çeşitli TÜV onaylı devre çözümleri içeren SMC'nin en yeni ve ücretsiz çevrimiçi aracı PneuSAFE'ye bir göz atın. Son olarak, etkili bilgi sağlamak için eğitim de mevcuttur.

Makine güvenliği, geliştirme sürecinin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Kanıtlanmış ve yetkin bir teknoloji ortağı olarak SMC, somut katma değer ve daha yüksek karlılık yaratarak güvenli, güvenilir ve ekonomik çözümler uygulamanıza yardımcı olur.

Clement Pucher | Avrupa Çalışma Grubu Güvenlik Teknolojisi Yöneticisi, SMC Avrupa

Otomotiv tasarım mühendisi olan Clement, SMC Avusturya ailesine 1998 yılında katıldı. Yıllar boyunca hem satış hem de teknik faaliyetlerde yer aldı; 15 yıldır tamamen enerji verimliliği hizmetleriyle ilgileniyor. 2021'den beri kendini tamamen makine güvenliğine adamış ve bu anlamda bu zorlukların tadını çıkarıyor.

Boş zamanlarında o kadar güvenli tarafta olmayan Clement, kendini işine adamış bir benzinci olarak tanımlıyor. Ara sıra sürüklenen eğitmen ve edebiyat, tarih ve seyahate meraklı.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndirilebilir dokümanlar

 

İlginç bulabilirsiniz

 

 

Sadece 3 dakikada bir pnömatik güvenlik devresi oluşturun
Richard Driver, Teknik Müdür, SMC Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını oku 

 

Machine safety is centre of attention
By Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun