Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Akıllı sensörlere kolayca geçmek için IO-Link

Endüstri dijitale dönerken, IO-Link uygulaması kolay ve uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

  Mile Milovanoviç, Kıdemli Mühendis, SMC Alman Teknik Merkezi


ARALIK 20212009 yılında piyasaya sürüldüğünde IO-Link, endüstrinin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. IO-Link bir fieldbus değil, fieldbus'ın müttefikidir. IO-Link, otomasyon IO cihazlarını diğer çözümlerin sunamadığı bir şekilde birbirine bağlar. Sensörleri ve aktüatörleri fieldbus'a veya endüstriyel Ethernet'e bağlamayı sağlayan, herhangi bir ağ, fieldbus veya arka panel bus altında sinyal iletimi ve enerji beslemesi için basit, seri, çift yönlü, noktadan noktaya bir bağlantıdır. Dijital bir protokole dayalı standartlaştırılmış bir arayüz (IEC 61131-9) olarak IO-Link, dünya çapındaki herhangi bir üreticinin en küçük cihazlarında çalışır. Sensör düzeyinde kullanım için oluşturulan IO-Link, sensörleri "akıllı" hale getirmek için tipik olarak standart M12 veya M8 konektörlerine ve üç telli kablolara güvenir. Sınırlı miktarda parametre (örn. sıcaklık, nem, renk vb.) dahil olmak üzere işlem verilerini iletir ve bunları gerçek değerlere dönüştürür. IO-Link kullanan akıllı sensörler, mevcut ve tam sıcaklık okumalarını analog veri dönüştürme riski olmadan iletebilir.

Bir IO-Link sistemi, bir IO-Link cihazından (bir sensör veya aktüatör) ve bir IO-Link master'dan oluşur. Her bir IO-Link cihazı, IO-Link master üzerindeki bir fiziksel bağlantı noktasına bağlıdır. IO-Link master, bilgileri kontrol sistemi ile paylaşmak için IO-Link "mesajını" bir fieldbus mesajına çeviren bir dönüştürücü veya ağ geçidi görevi görür.

SMC'nin IO-Link Ana Ünitesi

 

Bununla birlikte, IO-Link'in her tür sensörü veya aktüatörü destekleyemeyeceğini unutmamak önemlidir. Protokol, döngü başına 32 bayta kadar işlem verisi iletebilir, bu da onu örneğin kameralar gibi cihazlar tarafından üretilen büyük miktarda verinin iletilmesi için uygun değildir. Tipik iki baytlık işlem verileri için ve yaklaşık 2,3 ms (COM2 veya 38,4 kbps veri hızı ile) ve yaklaşık 0,4 ms (COM3 veya 230,4 kbps ile) tipik döngü süresi ile çoğu fabrika otomasyon uygulaması için yeterince hızlıdır (10 ms veya daha fazla) ) ancak yüksek hızlı uygulamalar için uygun değildir. Son olarak, kabloların mesafe sınırlamaları olduğunu belirtmeliyiz: IO-Link cihazı ile IO-Link master arasındaki kablo maksimum 20 m olmalıdır (IO-Link cihazının akımı 200mA'den düşükse ve çekirdek kesit alanı varsa) İletim oranlarını sağlamak için maksimum 0,35 mm2). Daha yüksek akımlarda, maksimum kablo uzunluğu için özel hesaplamalar gerekir.

IO-Link'in DeğeriÜretiminiz sık sık değişim gerektiriyorsa veya operasyonlarınız duruş sürelerine duyarlıysa, bu size önemli avantajlar sağlayacaktır:

  • Kolay uzaktan Yapılandırma ve İzleme: Cihaz ve sensör parametreleri, gerektiğinde uzaktan kolayca değiştirilebilir, bu da üretim sürecinde değerli zamandan tasarruf sağlar. Sensör çıkışları ve durum uyarıları, arıza sürelerine yol açmadan sorunları hızlı bir şekilde belirlemenize ve çözmenize yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenebilir. Bu durumda sensör yapılandırılmadan değiştirilebilir.
  • Tüm ekipmanların görünürlüğü: IO-Link ile donatılmış akıllı sensörler, kendi durumlarını IO-Link master aracılığıyla PLC'ye iletebilir.
  • Tasarruf: IO-Link zamandan tasarruf etmenin yanı sıra genel sistem maliyetlerini de düşürür. Sensörler, çok daha uygun maliyetli olan IO-Link iletişim arabirimine güveniyor. IO-Link, herhangi bir özel veya karmaşık kablolama gerektirmez. IO-Link ayrıca minyatürleştirme için de önemli olan analog kart ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Tedarikçi Bağımsızlığı: IO-Link satıcıdan bağımsız bir teknolojidir.
  • Esnek: IO-Link'i konuşlandırmanın ya hep ya hiç yaklaşımı olması gerekmez. Zaman ve bütçe elverdikçe aşamalı olarak inşa edilebilir.

IO-Link, sensörlerin ve/veya aktüatörlerin kullanıldığı hemen hemen her türlü fieldbus veya otomasyon sistemine entegre edilebildiğinden, basitleştirilmiş ürün değişimleri ve hızlı kurulum veya paketleme için montaj hattı otomasyonu gibi fabrika ve lojistik otomasyon uygulamaları için idealdir. makine işlemlerini doğrulayın.

SMC'nin IO-Link ürünleri, üretkenliğinizi artırmanıza ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir, dinamik üretim süreçleri sağlar ve sektörün aradığı Akıllı Esnekliğe yol açar. Ayrıca, şirketinizin endüstriyel bakım stratejisinin sürekli iyileştirilmesi konusunda bahse girmenize olanak tanırlar.

Enjoy IO-Link advantages with SMC

Mile Milovanoviç | Kıdemli Mühendis, SMC Alman Teknik Merkezi

Elektrik ve iletişim mühendisliği derecesine sahip bir mühendis olan Mile, SMC'ye 25 yıl önce katıldı.
Şu anda, fabrika otomasyonu kapsamındaki (Profinet IO, EtherNet / IP, EtherCAT ve IO-Link dahil) fieldbus / endüstriyel ethernet sistemleri için ürünlerle ilgilendiği Alman Teknik Merkezi'nin bir parçasıdır.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

Downloadables

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Bakım: SMC, kestirimci bakımdaki "P"nin neden acıyı değil de ilerlemeyi temsil etmesi gerektiğini ortaya koyuyor
Oliver Prang, Uzman Dijital İş Geliştirme, SMC Almanya
Read more 

Making sense of sensors
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun