İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği siyasi gündemde hiç bu kadar yüksek olmamıştı. BM'nin Glasgow, İngiltere'deki son İklim Değişikliği Konferansı (COP26), Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın hedeflerine yönelik eylemi hızlandırmak amacıyla dünyanın siyasi liderlerini, Sivil Toplum Örgütlerini (STK'lar), işletmeleri ve bilim adamlarını bir araya getirdi. Endüstriyel makine seviyesindeki bizler için soru şu: Nasıl katkıda bulunabiliriz? Bugün, gelecek nesiller için Dünya'nın korunmasına yardımcı olmak için yeni enerji verimliliği seviyelerine ulaşan makineler yaratarak, endüstriyel dünyayı olumlu bir şekilde etkilemeye hevesli yeni nesil mühendisler görüyorum.
Séamus Dunne, Aktüatör Bölümü Teknik Müdürü, SMC Avrupa Teknik Merkezi
OCAK 2022
Endüstriyel makine ve sistemleri 7 bar yerine 4 bar çalışma basıncına göre tasarlayarak, son kullanıcılar enerji tüketimlerini %29'a kadar azaltabilirler. Sunulan bu kadar muazzam bir çevresel fayda ile, soru şu ki, bu fikir nasıl gerçeğe dönüştürülebilir? SMC'nin Avrupa Endüstri Projeleri Müdürü Andy Still, bu alanda geniş deneyime sahiptir. Enerji verimliliği hakkındaki makalesine göz atın: "Baskıyı bırakın".
SMC'de, enerji tasarruflu ürünlerimizi düşünerek, hem ISO hem de ISO olmayan silindirler sunuyoruz; her birinin kendine has özellikleri ve avantajları vardır. ISO silindirleri, boyutlardaki tutarlılıklarına ek olarak (pnömatik tedarikçiden bağımsız olarak) çeşitli farklı uygulamalarda yararlı olduklarını kanıtladılar ve bu nedenle dünya çapında endüstriyel makine projeleri için popüler olmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte, enerji verimliliğini gerçekten yeni seviyelere taşımak istiyorsanız, ISO olmayan çözümlerin tercih edilen ürün olmasını öneririm.
Japonya'daki mühendislerimiz, enerji tüketimini azaltmak ve OEM'lerin daha sürdürülebilir çözümler oluşturmasına yardımcı olmak için her zaman daha verimli alternatifler tasarlamanın peşindedir. Ultra verimli çözümler arayanlar için ileriye giden yolun daha kompakt ve daha hafif olduğuna inanıyoruz. Daha az malzeme, daha hafif makineler ve daha düşük nakliye maliyetleri anlamına gelir. Daha küçük ürünler sonuçta daha küçük makine ayak izlerine yol açar. Verimliliği artıran fabrikalara daha fazla makine hattı kurulabilir. Daha hafif ve daha küçük olmanın her zaman daha az hava tüketimi anlamına geldiğini söyleyemesem de, bu tür bileşenleri makinenin hareketli parçalarına takmak daha az enerji tüketimi anlamına gelebilir.
ISO ve ISO olmayan arasındaki fark hakkında bir fikir vermesi için işte bir örnek: SMC C96-C ISO silindiri (50 mm çap, 100 mm strok) ile karşılaştırıldığında, yeni JMB serimizin uzunluğu %18 daha uzundur. küçültme, genişlik %9 daha az ve ağırlık %39 daha hafif. Özellikle, ara delik boyutlarının kullanılmasıyla hava tüketiminde tasarruf sağlamak mümkündür. Örneğin, 37 kg ağırlığındaki bir iş parçasını hareket ettirmek için, (5 bar basınçta çalışıyorsa) iç çapı 43 mm veya daha fazla olan bir silindir gereklidir. Daha önce, bir sonraki en küçük boyut olan 40 mm yetersiz çıkışa sahip olduğundan, geleneksel 50 mm çapında bir delik en yakın seçenek olurdu. Bununla birlikte, yeni piyasaya sürülen 45 mm çapındaki JMB silindiri ile, 50 mm varyantına kıyasla hava tüketiminde 0,4 L (ANR) azalma nedeniyle hava tasarrufu sağlarken yeterli çıkış da mevcuttur.
SMC'nin JMB Serisi – Ara silindir çapı ölçüleri mevcuttur
Müşteriler bana sık sık optimum performans sunarken aynı zamanda enerji gereksinimlerini azaltan daha kompakt silindirler istediklerini söylüyorlar. Ne yazık ki, iklim krizinin talep ettiği bu optimizasyonları ve yüksek enerji tüketimi tasarruflarını elde etmek, ISO 15552 kısıtlamaları dahilinde son derece zordur. Müşterileri kapsamlı bir ISO silindirleri ve seçenekleri yelpazesiyle desteklemeye devam etmemize rağmen, ilerliyoruz. daha kompakt ve enerji açısından verimli ürünlere yönelik pazar talebini karşılamak için JMB serimiz gibi diğer silindir serilerinin geliştirilmesi. Tüm gezegen için kritik karar verme dönemindeyiz. Doğru seçimler yapalım.
Ek grafik veriler
Optimum boyut seçimi ile hava tüketimi azaltılabilir
ÖRNEK
37 kg ağırlığındaki bir iş parçasını hareket ettirmek için Ø 43 veya daha büyük bir delik gereklidir. Daha önce, bir sonraki en küçük boyut olan Ø 40 yetersiz verime sahip olduğundan, Ø 50 delik boyutu en yakın seçenek olurdu. Bununla birlikte, yeni piyasaya sürülen Ø 45 delik boyutu ile, Ø 50'ye kıyasla hava tüketiminde 0,4 L (ANR) azalma nedeniyle hava tasarrufu yapılırken yeterli çıkış elde edilebilir. air consumption compared with the Ø 50.
∗ Koşullar/Besleme basıncı: 0,5 MPa, Yük faktörü: %50
Mevcut ara çap boyutu çıktısı
NOTE 1 - Supply pressure: 0.5 MPa, Load factor: 50 %
When the intermediary bore size of Ø 45 is used
NOT 1 - Besleme basıncı: 0,5 MPa, Yük faktörü: %50
HAVA TÜKETİMİ - Ø 50: 2,2 L (ANR) - Ø 45: 1,8 L (ANR) = 0,4 L (ANR) %18 azalma
Pnömatik silindiri ve ISO 15552 Silindir boyut ve ağırlık karşılaştırması
ø63-200 mm strokta karşılaştırıldığında
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/art_eesd2.jpg)
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/art_eesd3.jpg)
ISO tüplerimizin ISO olmayan alternatiflerine kıyasla CO2 emisyon azaltımları için lütfen Sürdürülebilir CO2 Yönetimi kataloğuna bakın.burada.