Yaz tatilinizden döndüğünüzde, yanlışlıkla klimanızı uzun süre açık bıraktığınızı hayal edin! Bugünün yüksek enerji fiyatlarıyla çok yüksek bir fatura gelecektir. Endüstriyel bir ortamda bu, makinelerinizin boşta kalma veya bekleme süreleri için optimize edilmemiş veya tespit edilemeyen hava kaçaklarının olduğu (neredeyse tüm sistemlerde kaçak vardır) basınçlı hava tabanlı işlemler çalıştırmasına benzer. Makinenin fazla enerji harcamadığını düşünebilirsiniz, ancak gerçek çok farklı.
OCAK 2023
Çalışanlarınız vardiya değiştirdiğinde veya makine girdi malzemesini beklerken bir miktar boşta kalma süresi elbette kaçınılmazdır, bu nedenle bu dönemlerde hava basıncını azaltmak, hava verimsizliğinin üstesinden gelmenin hızlı bir yolunu temsil eder.
%60 enerji tasarrufu
Bir müşterinin tesisindeki son deneyimimi ele alalım. Müşterilerimizle yaptığımız enerji verimliliği görüşmelerinin çoğunda olduğu gibi, hava tüketimini izleyerek başlıyoruz. Enerji verimliliği çözümlerini izleme olmadan uygulayabilir miyiz? Evet, ancak gerçek ROI (yatırım getirisi) veya önerdiğimiz önlemlerin çevresel etkisi gibi hayati bilgileri kaçırırsınız.
Basınçlı hava kullanımınızı izlemek, basınçlı hava israfını ve verimsizliklerini belirlemek ve yeni basınçlı hava ekipmanlarına yatırım yapmak, enerji faturalarınızı kısmanın somut yollarıdır. Bu örnekte, müşterimin hattı, m3 başına tahmini 0,035 € maliyetle yılda 6.000 saat çalışıyordu. Ultrasonik akış ölçer kullanılarak yapılan ölçümler, boşta kalma süresi boyunca hat akış hızının 123 Nl/dak (çalışma sırasındaki ortalama akışın %10'u) olduğunu ortaya çıkardı. Bu tek hattaki bu %10'luk sızıntı, 1.500 €'luk bir maliyeti temsil ediyordu. Ancak, hat basıncını atıl zamanlarda otomatik olarak 2 bar'a düşürerek, bu hat yılda 900€ tasarruf sağladı, bu da %60'lık bir maliyet tasarrufu sağladı.
Bu başarıyı kolaylaştıran teknolojinin Hava Yönetim Sistemimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu merkezi olmayan sistem, veriler doğrudan sizin verileri topladığınız PC'ye gittiğinden, bir PLC'ye ihtiyaç duymadan doğrudan veri iletişim bağlantısı için OPC UA ile uyumludur. İzleme sistemi yoksa, Hava Yönetim Sistemimiz tek başına da çalışabilir. Web sunucusu aracılığıyla doğrudan Hava Yönetim Sisteminde parametre ayarlayabilirsiniz.
Sonraki seviye optimizasyon
Unutmayın: ölçülmeyen şeyi yönetemezsiniz, bu nedenle fieldbus veya OPC UA veri toplama ile parametrelerin (akış, basınç, sıcaklık) sanal olarak görselleştirilmesini ve kontrolünü kolaylaştıran çözümler uygulamak, daha yüksek makine verimliliğine yönelik olumlu bir adımı temsil eder.
Durumunuza ve bütçenize bağlı olarak, işletme maliyetlerinizi etkilemek için hızlı bir düzeltmeye veya kullanıcı dostu hava izlemeye veya potansiyel olarak tam bir enerji optimizasyon planına ihtiyacınız vardır. Neye karar verirseniz verin, SMC size etkili destek ve son derece faydalı sonuçlar sağlayabilir.
|
AMS: Smart consumption |
|
Müşteri ortaklığı, optimum otomasyon çözümlerini destekler |
|
SMC, OEM'lerin enerji tasarruflu makineler geliştirmesine yardımcı olabilir |
|
Enerji verimliliği: 4 barda çalışmanın faydalarını artırma |
|
Basıncı serbest bırakın Andy Still, Sanayi Projeleri Müdürü, Enerji, Avrupa |