Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Müşteri ortaklığı, optimum otomasyon çözümlerini destekler

Müşterilerimizle yakın çalışmayı tercih ediyoruz çünkü hedefleriyle doğrudan uyumlu, gerçek hayattaki projelere dayalı çözümler geliştirmek önceliğimiz. Bu yaklaşım, SMC'ye en uygun çözümlerin geliştirilmesi için sağlam bir temel sağlar ve bunu nihayetinde daha geniş sektöre fayda sağlamak için kullanıma sunarız. Bunun bir örneği, yalnızca basınçlı hava tüketimini %62'ye kadar azaltmakla kalmayan, aynı zamanda talebin az olduğu veya hiç olmadığı zamanlarda daha az hava gereksinimi nedeniyle karbon emisyonlarını da azaltan yeni Hava Yönetim Sistemidir.

  Dan Ives, Kıdemli Proje Mühendisi, Avrupa Teknik Merkezi

OCAK 2023

Küresel tanınmış ve prestij sahibi bir şirket, hem Sosyal Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) hem de Dijital Dönüşüm hedeflerine yardımcı olmak için SMC ile yaın bir işbirliği yapıyor. Müşteri, makinelerinin hava kullanımının (basınç, akış ve sıcaklık) izlenmesine yardımcı olan ve aynı zamanda hava beslemesinin ekonomik kontrolünü sağlayan yüksek çözünürlüklü veriler sağlayabilecek bir çözüm arıyordu. Çözümün, mevcut makinelere uyarlama için uygun olması ve yeni makinelerde tedarik edilmesi gerekiyordu. Diğer gereksinimler arasında verilere kolay erişim ve basit devreye alma yer alır. Bu ön koşullara dayanarak, mühendis ekibimiz Hava Yönetim Sistemini geliştirmeye başladı.

SMC'nin Hava Yönetim Sistemi – Basınçlı hava yönetimini kusursuzca yapın

 

Sürüdürülebilirliği yönledirmek

Müşterideki tipik üretim hatları, dakikada en az 180 şişe işleyen yaklaşık 10 farklı makine tipinden oluşur. Her makine, yüksek hava kullanımına ve dolayısıyla yüksek enerji maliyetlerine neden olan hava üfleme ve vakumlu tutma da dahil olmak üzere basınçlı hava kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştirir. Her makine arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle, Hava Yönetim Sistemimizin konsepti, durdurma, çalıştırma, bekleme ve hata gibi evrensel makine koşullarına odaklanır. Evrensel bir standart olarak kabul edilen PackML, bu koşulların tanımını sağlar.

Hava Yönetim Sisteminin nasıl çalıştığına dair bir örnek vermek gerekirse, bir şişe şekillendirme makinesinin, şişe etiketleme makinesindeki bir sorun nedeniyle atıl durumda olduğunu düşünün. Önceden, şifre çözme makinesi akıllı değildi ve hava tüketmeye devam edecekti. Ancak Hava Yönetim Sistemi, pozitif bir şey yapmak için makinenin "bekle" sinyalini izin olarak kullanır. Örneğin, bekleme sinyali müşteri tarafından belirlenen bir süreyi aşarsa Hava Yönetim Sistemi, 7 bar birincil basınç yerine 4 bar gibi daha düşük bir ikincil basınca regüle eder. Sonuç olarak, akış hızı tipik olarak yarıdan fazla azalır ve hava tüketimi, enerji ve CO2 emisyonlarında önemli bir azalma sağlar. SMC'nin Hava Yönetim Sistemi ayrıca tam izolasyon modu (basınçlı hava izolasyonu) için opsiyonel bir valfe sahiptir. Müşteri tarafından belirlenen ikinci bir sürenin aşılması üzerine, aynı makine gereksiz basınçlı hava kullanımını tamamen durdurarak enerji gereksinimini daha da azaltabilir.

Dijitalleşme

Hava Yönetim Sistemini bağlantı seçenekleri açısından son derece esnek hale getirdik: kablolu bir bağlantı da kurmanın mümkündür.  Bunun yanı sıra  kablosuz bağlantımızı kullanarak, 100 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı imkanı sağlar, 10 uzak üniteye bağlanabilir ve ana birime tek bir kablolu bağlantı kullanabilirsiniz. Ayrıca, farklı seri haberleşme protokollerine sahip makinelerle iletişim kurmanın etkisini kolaylaştırır. Bunu yaparken, seri haberleşme ağınıza bağlamayı veya yalnızca cihazın entegre OPC UA sunucu arayüzünü kullanmayı seçebilirsiniz.

Sistem tamamen size, merkezi olmayan kontrol ve izleme fırsatı sunar: Veri analizi, enerji tasarrufunun yanı sıra verimlilik kazanımlarını ve önleyici bakım faaliyetlerini tanımlamanın temelini oluşturur.

Hava Yönetim Sistemimiz, yüksek çözünürlüklü verilerin (10Hz) toplanmasını kolaylaştırarak, ürünle donatılmış her makinenin basınç, akış ve sıcaklık trendini belirlemenize olanak tanır. Bu veriler, müşterinin makinelerine ne zaman bakım yapılacağı konusunda karar vermenizi sağlar. Kullanıcılar ayrıca verileri bilgisayarlı bakım yönetimi sistemleri (CMMS) veya AI makine öğrenimi paketleri gibi diğer hizmetlere aktarabilir.

Hızlı ROI
Hava Yönetim Sistemi ile, tasarruflar genellikle her müdahalede küçük küçüktür. Fakat,  bir makinenin birkaç makine ve üretim hattıyla çarpılan yıllık görev döngüsü boyunca, müşterimiz son derece hızlı bir yatırım getirisi (ROI) elde etti.

Hava Yönetim Sistemi içeren tüm uygulamalarda makinenizin PLC'sine erişmenize gerek yoktur. Bunun yerine, sistemin neredeyse tak ve çalıştır yapısı, her makineyle ayrı ayrı ve evrensel olarak çalışır ve yalnızca bir 24 VDC sinyali gerektirir. Bir Hava Yönetim Sistemi kablosuz merkezi, 100 m yarıçap içindeki 10 uzak birime bağlanmanıza izin vererek daha ekonomik bir maliyet ve azaltılmış entegrasyon gideri sağladığından, dijital entegrasyon da kolaydır.

SMC ile "Verimliliğinize nasıl enerji katacağınızı" keşfedin

Dan Ives, Kıdemli Proje Mühendisi, Avrupa Teknik Merkezi

Dan, 2015 yılında SMC'nin Avrupa Teknik Merkezinde çalışmaya başladı ve kısa süre sonra agresif ortamlarla ilgili karmaşık ve iddialı bir çok uygulama geliştirme projelerine liderlik etmeye başladı.

Dan, 2019'dan beri önemli SMC ortaklarıyla sürdürülebilirlik odaklı stratejiler üzerinde doğrudan çalışıyor ve büyük uluslararası programları yönlendirmesi ve yenilikçi enerji tasarrufu teknolojilerinin zamanında geliştirilmesini sağlamasıyla biliniyor.

Dan, boş zamanlarında fotoğraf çekmekten, dikiş dikmekten ve mümkün olduğunca doğada vakit geçirmekten hoşlanıyor.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndirilebilir dokümanlar

 

İlginç bulabilirsiniz

 

 Sürdürülebilirlik SMC ile ulaşılabilir hale geliyor
 Iván Martínez | Endüstri Müdürü, SMC İspanya
Daha fazlasını okuyun 

 Enerji faturalarını düşürmek için rotanızı hızlandırın
 Jeff Careless, İş Geliştirme Müdürü - Sürekli İyileştirme, SMC İngiltere
 Daha fazasını okuyun 

SMC, OEM'lerin enerji tasarruflu makineler geliştirmesine yardımcı olabilir
Roy Schep, Enerji Verimliliği Müdürü, SMC Hollanda
Daha fazlasını okuyun 

Enerji verimliliği: 4 barda çalışmanın faydalarını artırma
Marek Strojil, Özelleştirilmiş hizmetler, SMC Çek Cumhuriyeti
Daha fazlasını okuyun 

Pnömatik silindirler: 4 bar çalışma basıncına geçerek enerji verimliliğini artırın
Séamus Dunne, Aktüatör Bölümü Teknik Müdürü, SMC Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını okuyun 

Basıncı serbest bırakın

Andy Still, Sanayi Projeleri Müdürü, Enerji, Avrupa
Daha fazlasını oku 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun