Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Odağımız makina güvenliği

Hem merkezileştirilmiş hem de merkezi olmayan makine emniyetinin birçok faydası vardır. Bununla birlikte, burada SMC'de, tüm SMC cihazlarını tutarlı bir şekilde merkezi güvenlik PLC'si (F-PLC) tarafından kontrol için bağlamanıza izin veren entegre valf manifoldlu tam sertifikalı PROFIsafe uzak I/O modülü şeklinde yenilikçi ve güvenli bir çözümümüz var.

  Ferdinand Rein,  Alman Teknik Merkezi Yöneticisi Ar-Ge 2

EKİM 2022

Bunun gibi bir emniyet stratejisinin avantajları geniş kapsamlıdır. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, merkezi bir sistemle artık emniyet rölelerine ihtiyacınız olmayacak. Bu 'yerel' cihazlara ihtiyaç duymadan (fonksiyona yakın), maliyetleri azaltmak mümkün hale gelir. Ayrıca, tüm uygulamanın tek bir projede yer alması, devreye almayı, devamındaki oluşan sorunu gidermeyi ve uygulanan tüm güvenlik fonksiyonlarının nihai güvenlik doğrulamasını basitleştirir.

Merkezi F-PLC'leri kullanan makine üreticileri, uygulamanın gerektirdiği şekilde hem güvenli hem de güvenli olmayan konfigürasyon ve program verilerini paylaşmak için merkezi güvenlik kontrollerini birbirine bağlayabilir. Diğer bir avantaj olarak, bu kontroller tarafından uzak güvenlik G/Ç'lerinin kullanılması, güvenlik G/Ç'lerini makinenin çeşitli yerlerine konumlandırmak için size tasarım özgürlüğü sağlar. Uzak I/O'lar, fieldbus modülünde güvenli veya standart I/O'lar olabilir ve aynı anda kurulum ve işçilik maliyetlerini düşürürken kolay devreye alma sağlar.

Onlarca yıllık deneyim

Elbette, hem merkezi hem de merkezi olmayan güvenlik yararına olabilecek birçok argüman var. Her uygulama farklıdır ve SMC'deki uzmanlardan oluşan ekibimiz her zaman belirli projeleri tartışmaya ve onlarca yıllık deneyime ve teknoloji bilgi birikimine dayalı tavsiyelerde bulunmaya hazırdır. Gerekli işlevsel güvenlik seviyesine ulaşmak, kalifiye mühendislerin girdilerini gerektiren ayrıntılı bir görevdir. Küresel ağımız, optimum çözüme ulaşmak için gereken bilgileri sağlayarak bu çalışmada size destek olmak için burada.

Seri haberleşme üzerinden güvenlik için kullanıma hazır çözümlerimiz arasında, EN ISO 13849-1'e göre PL e'ye ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar güvenlik uygulamalarında kullanım için tamamen sertifikalı bir PROFIsafe seri arayüz birimi olan SMC EX245-FPS Serisi yer alır. /IEC 61508. Kendinden emniyetli bu manifold, tüm SMC cihazlarına tutarlı bağlantı ve F-Cihazlarının seri haberleşme veri yolu üzerinden F-PLC'ye (entegre bir F-Host ile) iletişimine olanak tanır.

PROFIsafe X 245-FPS Serisi ile Giriş/Çıkış için SMC Seri Haberleşme Sistemi

 

Güvenli giriş ve çıkış

Yenilikçi manifoldumuz, fiber optik (SCRJ) veya bakır Ethernet konektörleri (M12-D kodlu, RJ45) ve itme-çekme veya 7/8” 24VDC voltaj besleme konektörleri ile uyumludur. EX245-FPS Serisi, hem harici güvenli girişler (her bağlantı noktası için iki güvenli girişe sahip dört giriş bağlantı noktası) hem de dört güç bölgesinde entegre güvenli çıkışlar sunar: modüler çıkış modüllerinin yük beslemesinin güvenli bir şekilde kapatılması için bir bölge ve üç emniyet valfi bölgeleri (bir pilot valf artı bölge başına sekiz adede kadar yön valfi). Tam bir PROFIsafe çözümü olarak, kablolama her bir güç bölgesi için dahili olarak entegre edilmiştir (ayrı kablolamaya gerek yoktur).

EX245-FPS Serisi, hızlı başlatma, hafif tasarım ve enerji tasarrufu işlevleriyle tamamlanan makine üreticileri için güvenli ve cazip bir seçenektir. Ayrıca, kapsamlı teşhis sistemi, hataları tanımlamayı ve düzeltmeyi kolaylaştırır.

Makine güvenliği söz konusu olduğunda, mümkün olan en iyi risk minimizasyonuna ulaşmak ve makine operatörlerini korumak her zaman birincil odak noktasıdır. Merkezi ve merkezi olmayan makine güvenlik sistemleri arasında seçim yapmak bazen zor olsa da, her zaman SMC ile konuşabileceğinizi unutmayın; profesyonel uzmanlarımız ve kanıtlanmış ürün çözümlerimiz hizmetinizdedir.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndilirilebilir

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Optimum makine güvenliği neden daha yüksek karlılığa yol açar?
Clement Pucher, Avrupa Çalışma Grubu Güvenlik Teknolojisi Yöneticisi, SMC Europe
Daha fazlasını oku

 

Sadece 3 dakikada bir pnömatik güvenlik devresi oluşturun
Richard Driver, Teknik Müdür, SMC Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını oku 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun