Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Enerji faturalarını düşürmek için rotanızı hızlandırın

Üretim ve proses tesislerinin artan enerji faturaları ve sürekli sıkılaşan CO2 emisyon mevzuatları nedeniyle baskı altında olduğu bir çağda, şu soru akla geliyor: verimlilikten veya üretilen üründen ödün vermeden enerji tüketimini hızlı bir şekilde azaltmanın bir yolu var mı? Kısaca yanıtlamak gerekirse, “doğru tavsiye ve uzmanlıkla evet”.

  Jeff Careless, İş Geliştirme Müdürü - Sürekli İyileştirme, SMC İngiltere

OCAK 2023
Kompresör güç tüketimi, fabrika güç tüketiminin %20'sini oluşturduğundan, artan enerji maliyetlerinden kaynaklı basınçlı hava kullanımında yapılacak iyileştirmeler önemini artıran konular arasına girmiştir. Bu makalede, deneyimlerimize dayanarak, hızlı ve etkili enerji tasarrufu sağlayan beş yöntemden bahsedilmektedir.

Basıncı azaltın

Birinci yol, mümkün olan bölgelerde basınçlı hava sisteminizin basıncını azaltmaktır. Çoğu endüstriyel tesis için tipik çalışma basıncı 6 ila 7 bar arasındadır. Basıncın 4 bar'a düşürülmesi enerji tüketiminde %29'lara varan oranlarda azaltmaya olanak sağlar. Ancak, performanstan ödün vermemek için uzman bilirkişilerin dinlenilmesi gereklidir.

Kaçakları Giderin

%20 ila %50 oranlarında kaçaklara sahip, enerji tüketimini ve faturaları artıran tesislerle karşılaştık. Sızıntıları belirlemenin en iyi yolu, ideal olarak yılda iki kez olmak üzere, uzman bir şirkete denetim yaptırılmasına  yönelik görevlendirme yapmaktır. Bununla birlikte, iyileştirmelere daha hızlı bir yol arayanlar için makineler boştayken bile kaçaklardan kaynaklanan hava kayıplarını önlemeye yönelik elektrik uyarılı on-off valfleri önerilmektedir. Diğer çözümler arasında, örneğin, makinenin boşta kaldığı durumlarda daha düşük bir basınca geçiş yaparak kaçağı büyük ölçüde azaltan veya kaçağı tamamen ortadan kaldıran, basıncı otomatik bir şekilde tamamen kapatabilen, yeni nesil ‘tak-çalıştır’ SMC (AMS) Basınçlı Hava Yönetim Sistem’i önerilmektedir.

SMC'nin (AMS) Basınçlı Hava Yönetim Sistemi – Basınçlı hava yönetiminizi yükseltin

 

Üfleme Uygulamaları

Hava üfleme uygulamalarının bir çok fabrikada hava tüketimlerinin %40'ından fazlasını oluşturduğunu ve dolayısıyla gerçek bir tasarruf fırsatı sunduğunu biliyor muydunuz? Burada, üfleme nozüllerinin doğru şekilde boyutlandırmak ve fabrika basıncındaki azalma güzel sonuçlar verir. Bu alandaki diğer girişimler arasında, yalnızca gereken miktarda hava kullandığınızdan emin olmak için basınç düşürücü regülatörlerin kullanılması yer alır. Üflemenin gücünü korurken hava üflemesini çok hızlı bir şekilde açıp kapatan darbe üflemeli valfler, hava tüketiminizi bazen %50'ye kadar azaltmak için başka bir harika yol sunar.

SMC´nin darbe üflemeli valf üfleme havasında tasarruf sağlar

 

Verimli Vakum Sistemleri

Basınçlı hava ile çalıştırılan, alma ve yerleştirme (pick and place) uygulamaları kullanan makineleriniz varsa, çoklu venturi ve enerji tasarruflu hava kapatma teknolojisine sahip vakumlu ejektörlerin kullanılması hava tüketimini %93'e kadar azaltır.

SMC'nin Vakum Ünitesi – Hepsi bir arada, düşük sesli, enerji tasarrufu çözümü

 

Doğru Komponentler Seçin

SMC'de her zaman, enerji ve maliyet verimliliğinin birçok küçük eylemle sağlanabileceğini söylüyoruz. Ürünlerin akıllıca seçilmesi büyük bir fark yaratır. Örneğin enerji tasarruflu solenoid valflerin kullanılması, silindirlere akış ayar valfleri eklenmesi veya termo-soğutucularda üçlü invertör teknolojisi kullanmak enerji faturalarının azalmasına katkı sağlar.

Deneyimlerimizden, bu beş ipucunun enerji faturalarını hızlı bir şekilde azalttığını biliyoruz. Tek uyarı, doğru tavsiye ve uzmanlıktan yararlanmaktır. Bu yüzden gecikmeyin: uzmanlarımızdan enerji azaltma projenize başlamanıza yardımcı olmalarını isteyin.

SMC ile "Verimliliğinize nasıl enerji katacağınızı" keşfedin

Jeff Careless | İş Geliştirme Müdürü - Sürekli İyileştirme, SMC İngiltere

Jeff'in 35 yılı aşkın SMC İngiltere satış ekibinde  deneyimi bulunmaktadır ve bu deneyimleri boyunca Jeff,  Müşterilerin enerji tasarrufu projelerinde Bölgesel Satış Müdürü ve çok sayıda uzmanlık rolü üstlenmiştir. Jeff 13 yıldır FA onaylı bir futbol koçu ve  hafta sonları Birmingham'da yerel futbol takımlarına koçluk yapmaktadır. Ayrıca Jeff, iki oğluyla birlikte Villa Park'ın teraslarında çok sevdiği Aston Villa'sını izleyerek vakit geçirmekten keyif alıyor. Geri kalan zamanını eşi Jacky ile gemi seyahatleri ile geçiriyor.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndirilebilirler

 

İlginç bulabilirsiniz

 

 Sürdürülebilirlik SMC ile ulaşılabilir hale geliyor
 Iván Martínez | Endüstri Müdürü, SMC İspanya
Daha fazlasını okuyun 

SMC, OEM'lerin enerji tasarruflu makineler geliştirmesine yardımcı olabilir
Roy Schep, Enerji Verimliliği Müdürü, SMC Hollanda
Daha fazlasını okuyun 

Enerji verimliliği: 4 barda çalışmanın faydalarını artırma
Marek Strojil, Özelleştirilmiş hizmetler, SMC Çek Cumhuriyeti
Daha fazlasını okuyun 

Pnömatik silindirler: 4 bar çalışma basıncına geçerek enerji verimliliğini artırın
Séamus Dunne, Aktüatör Bölümü Teknik Müdürü, SMC Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını okuyun 

Basıncı serbest bırakın

Andy Still, Sanayi Projeleri Müdürü, Enerji, Avrupa
Daha fazlasını oku 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun