OCAK 2022
ZH-X185 hava amplifikatörümüz, hava üfleme/emişini sırasıyla 4 ve 3 kat artırır. Sonuç olarak, sonuçlardan herhangi bir ödün vermeden giriş basıncını düşürme yeteneği sayesinde hava tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Aslında, ZH-X185, Avrupa'daki diğer tedarikçilerin alternatif ürünlerinden tipik olarak yaklaşık %20 daha iyi performans gösterir.
Bir hava amplifikatörünün, işleme talaşlarını ve su damlacıklarını üflemek gibi birçok kullanımı vardır. Emme uygulamalarında, cihaz reçine parça işaretlemesi yaparken toz/toz toplayabilir ve malzeme taşıma görevlerinde peletler gibi gevşek öğeleri aktarabilir veya yerini değiştirebilir. ZH-X185 ürünümüz bakım gerektirmez, kullanımı kolaydır ve güvenlidir.
Daha da önemlisi, bir hava amplifikatörü, mevcut bir cihazın yetersiz darbeye sahip olduğu, yüksek hava tüketiminin maliyetli olduğu veya hava akışının çok yavaş olduğu yerler gibi günlük atölye zorluklarınıza çözüm sağlayabilir. Bu gibi durumlarda, sadece baskıyı artırmanın cazibesinin farkındayım ama bunun elbette bir bedeli var. Gerçek şu ki, daha büyük bir çıkışa ihtiyaç duyduğunuz her yerde uygun maliyetli bir alternatif mevcuttur: bir hava amplifikatörü. Bu çözüm genellikle düşünülmese de dikkate alınması gerekir, çünkü dikkate değer tasarruflar sağlayabilir.
Ürün tamamen havayla çalıştırıldığından (elektrik gerektirmez) ZH-X185'in potansiyel olarak patlayıcı (ATEX) ortamlarda kullanım için de iyi bir çözüm olduğunu belirtmekte fayda var. Aslında, bir hava amplifikatörü için uygun olmayan tek uygulama türü, son derece temiz havanın gerekli olduğu yerlerdir: cihaz, yükseltmek için çevreleyen havayı kullanır.
Enerji maliyetlerini düşürmedeki etkileriyle ilgili olarak, Doğu Avrupa'daki büyük bir bira fabrikasının kanıtladığı gibi, hava amplifikatörlerinin pahalı cihazlar olmadığını öğrenmekten memnuniyet duyacaksınız. Bira fabrikasının şişeleme hattı, ıslak cam nedeniyle etiketleri tutarlı bir şekilde yapıştıramamaktan muzdaripti. Bununla birlikte, ZH-X185'imizi benimseyerek, uygun etiket yapışmasına izin vermek için şişeleri yeterince fönle kurutmak mümkündü. Çok iyileştirilmiş bir sürecin yanı sıra, hava tüketimindeki yıllık tasarruf sayesinde yatırım getirisinin (yatırım getirisinin) sadece 7½ ayda elde edildiğini söyleyebilirim. Bira fabrikası ayrıca geliştirilmiş güvenlik ve basitleştirilmiş bakımın keyfini çıkarıyor.
Muhtemelen alternatif bir yaklaşımın, yüksek bir tepe basıncına ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda bazen doğru olan ortak bir hava nozulu kullanmak olduğunun farkında olacaksınız. Bir hava amplifikatörü ile, benzer bir sonuç elde etmek için çıkış basıncı daha düşüktür ancak hava hacmi daha yüksektir. Hepsinden önemlisi, bir hava amplifikatörünün aynı hava akışını elde etmek için daha az basınca ihtiyaç duyması, hava tüketimini azaltmanıza ve daha az basınçlı hava üretmenin getirdiği enerji tasarrufunun keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
Her durumda, ileriye dönük en uygun yol, burada SMC'deki uzmanlarımızdan birinin tavsiyesini almaktır.
|
SMC, OEM'lerin enerji tasarruflu makineler geliştirmesine yardımcı olabilir |
|
Pnömatik silindirler: 4 bar çalışma basıncına geçerek enerji verimliliğini artırın |
|
Basıncı serbest bırakın Andy Still, Sanayi Projeleri Müdürü, Enerji, Avrupa |