Daha fazlasını keşfedin
Ürün seçiminizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Modern üretimde kablosuz haberleşme teknolojisini merak ediyor musunuz?
Uzun Ömürlü Çözümlerimiz
Yardım & Destek
Klavuzlar & İndirilebilir Dökümanlar
Kaynaklar
SMC Hakkında
Taahhütlerimiz
Haberler & Etkinlikler
Küresel otomasyon uzmanı SMC Corporation, statik kontrol ürün gamını genişleterek; tozlu, nemli ve yoğun yıkama (washdown) gerektiren ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanan IP66 koruma sınıfına sahip yeni bar tipi iyonizeri IZSW10 Serisi’ni piyasaya sürdü. IZSW10, yüksek hızlı statik nötralizasyonu uzun menzil kabiliyetiyle birleştirirken, seçilebilir iyonizasyon modları ve hijyenik, bakımı kolay bir tasarım sunuyor.
SMC’nin yeni ürünü PFES Serisi elektrikli hız kontrolörü, pnömatik iş elemanlarının hızının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan basit ve kompakt bir tasarım sunar. Özellikle erişimin kısıtlı olduğu veya operatörler için risk oluşturabilecek uygulamalar için ideal olan PFES Serisi, manuel müdahaleye gerek kalmadan iş elemanı hızının güvenli ve verimli şekilde ayarlanmasına imkân tanır. PFES yalnızca pnömatik iş elemanlarının hız ayarıyla sınırlı değildir; aynı zamanda hava üfleme veya gaz purj (tahliye) debilerinin kontrolü için de kullanılabilir.
2025 yılının son fuarı Plast Eurasia Tüyap'ta gerçekleşecek.
HPKON 2025 Bayraklı İzmir'de gerçekleşiyor!
2025 Ambalaj Fuarı Tüyap'ta Gerçekleşiyor.
Robot Yatırımları Zirvesi 2025, Kocaeli Gebze’de gerçekleşiyor!
SMC, endüstriyel pnömatik sistemlerde havanın hızlı bir şekilde dışarı atılmasını ve üstün güvenliğin sağlanmasını sağlamak üzere tasarlanmış VPX400 Serisi Emniyet Egzoz Vanasını piyasaya sürdü. Acil durdurma senaryoları için ideal olan VPX400, kalan havanın hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak depolanan pnömatik enerjiyle ilişkili riskleri azaltır ve operatörler için güvenliği artırır.
WIN Eurasia Fuarı 28-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy'de gerçekleşecektir.
SMC, otomatik kavrama uygulamalarının çok yönlülüğünü ve verimliliğini artıran yenilikçi bir elastik parmak aktüatörü tanıtıyor. MH-X7654 modelinin kauçuk levha parmakları, farklı boyut ve şekillerdeki nesnelere uyum sağlayarak tutuşu kolaylaştırır, böylece her bir ürün için özel kavrama parmağı tasarımlarına ihtiyaç duyulmaz.
Küresel otomasyon uzmanı SMC'nin yeni IZS51 serisi çubuk tipi iyonlaştırıcısı ile makine üreticileri ve son kullanıcılar, tam entegre valf ünitesi seçeneğiyle kompakt bir cihaz kullanarak hızlı statik yük nötralizasyonunun keyfini çıkarabilirler. Kombine iyonlaştırıcı/valf, bekleme modunda sıfır akış tüketiminin yanı sıra alan ve kablolamada daha da fazla tasarruf anlamına gelir.
Küresel otomasyon uzmanı SMC, bir kez daha yenilikçi kimliğini ortaya koyarak, sıvılar için kelepçe tipi bir debi sensörü tanıttı. Yeni PFUW serisi, sıvıların borular içindeki akış hızını ölçmek için ultrasonik teknolojiyi kullanıyor. Kullanıcılar, sensörleri; yağ, antifriz, kimyasal sıvılar, su, içecekler ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sıvıların akışını ölçmek için kullanabilirler.
Genel endüstriyel ekipman tasarımcıları, üreticileri ve bakımcıları, şimdi SMC'nin yeni ZKJ vakum manifoldundan yararlanabilir. Bu manifold, PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ ile uyumlu iletişim sağlayarak, üretim süreçlerini uzaktan kontrol etme ve izleme imkanı sunar. ZKJ ayrıca, düşük hava tüketimi ve düşük güç tüketimi özelliklerini göz önünde bulundurarak etkileyici bir vakum debisi sunar. Diğer özellikler arasında valf koruma fonksiyonu, IP65 koruma derecesi ve tek bir manifold ile 16 ejektörü kontrol etme yeteneği bulunur.
SMC, zorlu çalışma ortamlarında, özellikle de gıda endüstrisindeki koşullarda kullanılmak üzere geliştirdiği HF2A-LEY serisi bar tipi elektrikli aktüatörünü tanıtıyor. IP69K eşdeğeri suya ve toza karşı koruma, paslanmaz çelik kullanımına ek olarak, FDA uyumlu inşaat malzemeleri, sıvı birikimini engelleyen düzgün bir profil ve NSF H1 gıda sınıfı gres gibi özellikler, HF2A-LEY elektrikli aktüatörü, gıda kesme, doğrama ve dolum makineleri için ideal hale getiriyor. Ayrıca, düzenli temizlik ve sanitasyon işlemlerine tabi olan her türlü gıda işleme makinesi bu teknolojiden fayda sağlayabilir.
SMC, ABD'nin önde gelen iş dergisi Forbes tarafından "Dünyanın En İyi İşverenleri 2024" arasında gösterildi.
In a move set to help shape the future of Industry 4.0, SMC is launching Smart Assets, a progressive project which will make the asset management requirements of both machine builders and end users fit for the digital age. With collaboration from leading academic and industrial partners, Smart Assets will ultimately lead to the automatic generation of dynamic and data-rich digital representations of all 700,000+ SMC products, helping companies to boost efficiency, interoperability and sustainability. The project will run until 2026.
SMC, pnömatik sistem tasarımcıları ve kullanıcıları için sıcaklık ve nemi izlemek adına son derece güvenilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunan PSH nem ölçer cihazını tanıtıyor. Yeni PSH, sorunları görselleştirmek ve yoğuşmanın önemli sistem bileşenlerinin arızalanmasına, bozulmasına ve yüksek maliyetli değişim işlemlerini önlemek için son derece faydalı bir cihazdır.
SMC'nin yeni ürünü 'ZGS' kompakt ve verimli hepsi bir arada vakum tutucu sistemi, endüstriyel ve kollaboratif robotlarla sorunsuz entegrasyon sunmaktadır. ZGS serisi vakum tutucularının hassas kontrolü ve entegre tasarımı, paletleme ve paletten boşaltma uygulamalarında güvenilir performans sağlar.
Türkçe Broşürlere bu alandan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Pnömatik sistemler kuran veya işleten herhangi bir şirket, artık SMC'nin yenilikçi biyokütle hortumlarını benimseyerek, karbon ayak izlerini azaltma fırsatına sahip. Bitki bazlı biyomalzemeler kullanılarak üretilen TU-TS-T-X309 serisi hortumlar, CO2 ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlar. Petrol bazlı hammaddelerin daha az kullanılması sayesinde, bu hortumlar; şirketlerin karbon nötr çalışmalarında kayda değer bir adım atmalarına yardımcı olur.
TStatik yüklerin dağılmasına yardımcı olmak ve bu fenomenin, dar alanlarda çalışan üretim makineleri ve sistemlerinde neden olduğu sıkıntılı sonuçları önlemek amacıyla, SMC, IZT44/45 serisi bar tipi iyonizeri piyasaya sürüyor. Entegre yayıcıların sık aralığı, IZT44/45 serisinin yüksek düzeyde statik yük taşıyan bileşenleri hızla nötralize etmesini sağlar. Özellikle, SMC'nin bar tipi iyonizeri, sıkıştırılmış hava kaynağı olmadan etkili bir şekilde çalışabilir.
SMC'nin yeni CQE serisi kompakt pnömatik silindiri, birçok önemli avantajının yanı sıra enerji verimliliği sunmaktadır. CQE silindirleri, performans üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan makine basıncının azaltılmasını destekler ve düşük basınçta bile yüksek çıkış kuvveti sağlar. Bu sayede kullanıcılar, aktüatör mil çapını büyütmeden besleme basıncını azaltabilir, böylece enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanır.
In July 2024, global automation product specialist SMC became a member of the Industrial Digital Twin Association (IDTA). Joining such a powerful community will reap great advantages for the ongoing digital future of the company and its customers. In particular, IDTA membership will ensure SMC always remains abreast of the latest digital twin advances, while simultaneously allowing the company to help shape digital-twin developments in support of Industry 4.0 success.
We hereby would like to announce a remembrance event for our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada, who passed away on Saturday, April 20, 2024 (JST), at the age of 97.
SMC, bir akış sensörü ve elektro-pnömatik regülatörü tek bir üründe birleştiren yenilikçi bir hava akış kontrol cihazı tanıtıyor. Ekipman tasarımcıları ve mühendisleri için bu, %50'ye kadar alan tasarrufu, önemli ölçüde daha az hortumlama ve kablo, ayrıca daha kısa montaj süresi anlamına geliyor. Ayrıca, yeni IN502-44/45/46, hortumlama koşullarına, basınç farkına veya sıcaklığa bağlı olmaksızın hava akış hızını hassas ve güvenilir bir şekilde kontrol etme imkanı sunuyor. Bu ürün, akış kontrolü gerektiren her türlü uygulama için faydalıdır; özellikle otomotiv ve gıda sektörlerinde, boyama, ambalaj ve kaynak sistemlerinde kullanım için idealdir.
Kurulduğu günden bu yana SMC Türkiye olarak bizler, yaptığımız her işi kaliteli, sürdürülebilir, çevreci ve güvenli yapmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.
2025 Fuar Sezonu, WIN Fuarı ile Başlıyor!
Endüstriyel otomasyonun küresel lideri SMC Corporation, robotik uygulamalarda ağırlık azaltma ihtiyacını karşılamak ve IO-Link iletişimi sunmak amacıyla tasarlanmış, ZL1/ZL3/ZL6 serilerinin geliştirilmiş bir versiyonunu tanıtıyor. SMC'nin vakum ürün yelpazesinde yer alan bu ürün, yüksek sızıntı seviyelerine sahip iş parçaları için geliştirilmiş vakum akış kapasitesini sunarken, enerji verimliliğini de sağlıyor.
WIN Eurasia Fuarı 05-08 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (IFM/İstanbul Expo Center)- İstanbul’da gerçekleşecektir.
Değerli Onursal Başkanımız Yoshiyuki Takada'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bay Takada, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü sabah saat 4:00'te tıbbi bakım altındayken huzur içinde vefat etti.
Today, SMC CORPORATION is pleased to announce that we have signed the United Nations Global Compact Initiative – a voluntary leadership platform for the development, implementation and disclosure of responsible business practices.
3 Nisan 2024'te Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimizi, felaketten etkilenen herkese en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
SMC, en büyük yarı iletken ve görüntüleme ekipmanı şirketlerinden biri olan Applied Materials, Inc.'den (bundan sonra "AMAT" olarak anılacaktır) "Tedarikçi Mükemmellik Ödülleri 2024" ödülünü aldı.
SMC, kullanıcılarına bir dizi önemli avantaj sunan yüksek performanslı LET-X11 serisi kayışlı elektrikli aktüatörlerini piyasaya sürüyor. Olağanüstü hız ve yük kapasitesinin yanı sıra, LET-X11 elektrikli aktüatörler, hafif ama dayanıklı bir yapıya, kolay bakıma ve gelişmiş otomatik anahtar montajına sahiptir. Bu çok yönlü ürünler, aynı zamanda yüksek hızlı dikey transfer uygulamaları için de uygundur.
SMC is introducing the new EXW1 Series Compact Wireless System with an increased range of up to 100 m. Similar in technology to the current EX600-W, the EXW1 is smaller, lighter and fieldbus compatible, and with improved features that augment the current portfolio.
The new SMC CRP series compact compressor allows design engineers to take advantage of an innovative product that allows the use of pneumatic components in areas without air source, making it perfect for use in mobile applications. Moreover, designers have the option of using the versatile CRP series as a compressor (positive pressure) or vacuum pump (negative pressure), simply by connecting the pipes in the corresponding way.
1 Ocak 2024 (JST) günü saat 16:10'da, Japonya'nın Ishikawa Eyaleti'nin kuzey kesimindeki Noto bölgesinde 7,6 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi.
SMC’nin sağladığı kaliteli ürünlerden ve hizmetlerden yararlanmanız için lütfen ürünlerimizi aşağıdaki yetkili satıcılardan temin etmeye özen gösteriniz.
SMC is unveiling an innovative air flow controller that combines a flow sensor and electro-pneumatic regulator in a single product. The result for equipment designers and engineers is a space saving of up to 50%, significantly less piping and cables, and reduced installation time. In addition, the new IN502-44/45 allows the precise and reliable control of air flow rate as it is not dependant on piping conditions, pressure differential or temperature. The product benefits any application involving flow control, such as painting, packaging and welding systems across any industry, in particular automotive and food.
The new JSY3000-S is a bottom-ported manifold with stainless steel plate and FDA-compliant fittings that delivers extended operating life in food and beverage manufacturing environments. Part of SMC’s extensive directional control valve family, the new plug-in JSY3000-S is cabinet-mounted with a robust bottom seal and the piping connections facing outwards. This design configuration helps to protect the valve against both corrosion and splashes from water, ensuring its suitability for location near any type of equipment that requires wash-down procedures.
We would like to extend our deepest condolences to those who lost their lives in the terrible Earthquakes occurred in the Kingdom of Morocco on September 8, 2023, and our heartfelt sympathy to all those affected by the disaster.
The new EQ series of slide-type and rod-type electric actuators from SMC feature a fully integrated controller, providing a simpler to set-up, easier-to-use, space-saving solution that simultaneously helps users to save energy and reduce CO2 emissions. As a further advantage, EQ series electric actuators offer straightforward control with simple and exclusive software which helps users to start the actuators working via a single screen in just three steps. First, users choose ‘set operation mode’, before specifying the stopping positions and finally defining the speed, acceleration and deceleration values. It is no more complex than controlling a two- or three-position solenoid valve.
The new JSB series angle seat valve from SMC offers a number of key advantages to OEMs and end users alike, combining long service life, low pressure loss and compact dimensions with a high flow rate. Suitable for use with steam, water and air, optimisation of the JSB’s body flow profile ensures this space-saving valve can deliver the same flow rate as larger counterparts and, in turn, support system energy savings.
IPTE ve SMC, elektrikli araçların üretiminde sıcaklık kontrolüne yönelik yenilikçi bir test çözümünün geliştirilmesi konusunda işbirliği yapıyor.
Pnömatik ve elektrik otomasyon alanlarında uzmanı SMC, tedarikçi olarak gösterdiği üstün performans nedeniyle "Dolaylı Satın Alma ve Hizmetler" kategorisinde "Bosch Küresel Tedarikçi Ödülü"ne layık görüldü.
Genel üretim ve otomasyon alnındaki tüm sektörler, özel müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde tamamen ayarlanabilen yüksek akış hızları sunan yeni bir ürün olan SMC ZHV debi arttırıcı, yararlanabilir. Bu enerji tasarruflu, kompakt ve hafif çözüm, üfleme veya vakum ünitesi olarak işlev görür.
SMC'nin mevcut Tsukuba Teknik Merkezinin lokasyonu (JTC) önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde değişecek. Yeni merkezimiz, eskisinden çok daha büyük, ulaşımı rahat bir Ar-Ge merkezi olacak. 2025 sonbaharında "Kashiwanoha Akıllı Şehir"de "Kashiwanoha Kampüsü Yeni Teknik Merkezinin (geçici ad)" açılacağının duyurusunu yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne muhatap olan ürünlerimiz için güvenlik talimatlarımız ve CE deklarasyonumuz yayınlanmıştır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Otomasyon sistemlerini destekleyen kapsamlı bir otomatik kontrol ekipmanı üreticisi olan SMC, sürdürülebilir büyümeye ve güvenilir teknolojik yeniliklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunarak ürün tedarik sorumluluğunu yerine getirmeyi ve müşterilerin güvenini korumayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için SMC'nin güçlü bir İş Sürekliliği Planı (BCP) bulunmaktadır. Şirket, İş Sürekliliği Planını, küresel müşteri tabanı yararına daha da güçlü bir otomasyon ve hareket kontrolü sağlamak için şimdi daha da güçlendirmektedir.
Robotunuzu tam otomatik bir zincire entegre etmek. Günümüzün endüstriyel robotlar, birkaç yıl önce gördüğümüz robotlardan daha ucuz, daha esnek ve programlanması daha kolay.
We would like to extend our heartfelt sympathies to all those affected by the terrible Earthquakes occurred in southeastern Turkey on February 6, 2023. And we sincerely hope that the relief efforts will progress rapidly.
Seriye bağlı olarak, SMC'de elektrikli aktüatörlerimizin kullanım ömrünü servis veya bakım gerektirmeden 5000 km veya 30 milyon döngü olarak derecelendirmekteyiz.
Sensörleri anlamlandırmak Modern üretimde, endüstrinin dijitalleşmeye geçişine ve bununla ilişkili verimlilik ve üretkenlik faydalarına ayak uyduramayan evrimsel değişim hızı, son derece maliyetli olabilir.
Verimli Düşünün SMC, 'Verimliliğinizi Harekete Geçirin (Energise Your Efficiency)' sloganıyla, basınçlı havanın en verimli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda beş basit adım geliştirmiştir.
SMC Kablosuz Ünitesi Kablosuz robotik hatlar: daha azının kesinlikle öz olduğu yerdir.
Endüstriyel otomasyon komponentleri-ekipmanları üretiminde dünya lideri olan SMC, Forbes dergisi tarafından 2022 Dünyanın En İyi İşveren şirketi olarak kabul edildi.
SMC Corporation, a global leader in manufacturing comprehensive automation control equipment has been recognized by Forbes magazine as a World’s Best Employers 2022.
Türkçe Kurulum Kılavuzları ve Diğer Teknik Dökümanlara bu alandan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Ukrayna'da yıkıcı, kışkırtılmış saldırılar gelişmeye devam ederken, Ukrayna halkı, aileleri ve gelecekleri için trajik bir kriz yaratıyor. SMC, otoriterliğe ve şiddete sıkı bir şekilde karşı çıkıyor ve Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz. Cesur Ukraynalı meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam etmeliyiz ve hala Ukrayna'da bulunan ortaklarımıza ve kendilerini otoriter Rus yönetimi altında yaşamak gibi imrenilmez bir konumda bulanlara yardım etmek için yorulmadan çalışıyoruz.
SMC’s ISE7# pressure switch has been updated adding higher pressure ranges apart from offering improved flexibility and higher control of applications, leading to better decision making.
Gerektiği Kadar Kullanın SMC, 'Verimliliğinizi Harekete Geçirin (Energise Your Efficiency)' sloganıyla, basınçlı havanın en verimli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda beş basit adım geliştirmiştir.
Zayıf vakum sistemi konfigürasyonuna kapılmayın Tom Lister, Mühendis, Hava Ekipmanı, SMC Avrupa Teknik Merkezi Vakumlu taşıma sistemlerinizin performansı uygulamaya özel ürün seçimi ve yapılandırmaya bağlıdır. Tabi ki bu durumda düşünülmesi gerekenler kaldırmak veya aktarmak istediğiniz iş parçasının ağırlığı ve şekli ile doğrudan ilgili olurken, diğer hesaba katılması gereken hususlar arasında hedef çevrim süresi ve strok hareketi de yer alır. Bu faktörleri belirledikten sonra, hızlı, güvenilir ve enerji açısından verimli, optimum performanslı vakum sistemini sunmak için uygun vakum basıncı, vantuz çapı ve vantuz sayısı ile deneme yapmak mümkün hale gelir.
Leading industrial control and automation solutions specialist, SMC, is adding a new range of pinch valves to its expansive offer for medical device and food system OEMs. With the new LPV series valve, fluid does not come into contact with any moving parts, avoiding the potential for contamination. Moreover, by simply discarding the tube after use, there is no longer any need for a washing process, ensuring good hygiene. SMC’s energy-saving LPV pinch valve is suitable for controlling a wide range of analytical, medical and food industry fluids.
General industrial equipment designers, manufacturers and maintainers can now benefit from the new SMC ZKJ vacuum manifold with PROFINET-enabled communication for remotely controlling and monitoring manufacturing processes. The ZKJ also offers impressive suction flow rate taking its low air consumption and low power consumption specifications into account. Other features include valve protection functionality, IP65 rating and the ability to control up to 16 ejectors with a single manifold.
SMC'nin yeni JSY5000-H valf manifoldu, yiyecek ve içecek üretim tesislerinin yanı sıra bira fabrikalarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Düzenli yıkamalarla başa çıkmak için temiz bir tasarıma sahip olan IP69K uyumlu valf, yüksek akış hızı, düşük güç tüketimi ve IO-Link bir noktadan diğer bir noktaya iletişim özelliği ile pazarda kendisini farklılaştırarak yeni bir kontrol düzeyi getiriyor.
One of the latest digital flow switches to join the SMC family, PF3A#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. It is IO-Link compatible, and it offers the possibility of being connected to air combination units in a simple way. And now, an even more complete solution can be obtained, thanks to the integrated pressure and temperature sensors.
SMC, robotik kullanımının artmasından kaynaklanan ağırlık azaltma talebine yanıt olarak çok kademeli ejektör serisini ZL1 / ZL3 / ZL6 serisi ile yeniledi. SMC’nin vakum serisine yapılan bu ilave, yüksek düzeyde kaçak olan iş parçaları için emiş debisi gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda enerji verimliliği sağlar.
2020 ve 2027 arasında, Onaylanmış Pazar Araştırmasına göre gıda işleme pazarının yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %6.04 ile büyümesi beklenmektedir. Diego Mirabelli – Gıda Endüstrisi Müdürü, Avrupa Endüstri, aynı anda işçi eksikliği ve maliyet baskısı ile uğraşırken üretkenliğini artırmak zorunda kalacak.
Tüketicilerin sahip olduğu çevre ve sürdürülebilirlik endişeleri, plastik kirliliği ve Döngüsel Ekonomi ilkeleri bilincinin yükselişi, ambalaj endüstrisini daha etik bir ambalajlamaya zorlamaktadır. Bu, tek katmanlı plastik veya kağıt gibi geri dönüşümü daha kolay malzemelerin kullanılması ve kullanılan malzeme miktarının azaltılması anlamına gelir. Sürdürülebilir paketlemeye doğru ilerlemek, paketleme makinelerine teknik zorlukları beraberinde getirmektedir. Ayrıca, daha yüksek sürdürülebilirliğin sağlanması, daha yüksek verimlilikten geçer. Nasıl? Okumaya devam edin. Jorge Salgado, Gıda ve Ambalaj Endüstrisi Müdürü, SMC İspanya.
Eğilim açık şekilde ortada ve geri dönüşü yok. Plastik kirliliği açısından tüketicinin çevre ve sürdürülebilirlik endişeleri ve Döngüsel Ekonomi ilkeleri bilincinin yükselişi, ambalaj endüstrisini daha etik bir paketlemeyi zorlamaktadır. Bu, tek katmanlı plastik veya kağıt gibi geri dönüştürülmesi daha kolay malzemelerin kullanılması ve kullanılan malzeme miktarının azaltılması anlamına gelir. Sürdürülebilir paketlemeye doğru ilerlemek, paketleme makinelerine teknik zorluklar getirir. Dahası, daha yüksek sürdürülebilirliğin sağlanması, daha yüksek verimlilikten geçer. Nasıl? Okumaya devam edin. 2030'a kadar AB içindeki tüm plastik ambalajların geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olması gerekecektir. Kağıt bazlı malzemelerin sıklıkla kullanıldığı birincil ve ikincil ambalajlar için her tür ambalajı ilgilendirecektir: plastik şişe şişirme, plastik enjeksiyon ürünleri, ambalaj veya esnek plastik malzemeli her türlü poşet
Sürdürülebilirlik ve enerji tüketiminin azaltılması uzun yıllardır Girbau için temel değerler olmuştur. Şirket kısa süre önce, tam otomatik bir hattın parçası olan yeni bir ütü ünitesi piyasaya sürdü. Girbau ve SMC arasındaki yakın işbirliği, ütüleme kalitesini iyileştirmeyi ve % 30 enerji tasarrufu, basınçlı hava tüketiminde % 25 azalma ve tekstil kaplamaların kullanım ömründe % 25 artış sağlamayı mümkün kıldı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı, yeni tip korona-virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" genelgesine uyumlu gerekli olan tüm önlemleri alıyoruz.
Basıncı serbest bırakın. Basıncı serbest bırakmak düşündüğünüzden çok daha ciddi bir konudur. Pnömatik ekipmanlar, tüm fabrika güç tüketiminin yaklaşık% 20'sini oluşturur ve enerji verimliliğini artırmanın kanıtlanmış bir yolu vardır: çalışma basıncını düşürmek. SMC, şirketlerin bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini ve dolayısıyla üretimin en önemli mevcut eğilimine nasıl uyacaklarını açıklıyor.
Ben Yoshiki Takada. 1 Nisan 2021 itibariyle SMC Corporation’ ının yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandım. 1959 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana, SMC, müşterilerimizin tüm taleplerini karşılama hedefiyle pnömatik ekipmanlar dahil kapsamlı bir otomasyon ürünleri üreticisi olarak büyüdü.
The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.
SMC’nin konum sensörü, MB Maschinenbau’nun 360 derecelik pencere zımparalama makinesini, çok yönlü makineye dönüştürür.
Cobots and end effectors team up for affordable flexible solutions. While robotics led the way for the rapid growth of automation, we see cobots as the democratisation of robotics technology. They eliminate the cost and complex programming that robots usually require while providing much greater flexibility. By Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy
SMC has designed a new lightweight, handysized ionizing gun that can neutralise static, rapidly and effectively, from a variety of products at different phases of production.
Her sızıntıyı tespit edin: Teknik bileşenler için hassas kaçak tespiti imkanı sağlar. SMC'nin yüksek vakumlu açılı valfleri, Worthmann'da temiz ve hassas kaçak tespit testleri sağlar.
SMC has unveiled the IZT ionizer series that offers customers a compact solution, with a separate controller to optimise space. The new design also offers enhanced monitoring capabilities, the bars and nozzles are simple to adjust, even when located in hard to reach spaces.
The new Impact Blow Gun (IBG) from SMC is the most energy efficient on the market, using up to 87% less air than any other standard blowing gun.
Geniş ambalaj makineleri pazarında, İsviçreli EmbaPlan GmbH şirketi, yenilikçi ve bölgesel yüksek kaliteli gıda üreticilerinin ihtiyaçlarına uyarlanmış, küçük miktarlı üretim çalışmaları için esnek dolum makinelerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Şirket kısa süre önce dolum makinesi modelinde geliştirmeye giderek, ekstra esneklik ve performans için SMC'den bir valf manifoldu kullanmaya başlamıştır.
SMC'nin pozisyon sensörü, MB Maschinenbau'nun 360 derecelik pencere kumlama makinesini gerçek bir çok işlevli makineye dönüştürüyor
The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. And now, further benefits come together with IO-Link.
SMC, tüm çalışanlarının bilgi ve birikimlerini; önce müşteri ve önce kalite sloganlarıyla bir araya getirerek ilerliyor ve dünyanın gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. SMC Kalite Politikası'na bu alandan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
SMC has given its popular all-in-one vacuum unit ejector and pump system a refresh with the launch of the ZK2-A series. The latest incarnation offers customers superb efficiencies in terms of space, energy, maintenance and noise.
SMC has renewed its multistage ejector range with the, ZL1/ZL3/ZL6 series, in response to weight reduction demand that comes from the growing use of robotics. This addition to SMC’s vacuum range meets the suction flow requirements for workpieces with high levels of leakage, while also delivering energy efficiencies.
İnovatif çözümlerimiz ile rekabette bir adım öne geçin
SMC is meeting the challenge of speed and precision presented by the increasing use of robotic arms on production lines with its new JMHZ2 compact type parallel style air gripper.
SMC has responded to market demand for smaller components with the JAS compact speed controller. Its launch means SMC now offers a complete range of ‘compact’ solutions that also includes cylinders and small integrated auto switches.
SMC at EMO Hanover 2019
SMC Corporation announces its fifth year of consecutive sales growth for its European business, posting a 6.3% increase to deliver annual net sales of €745.87 million.
SMC at LASER World of PHOTONICS 2019
Yoshiyuki Takada Chairman SMC Corporation
SMC has added to its extensive valve range with the JSXFA, a high peak pressure pulse valve, that is also fast to respond and uses low air consumption, to guarantee energy savings.
TIRE TECHNOLOGY EXPO 2019 5 – 7 March 2019 Deutsche Messe Exhibition Centre, Hanover Hall 21, Booth 9064
COMPAMED 2018 12 -15 November 2018 Düsseldorf Trade Fair, Düsseldorf, Germany Hall 8B, Stand H04 Visitors to this year’s COMPAMED will have a chance to view SMC’s diverse range of specialist solutions for the Life Sciences industry.
TIRE TECHNOLOGY EXPO 2018 20 - 22 February 2018 Hannover Hall 21, Booth 7045
Japanese automation firm, SMC, has been listed in the FORBES Global 2000 as one of the world’s largest public companies.
SMC has extended its multi-axes control step motor controller range, with the launch of the JXC92. This new unit can control up to three electric actuators simultaneously, creating a range of savings and simplifying the process in terms of equipment, wiring, space and programming.
The MACM is a new centring unit from SMC that helps to align and position heavy workpieces on the move, so manufacturers can install and operate more compact conveyor lines.
The latest vacuum pad from SMC is the ZP3P, which has been designed to offer optimum absorbing performance and efficient handling. It features a blue coloured, silicone rubber pad that prevents wrinkles and is compliant with the FDA 21CFR§177.2600 elution test.
SMC is building on the success of its ZSE20(F)/ISE20 pressure switch range that features 3-screen display, 3-step setting mode and selectable delay time function, with the ZSE20(F)#/ISE20# (A, B and C). The extended series will help operators deliver efficiencies in terms of control and time saving.
Static electricity is an invisible but costly problem for manufacturers that can cause both production issues and lower quality products. This issue can only get worse as winter sets in and temperatures plummet, warns SMC.
The MWB Series cylinder from SMC, features a separate lock unit that has been designed with the operator in mind. Versatility and simplicity are key to this latest design with installation and maintenance time kept to a minimum.
The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio.
SMC has launched an air slide table that is believed to be the most precise, compact and lightweight, offering outstanding performance.
COMPAMED 2017 13 -16 November 2017 Düsseldorf Trade Fair, Düsseldorf, Germany Hall 8B, Stand H04 Visitors to this year’s COMPAMED will have a chance to view SMC’s diverse range of specialist solutions for the Life Sciences industry.
SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has updated its AV directional control valve that consumes as little as 0.35W and is suitable for continuous energising.
SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has launched a compact cylinder with an integrated linear guide. The innovative MXZ Series benefits from using the design of a compact cylinder, coupled with a linear guide that delivers market leading accuracy and linearity.
SMC has introduced the PSE300AC Series to the monitor market. It simplifies the remote monitoring of different types of sensors being used on a factory floor. Thanks to the display colours and screen layout, the PSE300AC allows three different items to be watched at the same time, enabling operators to view the status of applications at a glance.
SMC has launched a new stainless steel main line filter with 1 µm nominal filtration rating. The AFF#D Series can remove water droplets without the need for an additional water separator, creating greater efficiencies and space savings.
The latest VP#17 Series from SMC completes the portfolio of 3 port pressure relief valves for FRL (Filter Regulator Lubricator) units, where electrically operated valves are required.
EMO 2017 18 - 23 September 2017 Hannover Exhibition Centre Hall 6, Stand H66 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be taking a step into the future as it reveals its tool box of solutions for operators working towards Industry 4.0 at this year’s EMO.
SMC has launched two air saving speed controllers that reduce energy consumption and are as simple to operate as standard models.
In our 24/7 economy and as Governments and industries battle with our thirst for ever increasing supplies of energy, the global automation specialist, SMC, commits to work in partnership with its customers to drive energy efficiency and reduce wastage.
Industry is being offered ‘peace of mind’ in 2017 as SMC highlights the opportunity to improve production and ultimately costs through a focus on efficient temperature control.
drinktec 2017 11 - 15 September 2017 Messe, Munich Hall B3, Stand 510 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be serving up a range of flexible solutions dedicated to the beverage industry at this year’s drinktec from stand 510 in Hall B3.
SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has recorded another year of growth across its global network, reporting total operating income of €1,187.81 million and net sales of €4,140.72 million [€633.9 million for Europe], an uplift of 3%.
LASER WORLD OF PHOTONICS 2017 26 to 29 June 2017 Munich Trade Fair Centre, Messe, Germany Hall B3, Stand 351 SMC will be revealing its diverse range of cooling and temperature controlling devices that combine both high and constant cooling capacity with optimum cost effectiveness at this year’s Laser World.
VXB Series, angle seat valve for air, steam and heated water that delivers an extended operating life, low leakage levels and a compact design, now providing an easy visual check too.
The sharp growth in manufacturing automation and the adoption of the Industrial Internet of Things has seen a rise in interest for SMC’s serial interface solutions.
As SMC commits to work in partnership with its customers worldwide to drive productivity, performance and energy efficiency, the global automation expert has developed a full range of solutions that have the flexibility to adapt and evolve with its customers’ packaging needs.
SMC customers can feel the full force of its electric actuator range thanks to ongoing investment in its product portfolio that now delivers total movement and control for any application.
SMC’s latest compact cylinders, the JMGP guide cylinder and the compact JCQ Series, have been designed with weight and space savings in mind. Both help to reduce machine sizes and costs, and deliver increased efficiency due to their lightweight nature which could enhance cycle time.
INTERPACK 2017 4 to 10 May 2017 Messe, Düsseldorf, Germany Hall 15, Stand D58 Visitors to this year’s INTERPACK will have a chance to view SMC’s energy efficient automation solutions, machine safety components that meet ISO 13849, as well as clean design products for the food industry.
SMC’s new 2/3 Port media separated LVMK20/200 valve series has been designed to prevent armature sticking and corrosion that in the past has led to equipment or valve failure. By preventing fluid from entering the solenoid assembly, it remains pollution free from oil, metal and dust particles, improving overall performance and reliability.
TIRE TECHNOLOGY EXPO 2017 14 - 16 February 2017 Hanover Hall 2, Stand 5088 SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be showcasing its range of products for the Tire industry, focusing on energy efficiency, machine safety and Industry 4.0, at this year’s Tire Technology Expo.
Two new in-line speed controllers from SMC have been unveiled which are quick and easy to set-up and operate. The in-line type AS features a new push-lock knob, offering simple locking and setting. The AS-FS comes with an indicator that allows for accurate adjustments.