SMC Müşteri vakası - Uzmanlık: Zorluklarınızla eşleşiyor
SMC'nin pozisyon sensörü, MB Maschinenbau'nun 360 derecelik pencere kumlama makinesini gerçek bir çok işlevli makineye dönüştürüyor
Çok yönlü hale getirildi: Pencere parçaları için zımpara makinesi artık kapı çerçevelerini de zımparalıyor
SMC Deutschland GmbH Satış Mühendisi Nils Boy
Cereyan mı var? Cevap "evet" ise, pencere çerçevesi veya kapı çerçevesi tam oturmuyordur. Evinizin sıcak kalmasını ve kapı ve pencerelerin çekici görünmesini sağlamak için bu ürünlerin tüm parçalarının büyük bir hassasiyetle üretilmesi ve mükemmel bir şekilde zımparalanması gerekir. Geleneksel çok yönlü zımparalar sadece pencere veya kapı bileşenleri için kullanılabilir. Sadece küçük bir tasarım değişikliği ile MB Maschinenbau, ahşap pencere profilleri için ROBA Fentech profil zımparalama makinesini kapı kasalarına da uygun hale getirdi. Bir optik sensörle birleştirildiğinde, SMC'nin D-MP konum sensörü, makinenin tüm iş parçalarını en iyi şekilde tanımasını sağladı.
Son rötuş olarak ahşabın sadece zımparaya ihtiyacı yoktur– iş parçası teslimata hazır olmadan önce ham ahşabın zımparalanmasından vernikler arasında zımparalamaya ve ince zımparalamaya kadar birkaç zımparalama aşamasından geçer. Parça çeşitliliği çok fazladır ve elle zımparalama çok zaman alır ve yoğun emek gerektirir.Üretim verimliliği yalnızca yüksek oranda otomatikleştirilmiş çözümler kullanılarak arttırılabilir. MB Maschinenbau bu tür gereksinimlere uygun bir tesis geliştirdi; ROBA Fentech profil zımparalama makinesi. Her bir iş parçasının hatlarını bellirler, otomatik olarak tanır ve zımpara agregalarını buna göre ayarlar. Şimdiye kadar, Fentech'in kapı çerçeveleri için uygun olmadığı düşünülüyordu, çünkü bu tür profiller normalde L şeklindedir ve bu kombinasyonun kısa ayağı şimdiye kadar kullanılan optik sensörler tarafından tespit edilemiyordu. MB Maschinenbau, başka bir silindir ve optik sensör ekleyerek, konfigürasyonu, bu tür karmaşık kapı çerçevelerinin de işlenebileceği şekilde değiştirebildi. SMC’nin konum sensörü sayesinde makine, bu tür kapı bileşenlerini makineye yerleştirildiklerinde tanıyabildi.
1992 yılında Herford'da kurulan MB Maschinenbau GmbH, tek seferlik çözümlerden, seri üretime kadar ahşap ve metal endüstrisi için zımpara ve özel makineler geliştirir, üretir ve satar. Son yıllarda şirket, zımparalamaya odaklanarak ahşap işlemeye odaklandı. Şirketin, Herford'daki genel merkezinin yanı sıra, Kuzey Carolina'da, özel olarak üretilen makinelerini uluslararası olarak satan bir şubesi de bulunmaktadır.
Çok çeşitli parçalar için otomatik zımparalama
Pencere çerçevelerini tasarlarken hayal gücünün neredeyse hiçbir sınırı yoktur. İşlenmesi gereken ahşap parça yelpazesi buna göre geniştir. MB Maschinenbau'nun genel müdürü ve sahibi Ronald Busch, "Bu, pencere profillerini zımparalamayı özellikle zorlu bir görev haline getiriyor, çünkü makinenin herhangi bir büyük kurulum çabası olmadan yüksek düzeyde bir değişimle başa çıkması gerekiyor," diyor. "Nihayetinde, tüm parçalar sadece birbirine mükemmel bir şekilde uymamalı, aynı zamanda istenen estetik ve dokunsal nitelikleri de sunmalıdır." ''Mükemmel bir yüzey kalitesi için, ya zaman alan manuel zımparalama ya da esnek bir otomatik çözüm kullanmanız gerekir.''
MB Maschinenbau'nun ROBA Fentech'i geliştirmesinin nedeni budur. Bu zımpara makinesi tam otomatiktir. Makinenin önüne bir iş parçası yerleştirildiğinde, girişin üzerindeki bir optik sensör şeklini ve boyutlarını algılar ve PLC'de depolanan bir algoritmayı kullanarak zımpara agregalarını makinenin içine konumlandırır. Çapı 400 mm olan zımpara aletleri, ahşabın yüzeyiyle optimum temas sağlar. Dahili zımpara aleti atlama kontrolörü kısa kenarların zarar vericek şekilde sert bir biçimde zımparalanmasını önler. Yeni bir tip vakumlu taşıma sistemi, küçük iş parçalarını, geleneksel zımpara makineleri ile işlenemeyen makine içinden taşır.
Zımpara makinelerinin kapılarda kullanıma uygun hale getirilmesi
MB Maschinenbau’nun müşterilerinin çoğu sadece pencere çerçevelerini değil aynı zamanda kapı çerçevelerini de işlemeye ihtiyaç duyar. MB Maschinenbau Tasarım Müdürü Petra Darnauer-Busch, "Bu durum zımpara makinelerimiz için özel bir zorluk teşkil ediyor" diyor. “Kapı kasaları genellikle L şeklinde bir profile sahiptir. Vakumlu taşıma sisteminin sol tarafında daima aşağıya doğru sarkan kısa profil ayak uzunluğu değişebilir. Şimdiye kadar, ROBA Fentech'imizdeki optik sensör planlanmış bölgenin alt tarafını ölçemiyordu. L şeklindeki kapı çerçeve profilinin kısa ayağı, bir kez ek yeri kapatmak için monte edildikten sonra bir kapının duvarına dayanır. Genellikle kapı tasarımına entegre edildiği için boyutları ve çevre çizgisel frezeleme büyük ölçüde değişebilir. Bu değişiklik seviyesini makine kontrol sistemine yerleştirmek için tamamen yeni bir makine üretmek zorunda kalırdık.
MB Maschinenbau bunun yerine özellikle verimli bir çözüm seçti: Özel amaçlı makine üretimii uzmanları, denenmiş ve test edilmiş ROBA Fentech profil zımpara makinesini kapı çerçevelerini işlemek için uyarladılar. Ronald Busch, "Bu yeniden tasarımın ana görevi, kapı çerçevelerindeki burunların uzunluğunu güvenilir bir şekilde tespit etmekti" diyor. "Zımpara makinesinin takımlarını tam olarak konumlandırmasının ve iş parçasını güvenilir ve optimum şekilde işleyebilmesinin tek yolu budur." Bu nedenle MB Maschinenbau GmbH, ROBA Fentech'te SMC'den bir pnömatik silindir ile birlikte bir D-MP konum sensörü kullanıyor. Petra Darnauer-Busch, "Analog konum sensörü optik sensörle birlikte çalışıyor" diye açıklıyor. İş parçası makineye takılır takılmaz sensörler birlikte çalışmaya başlar. Optik sensör profil burnunun ucunu tespit ederken, D-MP donanımlı silindir ahşap parçayı kavrar ve kelepçeler. Piston çubuğunun ölçülen son konumundan ve burun ucunun optik olarak ölçülen konumundan, zımpara makinesinin kontrol ünitesi profil burnunun uzunluğunu hesaplar ve buna göre alt zımpara aletlerini ayarlar.
Bir sabitleme yuvası yardımıyla, D-MP konum sensörü hemen hemen tüm SMC silindirlerine kolayca monte edilebilir. ± 0,1 mm'lik tekrarlama doğruluğu ile inanılmaz derecede hassastır ve ayrıca IO-Link iletişim standardıyla uyumludur. Yalnızca ölçümlerini kontrol sisteminin hesaplamalarına hızlı bir şekilde dahil etmekle kalmaz, aynı zamanda parametrelendirilebilir ve uzaktan izlenebilir. Petra Darnauer-Busch, "IP67 koruması sayesinde sensör, uzun vadede güvenilir çalışıyor, toz ve sudan da korunuyor" diyor.
Pencereler ve kapılar için her alanda başarılı ve hassas
ROBA Fentech profil zımparalama makinesi gerçek anlamda çok yönlü bir hale geldi. Ronald Busch, "Küçük tasarım değişiklikleriyle, artık müşterilerimize ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir zımpara makinesi sağlayabiliyoruz" diyor. "Kapı çerçeve profilleri veya ahşap pencere çerçeveleri için zımpara makinesi sağlayabiliyoruz. Şimdiye kadar ki yaptığımız bu çalışma sektörümüz için benzersizdir. SMC’nin konum sensörü bu gelişmedeki temel bileşendir; gereksinimlerimize mükemmel bir şekilde uyum sağlamaktadır." diyor.
Alıntılar:
Ronald Busch, Genel Müdür ve MB Maschinenbau Sahibi, Almanya
Fotoğraflar

[Resim 1 + 2] ROBA Fentech profil zımparalama makinesinin önüne bir iş parçası yerleştirildiğinde, optik sensör boyutlarını algılar ve zımpara aletlerini en uygun şekilde otomatik olarak ayarlar - SMC'nin yenilikçi çözümleri sayesinde, makine artık kapı çerçevelerini bile kolayca işleyebilir.

[Resim 3] Kapı kasalarında, tek bir optik sensör tarafından tanınamayan frezelenmiş "burunlar" vardır. SMC'nin pnömatik silindirleri bu nedenle iş parçalarını MB Maschinenbau’nun ROBA Fentech makinesinin girişine sıkıştırır - bu profil burunların yüksekliğini tespit etmeyi sağlar.

[Resim 4 + 5] İlave bir optik sensör ve pnömatik silindir ile birlikte, SMC'nin D-MP konum sensörü kapı çerçevesinin frezelenmiş burunlarının yüksekliğini ölçer ve MB Maschinenbau’nun ROBA Fentech profil zımpara makinesinin kendini mükemmel şekilde ayarlamasını sağlar.
24 Eyl 2020