Yeni SMC valfi, gıda tesislerinde daha yüksek performans ve kontrol sunar
SMC'nin yeni JSY5000-H valf manifoldu, yiyecek ve içecek üretim tesislerinin yanı sıra bira fabrikalarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Düzenli yıkamalarla başa çıkmak için temiz bir tasarıma sahip olan IP69K uyumlu valf, yüksek akış hızı, düşük güç tüketimi ve IO-Link bir noktadan diğer bir noktaya iletişim özelliği ile pazarda kendisini farklılaştırarak yeni bir kontrol düzeyi getiriyor.
Yiyecek, içecek ve bira fabrikalarına yönelik ekipmanlarda pnömatik valfler gibi otomasyon bileşenlerinin kullanılması söz konusu olduğunda çok sayıda ön koşul vardır. IP69K koruma derecesi, FDA uyumlu dış malzemeler, NSF-H1 gıda sınıfı gres ve solventlerin ve yıkama sıvılarının birikmesini önleyen temiz bir yüzey tasarımı bunlardan sadece birkaçıdır. Bununla birlikte, modern yiyecek ve içecek tesislerinin, küresel olarak rekabetçi bir pazarda öne çıkabilmeleri için birçok performans talebini de karşılaması gerekir. Örnek verecek olursak, yüksek debiye sahip bir vana döngü sayısını artıracak, düşük güç tüketimi ise enerji faturalarını düşürecektir.
Geniş uygulama aralığı
Üretim, dolum ve paketleme hatlarının bir parçasını oluşturanlar da dahil olmak üzere her tür makine ve sistem beş bağlantı noktalı SMC JSY5000-H'den yararlanacak şekilde ayarlanmıştır. JSY5000-H, yalnızca 0,1 W kadar düşük güç tüketimi (güç tasarrufu devresi sayesinde) sunmakla kalmaz, aynı zamanda 1600 l/dak gibi büyük bir akış hızı da sunar - tümü hafif ve kompakt boyutlu bir kılıftan. Bu yetenek, her ikisi de yiyecek, içecek ve bira fabrikası tesisleri için sorunlu noktalar olan, çok fazla güç ve alan gerektiren mevcut birçok yüksek akış oranlı valfle çelişir.
Diğer bir konu ise iletişim. Birçok yiyecek, içecek ve bira fabrikası tesisi, uygulamanın kontrol ve performans düzeyini iyileştirmek için yetersiz veri sağlayan aşırı kablolamalı, elektriksel olarak karmaşık çözümlere hâlâ güvenmektedir. Yine, yeni SMC JSY5000-H, IO-Link noktadan noktaya iletişim sunarak, daha az kablolama, konektörler ve yardımcı ekipmanla birlikte daha kısa kurulum ve kurulum süresi sayesinde tasarruf sağlayarak bu konuyu tarih kitaplarıyla sınırlandırıyor. Bununla birlikte, en önemlisi, IO-Link iletişimi, endüstriyel ağların uzaktan kontrolünün yanı sıra vanadaki tüm sayısal değerlere erişim sağlar (kullanıcılar parametreleri her yerden ayarlayabilir ve kontrol edebilir). Buna karşılık, fabrikalar uygulama üzerinde daha iyi kontrole, daha değerli verilere ve yerleşik ürün teşhisine sahiptir.
Kullanıma hazır
Tek bir valf olarak da mevcut olan bu uygun maliyetli kullanıma hazır manifold, sıçrama bölgelerinin bulunduğu yerler de dahil olmak üzere yiyecek, içecek ve bira fabrikalarındaki üretim ekipmanlarında kullanım için tamamen güvenlidir. Valfin tüm metal parçaları 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır, bu nedenle korozyon önleme performansı sağlar.
Valfleri ekipmanlarından uzağa veya hatta dolapların içine monte edilmiş olan tüm tesisler, muhtemelen daha zor bakım, zayıf ekipman kontrolü ve hava hatlarına daha fazla harcama yapmaktan muzdariptir. Ancak SMC JSY5000-H ile tüm bu sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Bu gelişmiş yeni valf manifoldu, yiyecek ve içecek işleme faaliyetlerine yakın bir yerde işlev görerek performansı ve kontrolü yeni seviyelere çıkarmaya yardımcı olur.
21.Oca.2022