SMC Müşteri vakası - Uzmanlık: Zorluklarınıza kolaylıkla göğüs gerin
SMC’nin konum sensörü, MB Maschinenbau’nun 360 derecelik pencere zımparalama makinesini, çok yönlü makineye dönüştürür.
Çok yönlü hale getirildi: Pencere parçaları için zımpara makinesi artık kapı çerçevelerini de zımparalıyor
Nils Boy, SMC Almanya GmbHv Satış Mühendisi
Cereyan var mı? Cevap "evet" ise, pencere çerçevesi veya kapı çerçevesi tam oturmuyordur. Evinizin sıcak kalmasını ve kapı ve pencerelerin çekici görünmesini sağlamak için bu ürünlerin tüm parçalarının büyük bir hassasiyetle üretilmesi ve mükemmel bir şekilde zımparalanması gerekir.Geleneksel çepeçevre zımparalar sadece pencere veya kapı bileşenleri için kullanılabilir. Sadece küçük bir tasarım değişikliği ile MB Maschinenbau, ahşap pencere profilleri için ROBA Fentech profil zımparalama makinesini kapı kasalarına da uygun hale getirdi. Bir optik sensörle birleştirildiğinde, SMC'nin D-MP konum sensörü, makinenin tüm iş parçalarını en iyi şekilde tanımasını sağlar.
Ahşabın son rötuş olarak sadece zımparalamaya ihtiyacı yoktur – iş parçası teslimata hazır olmadan önce ham ahşabın zımparalanmasından vernikler arasında zımparalamaya kadar birkaç zımparalama aşamasından geçer, ince zımparalamaya kadar. Parça çeşitliliği çok fazladır ve elle zımparalama çok zaman alır ve yoğun emek gerektirir. Üretim verimliliği yalnızca yüksek oranda otomatikleştirilmiş çözümler kullanılarak artırılabilir. MB Maschinenbau bu tür ihtiyaçlara uygun bir tesis geliştirdi; ROBA Fentech profil zımparalama makinesi. Her bir iş parçasının konturlarını otomatik olarak tanır ve zımpara agregalarını buna göre ayarlar. Şimdiye kadar, Fentech'in kapı çerçeveleri için uygun olmadığı düşünülüyordu, çünkü bu tür profiller normalde L şeklindedir ve bu kombinasyonun kısa ayağı şimdiye kadar kullanılan optik sensörler tarafından algılanamamıştır. Başka bir silindir ve optik sensör ekleyerek MB Maschinenbau, konfigürasyonu bu tür karmaşık kapı çerçevelerinin de işlenebileceği şekilde değiştirebildi. SMC’nin konum sensörü sayesinde makine, bu tür kapı bileşenlerini makineye yerleştirildiklerinde tanır.
1992 yılında Herford'da kurulan MB Maschinenbau GmbH, tek seferlik çözümlerden seri üretime kadar ahşap ve metal endüstrisi için zımparalama ve özel makineler geliştirir, üretir ve satar.
Son yıllarda şirket, zımparalamaya odaklanarak ahşap işlemeye odaklandı. Şirketin, Herford'daki genel merkezinin yanı sıra, Kuzey Carolina'da, özel olarak üretilen makinelerini uluslararası olarak satan bir şubesi de bulunmaktadır.
Çok çeşitli parçalar için otomatik zımparalama
Pencere çerçevelerini tasarlarken hayal gücünün neredeyse hiçbir sınırı yoktur. Buna göre işlenmesi gereken ahşap parça yelpazesi geniştir. MB Maschinenbau'nun genel müdürü ve sahibi Ronald Busch, "Bu, pencere profillerini zımparalamayı özellikle zorlu bir görev haline getiriyor, çünkü makinenin herhangi bir büyük kurulum çabası olmadan yüksek düzeyde bir varyansla başa çıkması gerekiyor" diyor. "Nihayetinde, tüm parçalar sadece birbirine mükemmel bir şekilde uymamalı, aynı zamanda istenen estetik ve dokunsal nitelikleri de sunmalıdır." Mükemmel bir yüzey kalitesi için zaman alan manuel zımparalama ya da esnek bir otomatik çözüm kullanmanız gerekir.
MB Maschinenbau'nun ROBA Fentech'i geliştirmesinin nedeni budur. Bu zımpara makinesi tam otomatiktir. Makinenin önüne bir iş parçası yerleştirildiğinde, girişin üzerindeki bir optik sensör şeklini ve boyutlarını algılar ve PLC'de (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) depolanan bir algoritmayı kullanarak zımpara agregalarını makinenin içine konumlandırır. Çapı 400 mm olan zımpara aletleri, ahşabın yüzeyiyle optimum temas sağlar. Dahili zımpara aleti atlama kontrolü, kısa kenarların çok agresif zımparalanmasını önler. Yeni tip bir vakumlu taşıma sistemi, küçük iş parçalarını bile geleneksel zımpara makinelerinde işlenemeyen makine içinden taşır.
Zımpara makinelerinin kapılarda kullanıma uygun hale getirilmesi
MB Maschinenbau’nun müşterilerinin çoğu sadece pencere çerçevelerini değil aynı zamanda kapı çerçevelerini de işlemeye ihtiyaç duyar. MB Maschinenbau Tasarım Müdürü Petra Darnauer-Busch, "Bu, zımparalama makinelerimiz için özel bir zorluk teşkil ediyor" diyor.“ Kapı kasaları genellikle L şeklinde bir profile sahiptir. Vakumlu taşıma sisteminin sol tarafında daima aşağıya doğru sarkan kısa profil ayak uzunluğu değişebilir. Şimdiye kadar, ROBA Fentech'inizdeki optik sensör planlanmış burnun alt tarafını ölçemedi. " L şeklindeki kapı çerçeve profilinin kısa ayağı, bir kez eklemi kapatmak için monte edildikten sonra bir kapının duvarına dayanır. Genellikle kapı tasarımına entegre edildiği için boyutları ve frezeleme konturu büyük ölçüde değişebilir. Bu varyans seviyesini makine kontrol sistemine yerleştirmek için tamamen yeni bir makine yapmak zorunda kalırdık.
MB Maschinenbau bunun yerine özellikle verimli bir çözüm seçti: Makine uzmanları, denenmiş ve test edilmiş ROBA Fentech profil zımpara makinesini kapı çerçevelerini işlemek için uyarladılar.
"Bu yeniden tasarımın ana görevi, kapı çerçevelerindeki burunların uzunluğunu güvenilir bir şekilde tespit etmekti," dedi Ronald Busch. “Zımpara makinesinin takımlarını tam olarak konumlandırmasının ve iş parçasını güvenilir ve optimum şekilde işleyebilmesinin tek yolu budur. Bu nedenle MB Maschinenbau GmbH, ROBA Fentech'te SMC'den bir pnömatik silindir ile birlikte bir D-MP konum sensörü kullanıyor. “Analog konum sensörü, optik sensörle birlikte çalışır, ”diye açıklıyor Petra Darnauer-Busch. İş parçası makineye takılır takılmaz sensörler birlikte çalışmaya başlar. Optik sensör profil burnunun ucunu tespit ederken, D-MP donanımlı silindir ahşap parçayı kavrar ve kelepçeler. Piston çubuğunun ölçülen son konumundan ve burun ucunun optik olarak ölçülen konumundan, zımpara makinesinin kontrol ünitesi profil burnunun uzunluğunu hesaplar ve buna göre alt zımpara aletlerini ayarlar.
Bir sabitleme yuvası yardımıyla, D-MP konum sensörü hemen hemen tüm SMC silindirlerine kolayca monte edilebilir. ± 0,1 mm'lik tekrarlama doğruluğu ile inanılmaz derecede hassastır ve ayrıca IO-Link iletişim standardıyla uyumludur. Yalnızca ölçümlerini kontrol sisteminin hesaplamalarına hızlı bir şekilde dahil etmekle kalmaz, aynı zamanda uzaktan parametrelendirilebilir ve izlenebilir. Petra Darnauer-Busch, "IP67 koruma sınıfı sayesinde sensör, uzun vadede güvenilir çalışma sağlayan toz ve sudan da korunuyor" diyor.
Pencereler ve kapılar için hassas, çok yönlü
OBA Fentech profil zımparalama makinesi gerçek anlamda çok yönlü bir hale geldi. Ronald Busch, "Küçük tasarım değişiklikleriyle, artık müşterilerimize ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir zımpara makinesi sağlayabiliyoruz," diyor. "Kapı çerçeve profilleri veya ahşap pencere çerçeveleri olsun. Şimdiye kadar gerçekleşen yenilikler sektörümüzde benzersizdir. SMC’nin konum sensörü bu geliştirmedeki temel bileşendir; gereksinimlerimize mükemmel bir şekilde uymaktadır. "
Alıntılar:
Ronald Busch, Genel Müdür ve MB Maschinenbau Sahibi, Almanya
Fotoğraflar

[Görüntü 1 + 2] ROBA Fentech profil zımparalama makinesinin önüne bir iş parçası yerleştirildiğinde, bir optik sensör boyutlarını algılar ve zımpara aletlerini en uygun şekilde otomatik olarak ayarlar - SMC'nin yenilikçi çözümleri sayesinde, makine artık kapı çerçevelerini bile kolayca işleyebilir.

[Görüntü 3]
Kapı kasalarında, tek bir optik sensör tarafından tanınamayan frezelenmiş "burunlar" vardır. SMC'nin pnömatik silindirleri bu nedenle iş parçalarını MB Maschinenbau’nun ROBA Fentech makinesinin girişine sıkıştırır - bu profil burunların yüksekliğini tespit etmeyi sağlar.

[Görüntü 4 + 5]
Ek bir optik sensör ve pnömatik silindir ile birlikte, SMC'nin D-MP konum sensörü kapı çerçevesinin frezelenmiş burunlarının yüksekliğini ölçer ve MB Maschinenbau’nun ROBA Fentech profil zımpara makinesinin kendisini mükemmel şekilde ayarlamasını sağlar.
3 Şub 2021