Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SMC'nin yeni vakum ürünü paletleme sürecini sizler için daha verimli kılıyor.

SMC'nin yeni vakum ürünü paletleme sürecini sizler için daha verimli kılıyor.

SMC'nin yeni ürünü 'ZGS' kompakt ve verimli hepsi bir arada vakum tutucu sistemi, endüstriyel ve kollaboratif robotlarla sorunsuz entegrasyon sunmaktadır. ZGS serisi vakum tutucularının hassas kontrolü ve entegre tasarımı, paletleme ve paletten boşaltma uygulamalarında güvenilir performans sağlar.

SMC’nin yeni ve tüm bileşenleri entegre edilen ZGS vakum tutucu sistemi, mevcut endüstri sorunlarını aşarak, dağınık çevresel ekipmanlar ve karmaşık kurulumları ortadan kaldırır. Bu sayede devreye alma ve bakım süreçleri için gereken zaman ihtiyacı önemli ölçüde azalır. ZGS vakum tutucu, ejektör montajı, köpük, besleme valfi, salınım valfi ve basınç anahtarı gibi tüm bileşenleri entegre ederek, M8 konektörü ve sıkıştırılmış hava bağlantısı ile hemen kullanılmaya hazır hale gelir.

Kompakt ve hafif tasarımı da önemli bir avantajdır. Yalnızca 75 mm yüksekliği (20 mm kalınlığında köpükle) ve 3,9 kg ağırlığı, kurulum kolaylığını ve sistem verimliliğini artırır.

Çok Yönlü ve Modüler

Boyutları kompakt olmasına ragmen; 400 x 240 mm boyutlarındaki etkileyici sünger, çeşitli nesnelerin güvenli bir şekilde kavranabilmesi için geniş bir emiş alanı sağlar. Entegre yaylar, farklı boyutlar ve yönelimlerdeki iş parçalarını (dikey dahil) tutma yeteneğini artırır. Pek çok geleneksel vakum tutucu, 45°'den daha dik açılarda (dikey tutma) iş parçalarını tutmada başarısız olur, bu da formasyon değişiklikleri veya ek istasyonlar gerektirir.

ZGS serisi aynı zamanda modüler bir yağıya sahiptir. Bu da farklı uygulama gereksinimlerine göre özelleştirilmesine olanak tanır ve problemlerin gereksiz büyümesini önler. İstenilen emiş akış hızını eşleştirmek ve sünger pedinden herhangi bir sızıntıyı dengelemek için ejektör montajlarının sayısını seçmek, optimum performans sağlar.

Enerji Tasarrufu (Bütçe Dostu)

Yeni vakum tutucunun verimli çalışması ve enerji tasarrufu sağlaması bir diğer avantajıdır. -50 kPa veya daha düşük vakum basıncı aralığında verimli çalışacak şekilde optimize edilmiş tasarımı, sıkıştırılmış hava tüketimini minimuma indirir. SMC'nin mevcut ZL6H modeli ile karşılaştırıldığında, ZGS serisi %15 daha düşük hava tüketimine sahiptir.

Kullanıcılar bilhassa; vakum tutucunun, basınç anahtarları sayesinde işlem sürecini izleme yeteneğinden faydalanabilir. Bu anahtarlar, temel plakada ve vakum süngerindeki basıncı algılar. Bu iki basınç izleme anahtarının kombinasyonu, kullanıcıların iş parçasının güvenli bir şekilde kaldırılıp kaldırılmadığını veya düşüp düşmediğini bilmesini sağlar.

SMC’nin ZGS serisi hepsi bir arada vakum tutucuları, sadece endüstriyel robotlarla değil, aynı zamanda popüler kollaboratif robotlarla (cobotlar) da uyumlu olarak geniş bir adaptasyon olanağı sunar. Uyumlu kollaboratif robot üreticileri arasında Universal Robots, FANUC, Yaskawa ve OMRON/Techman yer almaktadır.

SMC’nin ZGS serisini dijital katalogumuzda keşfedin.

1 Kas 2024