Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Yeni SMC hava akış kontrol cihazı, akış sensörü ve basınç regülatörünü tek bir ünitede birleştiriyor.

Yeni SMC hava akış kontrol cihazı, akış sensörü ve basınç regülatörünü tek bir ünitede birleştiriyor.

SMC, bir akış sensörü ve elektro-pnömatik regülatörü tek bir üründe birleştiren yenilikçi bir hava akış kontrol cihazı tanıtıyor. Ekipman tasarımcıları ve mühendisleri için bu, %50'ye kadar alan tasarrufu, önemli ölçüde daha az hortumlama ve kablo, ayrıca daha kısa montaj süresi anlamına geliyor. Ayrıca, yeni IN502-44/45/46, hortumlama koşullarına, basınç farkına veya sıcaklığa bağlı olmaksızın hava akış hızını hassas ve güvenilir bir şekilde kontrol etme imkanı sunuyor. Bu ürün, akış kontrolü gerektiren her türlü uygulama için faydalıdır; özellikle otomotiv ve gıda sektörlerinde, boyama, ambalaj ve kaynak sistemlerinde kullanım için idealdir.

Kontrolü Ele Alın

IN502-44/45/46 hava akış kontrol cihazı, otomatik akış hızı dengelemesi sunar. Ayrı akış sensörü ve regülatör cihazları kullanıldığında, akış kontrolü, basınç komutuyla dolaylı olarak yapılmalıdır; ki bu durumda da kullanıcıların istenen akış hızını elde etmek için gerekli olan basıncı belirlemesi gerekir. Bu da ek bir kontrol programı oluşturulmasını gerektirir ve kullanıcı açısından zaman ve çaba anlamına gelir. Basınçla kontrol edilen sistemlerde ayrıca akış hızı, kaynak basıncı, geri basınç ve hortumlama koşullarındaki farklar nedeniyle değişir.

Buna karşılık, yüksek performanslı IN502-44/45/46, akış hızını otomatik olarak ayarlar (analog bir sinyal olarak, doğrudan bir giriş akış komutu göndererek), böylece zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar ve akış kontrolünün dış faktörlerden etkilenmesini engeller. Böylece kullanıcı yalnızca istenen seviyede akışı kontrol etmek için bir sinyal gönderir. Kullanıcılar çıkışı izleyerek; akış hızının istenen seviyede olup olmadığını kontrol edebilir.

Alan Tasarrufu Sağlayın

Çoğu uygulamada akış kontrolü yapmak için birden fazla ürün birleştirilmesi gerekir. Tipik olarak bir basınç kontrol cihazı ve bir akış sensörü. Bu, modern makineler için yeterli alan yaratmayan ek bir alan gereksinimi doğurur.

Bu sorunu aşan yeni IN502-44/45/46, ayrı bir akış sensörü gerektirmez, böylece ayrı akış sensörü / elektro-pnömatik regülatör çözümleri tarafından gereken alanın %50'sine kadar tasarruf sağlar. Ayrıca ürün yalnızca tek bir kabloya ihtiyaç duyar ve akış sensörü ile regülatör arasındaki hortumlama veya bağlantı parçalarını gereksiz kılar. Sonuç olarak, daha basit ve hızlı montaj sağlanır, hatta boyama robotunun kolu gibi dar alanlarda bile.

Siklus Sürelerini Kısaltın

Çoğu hava akış kontrol cihazı tipik olarak düşük akış hızlarıyla çalışırken, IN502-44/45/46’nın önemli özelliklerinden biri, 2000 l/dak'ya kadar büyük akış hızlarını desteklemesidir. Bu kapasite, büyük akış hızları gerektiren görevler için idealdir ve kullanıcıların önemli ölçüde daha kısa siklus sürelerinden yararlanmalarını sağlar. Üç model mevcuttur ve her biri 10:1 dönüşüm oranına sahiptir: 50 ila 500 l/dak, 100 ila 1000 l/dak ve 200 ila 2000 l/dak. Ayrıca ürünün hızlı tepki süresi, ±%5 (tam ölçek) akış komut değerini 0,5 saniye veya daha kısa sürede takip etmesini sağlar.

Esnek IN502-44/45/46 kullanıcıları, geniş bir uygulama yelpazesi için üç farklı gres türü arasından seçim yapabilir: düşük çiy noktası gres; yağ içermeyen boyama uygulamaları için beyaz gres; ve gıda ekipmanları için NSF H1 sınıfı gres.

Son Olarak

SMC’nin IN502-44/45/46’sı, IO-Link uyumludur. Kolay seri iletişim, daha iyi uygulama kontrolü sağlar, daha değerli verilere anlık erişim sunar, ürün değişimi sonrası kolay kurulum, yerleşik ürün tanılama ve standartlaştırılmış bağlantı kabloları sağlar.

Hava akış kontrolü, pek çok endüstriyel süreç için temel bir unsurdur ve boyama ve kaynak işlemlerinden gıda ambalajlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Yeni SMC IN502-44/45/46 ile kullanıcılar, alan, iş gücü, siklus süresi ve maliyet tasarrufu sağlayan bir hava akış kontrol cihazına erişim sağlar ve bu da hem makine üreticileri hem de üretim / proses tesisleri için büyük avantajlar sunar.

SMC’nin IN502-44/45/46 hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.

1 Eyl 2024