SMC Müşteri vakası - Uzmanlık: Zorluklarınıza kolaylıkla göğüs gerin
Her sızıntıyı tespit edin: Teknik bileşenler için hassas kaçak tespiti imkanı sağlar.
SMC'nin yüksek vakumlu açılı valfleri, Worthmann'da temiz ve hassas kaçak tespit testleri sağlar.
Helmut Gerdes, SMC-Almanya Satış Mühendisi
Petrol veya diğer maddeler için: Sıvı tank sistemleri her zaman kesinlikle sızdırmaz olmalıdır, aksi takdirde işler çok hızlı bir şekilde tehlikeli hale gelebilir. İmalattan sonra, araçlara monte edilmeden önce kapsamlı bir şekilde test edilirler..
Bu amaçla Worthmann, bileşenlerdeki en küçük sızıntıları bile tespit etmek için yüksek vakum ve kütle spektrometreleri kullanan bir helyum sızdırmazlık testi sistemi geliştirdi. Test bir dakika kadar kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır. SMC’nin XLA serisinden yüksek vakumlu açılı vanalar, görev için gerekli olan uzun hizmet ömrü ve sağlamlığı sağladıkları için Worthmann tarafından tercih edilmektedir.
Modern makineler, yağlayıcı yağ ve çeşitli yakıtlardan, otomobil egzoz gazlarındaki nitrik oksidin azaltılması için ürik asit karışımlarına kadar çok çeşitli maddelerle çalışır. İhtiyaç duyulan yere taşınabilmeleri için sağlam ve her şeyden önce sızdırmaz bileşenler gereklidir. Çünkü, örneğin bir arabadan yakıt sızarsa ve sıcak bir motora veya elektrikli bileşenlere damlarsa, hızla tehlikeli hale gelebilir. Worthmann, sızdırmazlık test sistemleri ile uygun bir çözüm sunar: Bir kütle spektrometresi sayesinde, sistem yüksek bir vakumda en küçük miktarlarda helyum gazı sızıntısını bile algılayabilir ve böylece bir bileşeni sızıntı geçirmezlik açısından değerlendirir. Güvenli ve hassas bir şekilde çalışmak için test sisteminin sağlam valflere ihtiyacı vardır. SMC’nin XLA serisinden beş yüksek vakumlu açılı valf, ihtiyaç duyulan yere hızla hava ve helyum sağlar.
Merkezi Oldenburg yakınlarındaki Barßel-Harkebrügge'de bulunan Worthmann Maschinenbau GmbH, 1995 yılından beri yakıt sistemleri için işleme ve test hatlarından komple üretim hatlarına kadar karmaşık makineler geliştirmekte ve üretmektedir.
Worthmann'ın modern makine tesisleri sayesinde, 120 çalışanı aynı zamanda sofistike bireysel montajlar da üretebilir. Şirketin temel yetkinliği, bireysel endüstriyel tesislerin yanı sıra komple üretim hatlarının tasarımı ve inşasıdır. Her şey tek bir kaynaktan: Tasarımdan üretime ve montaja, uluslararası müşteriler için programlama ve devreye almaya kadar. Worthmann Maschinenbau Grubunun bir diğer parçası da, ölçüm ve test teknolojisine odaklanan Maceas GmbH'dir.
Her şeyin sızdırmaz olduğunu kontol edebilrsiniz
Bisiklette lastiği patlamış olan herkes kaçak testi prensibini bilir: İç lastik hava ile şişirilir ve su altında tutulur. Delik, hava kabarcıklarının göründüğü yerde bulunabilir. Bununla birlikte, özellikle modern tank sistemleri söz konusu olduğunda, bu tür testler yetersizdir. Bu, her bileşeni hızlı ve maksimum doğrulukla sızıntılara karşı kontrol eden otomatik sızdırmazlık test sistemlerinin devreye girdiği yerdir.
Bu son derece özel sistemler, inert gaz helyumunu kullanır. Test parçası bir vakum odasına yerleştirilir ve oda ile birlikte boşaltılır. Daha sonra helyum, aşırı basınçta test gazı olarak test parçasına enjekte edilir. Herhangi bir sızıntı varsa, helyum kaçar ve helyum atomlarını sayan bir kütle spektrometresine pompalanır ve bu son derece hassas bir şekilde yapılır, çünkü kütle spektrometresi tek tek helyum atomlarını bile algılayabilir.
Worthmann'da Proje Müdürü olan Steffen Akkermann, sistemin 1.0 · 10-5 mbar · l / s eşik sızıntı oranına sahip olmasının nedeni budur "diyor. Worthmann sistemi ile saatte 60 iş parçasına kadar sızıntı testi yapılabilir.
Yüksek vakum için sağlam açılı valfler
Bu yüksek verimi elde etmek için, test parçasını test gazı ile doldurmak için hava doldurma tüpünden ve test odasından hızlı bir şekilde boşaltılmalıdır. Mümkün olan en saf yüksek vakumu elde etmek için, kapatıldığında neredeyse hiç gaz geçişine izin vermeyen, ancak çok hızlı ve sık sık çalıştırılabilen valflere ihtiyaç vardır. "Ayrıca, yüksek akış hızlarında, açılı valfler üzerindeki sapma noktalarında buz kristalleri oluşabilir, bu nedenle valflere test gazı bırakarak test sonucunu bozabilir," SMC Almanya Satış Mühendisi Christian Suchalla'yı açıklıyor. SMC’nin XLA serisinden yüksek vakumlu açılı vanalar bunun için verimli bir çözüm sunar: Bir ısıtıcı sayesinde 150 santigrat dereceye kadar ısıtılabilir, böylece sapma noktalarında buz oluşumunu etkili bir şekilde önler. Christian Suchalla, "Eleman, açılı valfın dışına kolayca takılır ve ardından tüm alüminyum muhafazayı eşit şekilde ısıtır" diyor.
Açılı vanalar, sızdırmazlık test sisteminde birkaç önemli noktada kullanılır: İş parçasının yanı sıra test odasının içine ve dışına hava ve test gazı iletirler ve kütle spektrometresine bağlantı görevi görürler. Christian Suchalla: "Vanalara körük takıldı ve basınç uygulanana kadar kapalı kalır." Pratikte hiç gaz çıkarmazlar, bu da test odasının ve iş parçasının tahliyesini büyük ölçüde hızlandırır. Ek olarak, daha düşük kapasiteli bir pompa kullanılabilir - bu, tüm sistemin verimliliğini artırır. Ayrıca, yeni XLA serisi açılı vanalar çok dayanıklıdır: 2 milyon çevrime kadar dayanmaları garanti edilir. Ayrıca, körük ve pnömatik aktüatör her bir vanada ayrı ayrı değiştirilebilir. Bu, tüm vananın değiştirilmesi gerekmediğinden bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar. Aynı zamanda, modüler kurulum, bakım masraflarını önemli ölçüde azaltır.
Güçlü açılı valfler sayesinde saf vakum
SMC'nin XLA yüksek vakumlu açılı vanalarıyla, Worthmann’ın sızdırmazlık test sistemi, doldurma borusu üretimi için hızlı ve güçlü bir çözüm sunar.Christian Suchalla, "Modüler valf terminalimiz SY3000 aracılığıyla açılı valfleri kontrol ederek gelecekte daha fazla verimlilik artışı düşünülebilir" diyor. Sağlam XLA valfleri için diğer uygulamalar, örneğin, gıda endüstrisindeki vakumlu dondurma kurutma sistemleri, araç farları için alüminyum kaplama sistemleri veya mümkün olan en saf yüksek vakumun gerekli olduğu herhangi bir yer.
Alıntılar:
Christian Suchalla, SMC Almanya şirketinde Satış Mühendisi
Steffen Akkermann, Worthmann'da Proje Müdürü

[Resim 1] Herhangi bir sızıntıyı kolaylıkla tespit edebilirsiniz: Worthmann Maschinenbau GmbH'nin sızdırmazlık testi sistemi, SMC'nin XLA yüksek vakumlu açılı valfleri sayesinde kaçakları hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit eder.

[Resim 2 + 3] Kutunun dışında düşünün: SMC’nin XLA serisindeki yeni açılı vanalar, tüm vanayı değiştirmeye gerek olmadığı için bakımda zamandan ve paradan tasarruf sağlayan değiştirilebilir körüklü contalara ve pnömatik iş elemanlarına sahiptir.

[Resim 4] Soğuk olması durumunda: Harici ısıtıcılar sayesinde, SMC’nin XLA serisindeki yeni yüksek vakumlu açılı vanalar, çalışırken buzlanmayı önler ve böylece özellikle doğru test sonuçları sağlar.
17 Ara 2020