SMC'nin kelepçe tipi ultrasonik debi sensörünün avantajlarını keşfedin.
Küresel otomasyon uzmanı SMC, bir kez daha yenilikçi kimliğini ortaya koyarak, sıvılar için kelepçe tipi bir debi sensörü tanıttı. Yeni PFUW serisi, sıvıların borular içindeki akış hızını ölçmek için ultrasonik teknolojiyi kullanıyor. Kullanıcılar, sensörleri; yağ, antifriz, kimyasal sıvılar, su, içecekler ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sıvıların akışını ölçmek için kullanabilirler.
Kelepçe tipi sensörler, geleneksel boru içi sensörlere kıyasla büyük bir avantaj sunar. Boru dış kısmına montelenebilen bu sensörler, SMC'nin PFUW serisi gibi çözümlerle, temassız bir teknoloji sağlar.Kullanıcılar, bu sensörleri kullanarak sıvılara herhangi bir temas olmadan, sızıntı, tıkanma, basınç kaybı ve sensör malzemelerinin sıvı ile teması sonucu oluşabilecek potansiyel kontaminasyonu engelleyebilirler. Bu faktörler, genellikle boru içi akış sensörlerinin karşılaştığı sorunlardır.
Geleceğe Uygun
Yeni debi sensörünün gövde yapısı, mevcut bir boruya ürünü hızlı ve basit bir şekilde monte etmeyi sağlar. Kurulumcu, üst ve alt montaj braketi kayışlarını boruya sarar ve iki vida ile debi sensörünü sabitler. Bu özellik, sadece kolay montaj ve kurulum arayanlar için değil, aynı zamanda hızlı montaj süresi ile iş gücü maliyetlerini azaltmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir. PFUW debi sensörünü sökmek de aynı derecede hızlı ve basittir.
Bir diğer avantaj ise kelepçe tipi montaj çözümlerinin, farklı debi sensörlerinin montaj yakınlığını olumlu etkilemesidir. Montajcılar, boru uçlarına vidalı somunları sabitlerken tipik olarak anahtar ve tornavida gibi aletlerin müdahalesiyle karşılaşırlar. Buna karşın, SMC PFUW ultrasonik debi sensörü serisinin kullandığı kelepçe tipi tasarım, gerekli montaj alanındaki önemli ölçüde azalma sayesinde bu tür sorunları ortadan kaldırır. Kullanıcılar, birkaç PFUW debi sensörünü birbirine çok yakın borulara montaj edebilirler.
Operasyonel Mükemmeliyet
Kullanılabilirlik ve görünürlük açısından, SMC PFUW serisi son derece kullanıcı dostudur. Anlık akış hızı, ayar değeri ve birikmiş akış hızı gibi bilgilerin hızlı bir şekilde doğrulanabilmesi için 128 x 128 piksel çözünürlüğünde iki ekranlı bir LCD ekran sunar. Kullanıcılar ayrıca ekranı 90º'lik adımlarla döndürebilir, böylece daha fazla kullanım kolaylığı sağlar.
PFUW serisi ultrasonik debi sensörleri, IO-Link iletişim protokolünü destekler, bu da cihazın verilerinin yüksek seviyeden alınmasını ve ayarlanmasını mümkün kılar. Bu özellik, kolay bağlantı yapmayı, hataların nerede meydana geldiğini basit bir şekilde tespit etmeyi ve cihazın kurulumu ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
Yeni ultrasonik debi sensörlerinin kullanım alanları, döküm makinelerinin soğutma sistemlerinden, kaynak tabancalarına, makine tezgahlarına ve PET şişe kalıplama makinelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Ayrıca, içecek doldurma makineleri ve endüstriyel drenaj sistemlerinin yönetiminde de kullanılabilirler. Kelepçe tipi PFUW serisi sayesinde akış kontrolüyle tanışmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
SMC'nin PFUW hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital kataloğumuzu keşfedin.
1 Şub 2025