Kompakt Tasarım, Güçlü Performans
ZL1/ZL3/ZL6 serisi, tek kademeli modellere kıyasla %250 oranında bir vakum akış hızı artışı sağlayan üç kademeli difüzör yapısına sahiptir. Ayrıca, ZL3 ve ZL6 modelleri sırasıyla 300 ve 600 l/dak'ya kadar maksimum vakum akış hızı sunarak çeşitli endüstriyel gereksinimlere hitap etmektedir.
SMC'nin yeni çok kademeli ejector'ü, ambalaj sektöründe yaygın olarak kullanılan karton veya ahşap malzemeler gibi gözenekli veya düzensiz yüzeylere sahip iş parçalarını işlemek için tasarlanmıştır ve benzersiz bir performans ve güvenilirlik sunmaktadır.
Geliştirilmiş Verimlilik ve Azaltılmış Bakım
Güçlü vakum kapasitesine rağmen, ZL serisi hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olup, endüstriyel robotların hareketli parçalarındaki yükü azaltır. Üç kademeli difüzör, vakum basınç sensörü, tedarik ve salınım valfleri, filtre ve susturucu gibi bileşenlerin tek bir ünitede entegrasyonu, makine küçültme ve bakım işlemlerini basitleştirir.
ZL1 modelinde susturucu ve hava filtresinin değiştirilmesi için artık araçlara ihtiyaç duyulmaz, bu da bakım süresini ve denetim çabalarını azaltır. Ayrıca, ZL3 ve ZL6 modelleri, çift bağlantı noktası seçeneği ile branşman borulamasını kolaylaştırarak, kurulum sırasında ek iş gücü tasarrufu sağlar.
Yeni ZL serisi, SMC müşterilerine büyük yük iş parçalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışabilme imkanı sunarak, kalite, maliyet ve verimlilik açısından rekabetçi avantajlarını korumalarına yardımcı olur.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
ZL1 modeli, vakum kapasitesinden ödün vermeden hava tüketiminde dikkat çekici bir %10 azalma sağlar. Yalnızca 0.33 MPa'lık bir maksimum vakum basıncıyla sadece 57 l/dak hava tüketir. ZL3 ve ZL6 modelleri, istenilen vakum seviyesine ulaşıldığında hava tedarikini keserek hava tüketimini %90'a kadar azaltan enerji tasarrufu fonksiyonlu bir basınç anahtarı seçeneği sunar.
IO-Link Uyumluluğu
ZL3/ZL6 serisi, modern endüstriyel otomasyon sistemleriyle sorunsuz entegrasyonu mümkün kılan IO-Link uyumluluğuna sahiptir. Bu özellik, veri görünürlüğünü, uzaktan izlemeyi ve yapılandırma esnekliğini artırarak kullanıcılara daha iyi kontrol ve optimizasyon yetenekleri sunar.
SMC'nin ZL3/ZL6 serisi hakkında daha fazla bilgiye dijital kataloğumuzdan ulaşabilirsiniz.
1 Haz 2024