Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Enerji tasarruflu SMC ZHV debi artırcı, son derece zorlu uygulamalarda avantajlar sağlar

Enerji tasarruflu SMC ZHV debi artırcı, son derece zorlu uygulamalarda avantajlar sağlar

Genel üretim ve otomasyon alnındaki tüm sektörler, özel müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde tamamen ayarlanabilen yüksek akış hızları sunan yeni bir ürün olan SMC ZHV debi arttırıcı, yararlanabilir. Bu enerji tasarruflu, kompakt ve hafif çözüm, üfleme veya vakum ünitesi olarak işlev görür.

Birçok uygulama yüksek emme (vakum) veya tahliye (üfleme) akış hızları gerektirir, ancak bunlar yüksek basınçlı hava tüketimine mal olur. Bu sorunun üstesinden gelmek için SMC ZHV, Coandă etkisini kullanarak besleme akış hızını emme için üç kat (5270 l/dak'ya kadar) ve boşaltma için dört kat (6820 l/dak'ya kadar) artırarak maliyet tasarrufu sağlar. 1:4'e kadar enerji tasarruflu bir çözüm. Daha da önemlisi, akış hızı bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre tamamen ayarlanabilir.

Yüksek verimlilik oranları
ZHV, 1:3 oranı sayesinde vakum uygulamalarında oldukça verimlidir. Yüksek emiş akışı, yeni debi arttırıcının  toz toplama (isteğe bağlı bir toz torbasının eklenmesiyle), granüllerin aktarımının yanı sıra geçirgen veya gözenekli iş parçalarının da dahil olduğu vakum görevleri için uygun hale getirir.

En israflı basınçlı hava uygulamalarından biri olan üfleme için ZHV, 1:4 oranıyla standart bir nozuldan daha verimlidir. Tipik uygulamalar arasında su damlacıklarının üflenmesi veya talaşların işlenmesi, plastik kalıpların veya PET şişelerin soğutulması veya plastik kaynak makinelerinin sıcaklığının azaltılması yer alır.

Kullanıma hazır
SMC'nin yeni ZHV'si, ZH-X185 serisinin yenilenmesidir. Bir not olarak ZHV, ZH-X185 ile tamamen değiştirilebilir, bu da kullanıcıların benimsemesini kolaylaştırır.

Çeşitli özellik yükseltmeleri arasında, üfleme ve vakum akış hızının özel gereksinimlere göre hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanması potansiyeli bulunmaktadır. Memeyi saat yönünün tersine çevirerek emme akışını artırmak mümkündür, bu da daha sonra vakum basıncını ve boşaltma akış hızını artırır. Benzer şekilde, kullanıcılar memeyi saat yönünde çevirerek emme akışını azaltır, bu da vakum basıncını ve boşaltma akış hızını azaltma etkisine sahiptir.

Önceki nesil ürüne göre bir diğer değişiklik ise çok daha kompakt ve hafif bir tasarımdır. Birçok makine üreticisi ve üretim tesisi, fabrika alanı çok değerli olduğu için makine boyutunu küçültme baskısı altındadır. SMC ZHV'nin optimize edilmiş profili, seçilen modele bağlı olarak iç hacimde %50'ye kadar azalma sağlar. Ağırlık da %50'ye kadar daha azdır, bu da mobil uygulamalardaki atalet momentlerinin azaltılmasına ve dolayısıyla üretkenliğin artmasına yardımcı olur. Ayrıca ZHV debi arttırıcı, hava besleme portu için Rc, G ve NPT dişleri sunar.

Aşina olduğumuz faydalar
ZHV ayrıca ZH-X185'in, reçine kesme makinelerinin ürettiği toz gibi malzemeleri vakumlamak için geniş geçiş çapı gibi birçok avantajını da bünyesinde barındırıyor. Mevcut geçiş çapları 13, 21,6, 30 ve 42 mm'dir.

Son olarak, kurulumu kolay ZHV, bakım gerektirmeyen çalışmayı sağlamak için havayla çalıştırılır (elektrik gerektirmez). Bu, örneğin motor bakımı gerektiren, bakım maliyetlerini ve makinenin aksama süresini artıran bir görev olan elektrikli üfleyiciyle tezat oluşturur.

1 Tem 2023