SMC bar tipi iyonizeriyle tüm statik yükler havaya karışarak kaybolur!
TStatik yüklerin dağılmasına yardımcı olmak ve bu fenomenin, dar alanlarda çalışan üretim makineleri ve sistemlerinde neden olduğu sıkıntılı sonuçları önlemek amacıyla, SMC, IZT44/45 serisi bar tipi iyonizeri piyasaya sürüyor. Entegre yayıcıların sık aralığı, IZT44/45 serisinin yüksek düzeyde statik yük taşıyan bileşenleri hızla nötralize etmesini sağlar. Özellikle, SMC'nin bar tipi iyonizeri, sıkıştırılmış hava kaynağı olmadan etkili bir şekilde çalışabilir.
İyonizer, statik elektriğin istenmeyen çekim, itme veya hizalama sorunlarına neden olduğu yerlerde ve statik elektriğin bilhassa; yüksek hızda hareket eden iletken olmayan malzemeler veya bileşenler arasında sorunlara yol açtığı anlarda vazgeçilmezdir. İstenmeyen sonuçlar arasında düşük verim, ürün kalitesi problemleri, yavaş siklus süreleri ve makine duruşları yer alırken, operatörlerin statik elektrik çarpmaları alması sağlık ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.
Bu sorunlarla mücadele etmek için, IZT44/45'in mevcut nesil ürüne kıyasla altı kat daha fazla yayıcıya sahip olan yoğunluğu, 200 mm'ye kadar uzaklıktaki yüksek derecede yüklenmiş yüzeylerden statik yükün etkili ve hızlı bir şekilde azaltılmasını sağlar. Bu özellik, sıkıştırılmış hava kaynağına gerek kalmadan mümkündür, böylece iş parçalarının kazara hareket etmesi veya tozun üfleme yoluyla yayılması engellenir.
Zayıflama Rejimi
Smc kapsamlı bir tasarım revize sürecinin ardından yalnızca fiziksel boyutları küçültmekle kalmayıp aynı zamanda kontrol işlevlerini de basitleştirmenin müşteri gereksinimlerini karşılayacağına karar verdi. Basitleştirilmiş IZT44 kontrol cihazı, makine üreticileri için kolay ve hızlı kurulum sağlar, bu da onu cazip bir seçenek haline getirir. Bu önlem, ayrıca operatörlerin yanlışlıkla ayarları değiştirme riskini de azaltır. Daha fazla işlev, son kullanıcılar için cazip olan IZT45 modelinde mevcuttur.
Bakım ve temizlik açısından, servis mühendisleri, iyonizer barının, araçsız bir şekilde, hatta dar alanlarda bile özel montaj braketi üzerinden kolayca çıkarılabilmesinden faydalanır. Aynı şekilde, bağlantı güç kablosunun kolayca çıkarılması, makineden uzak bakımda daha fazla kolaylık sağlar.
Yeni Fırsatlar
Statik elektrik üreten birçok makine ve süreç, sorunlu bölgelerdeki yükü nötralize etmek için birden fazla iyonizerin kurulmasını gerektirir. SMC IZT44/45 serisi ile sistem genişletmesi son derece kolaydır, çünkü basit tak-çalıştır bağlantılarıyla tek bir noktadan sekiz iyonizer (IZT45) kontrol edilebilir. Ayrıca, kullanıcılar IO-Link aracılığıyla bağlantıyı ve kontrolü kolaylaştırabilir. Bu da çalışma verilerinin uzaktan izlenmesini ve parametre ayarlarının korunmasını destekler.
Film, cam ve reçine işleme, ambalajlama veya kaplama işlemleri gibi alan sınırlı uygulamalar için ideal olan IZT44/45 iyonizer barının uzunlukları 200 mm ile 1280 mm arasında değişmektedir.
SMC’nin IZT44/45 hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital katalogumuzu keşfedin.
1 Eki 2024