Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Yeni elektrikli aktüatör, ağır yüklerin kolayca kaldırılmasını sağlıyor.

Yeni elektrikli aktüatör, ağır yüklerin kolayca kaldırılmasını sağlıyor.

SMC, kullanıcılarına bir dizi önemli avantaj sunan yüksek performanslı LET-X11 serisi kayışlı elektrikli aktüatörlerini piyasaya sürüyor. Olağanüstü hız ve yük kapasitesinin yanı sıra, LET-X11 elektrikli aktüatörler, hafif ama dayanıklı bir yapıya, kolay bakıma ve gelişmiş otomatik anahtar montajına sahiptir. Bu çok yönlü ürünler, aynı zamanda yüksek hızlı dikey transfer uygulamaları için de uygundur.

Dinamik performans

Aktüatörün hızına katkıda bulunan önemli faktörlerden biri, nominal hız aralığının tamamında nominal tork sunabilen AC servo motordur. Motorun dört farklı montaj pozisyonu ile esnekliği, aktüatörün farklı kurulumlara uyum sağlamasını destekler.

SMC LET-X11 elektrikli aktüatörler, 70 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olup, yüksek hızlı dikey transfer uygulamaları için de uygundur. Bu özellik, alanın ve verimliliğin kritik olduğu hareket kontrol görevlerinde son derece kullanışlıdır.

Avantajı korumak

Bir diğer avantaj olarak, bakım, muhafaza üstünde ve uç kısmında entegre edilmiş bir kapak sayesinde oldukça kolaydır. Bu kapak, zamanlama kayışının kolayca değiştirilmesi için geniş bir açıklık sunar. Bu özellik, duruş süresini ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Güçlü mühendislik malzemelerinin kullanımıyla sağlam bir yapı, sorunsuz bir hizmet ömrünü daha da destekler. Ayrıca, iş parçası ile herhangi bir etkileşim olasılığı bulunmadığından, hasar ve sonraki onarımlar için fırsat ortadan kaldırılmış olur.

LET-X11, D-M9 serisi katı hal otomatik anahtarı ile uyumludur ve ticari olarak temin edilebilen endüktif sensörleri (ayarlamalarla) kabul edebilir. Sensör uyumluluğundaki bu esneklik, ürünün çok yönlülüğünün bir başka özelliğidir.

İdeal LET-X11 elektrikli aktüatör modelinin seçimi, gereken iş yükü/hız, çevrim süresi ve izin verilen moment gibi bir dizi önemli kritere bağlıdır. SMC müşteri destek uzmanları, elektrikli aktüatörlerin seçimi ve uygulamasını optimize etmek isteyen her türlü şirkete yardımcı olmak için hazırdır.

SMC'nin LET-X11 serisi hakkında daha fazla bilgiye dijital kataloğumuzdan ulaşabilirsiniz.

1 Mar 2024