SMC'nin yeni nem ölçer cihazı ile nemi önleyin.
SMC, pnömatik sistem tasarımcıları ve kullanıcıları için sıcaklık ve nemi izlemek adına son derece güvenilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunan PSH nem ölçer cihazını tanıtıyor. Yeni PSH, sorunları görselleştirmek ve yoğuşmanın önemli sistem bileşenlerinin arızalanmasına, bozulmasına ve yüksek maliyetli değişim işlemlerini önlemek için son derece faydalı bir cihazdır.
Tasarım mühendisleri, ekipman kalite denetçileri ve pnömatik sistemlerden sorumlu bakım teknisyenleri, birçok endüstri uygulamasında yoğuşmanın zararlı etkilerinden kaçınarak fayda sağlayabilir. Bu tür uygulamalar arasında, makine tezgahlarındaki spindle'lar veya lineer enkoderler için kuru hava püskürtme, lazer işleme başlıkları için hava püskürtme kontrolü ve gıda paketleme ekipmanlarında kullanılan basınçlı havadaki su kontrolü bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; nem seviyeleri izlenmeden kaliteli basınçlı hava sağlamak mümkün değildir.
Tam Gaz İleri!
SMC'nin yeni PSH nem ölçer cihazı, basınçlı havanın sıcaklık ve bağıl nemini dijital olarak izleyerek, kullanıcıların yoğuşmanın ne zaman meydana gelebileceğini belirlemelerine yardımcı olur. Hava kurutucu veya filtre/sıvı ayırıcı mevcut olsa da, kullanıcılar havanın nem seviyesi hakkında bilgi sahibi olamayacakları için PSH bu önemli bilgiyi sağlar.
Makine üreticilerine yardımcı olmak için SMC'nin kompakt PSH serisi, sensör ve iki seviyeli ekranı tek bir cihazda entegre ederek ayrı ürünlere ihtiyaç duymadan alan gereksinimlerini minimize eden tam bir çözüm sunar. SMC'nin kapsamlı ürün portföyü, kuru ve temiz basınçlı hava gereksinimlerinin tamamı için tek kaynaktan temin sağlayan bir tedarikçi olmasını sağlar. Örneğin, PSH yoğuşma tespit cihazı, şirketin popüler IDG serisi membran kurutucuya veya SMC'nin hava kombinasyon ünitelerine (filtre/regülatör/lubrikatör) basit bir T-bağlantı ile doğrudan bağlanabilir.
Mükemmel İletişim Arayüzleri
Anahtar ve analog voltaj çıkışlarının yanı sıra, PSH serisi IO-Link ile uyumludur. Kolay seri iletişim, sensördeki tüm sayısal verilere erişim sağlar ve endüstriyel ağların uzaktan kontrolünü mümkün kılar. PSH serisi, koşul izleme ve bağıl nem ile sıcaklığın elektrik sinyalleriyle uzaktan doğrulanmasını sağlar. Cihaz, bağıl nem (%0-100) ve sıcaklık (0-50ºC) verilerini anahtar çıkışı (PNP ve NPN arasında değiştirilebilir), analog voltaj çıkışı ve IO-Link (proses verisi) olarak çıkartabilir.
Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan PSH, farklı parametrelerin görselleştirilmesini iki seviyeli ekranı ile kolaylaştırır. Ana ekran (iki renkli ekran), sıcaklık veya bağıl nemi gösterir (değiştirilebilir), alt ekran ise okuma, ayar değeri, zirve değeri, dip değeri, seviye çubuğu veya IO-Link iletişim durumu gibi bilgileri görüntüler. Ekran 360º dönebilir.
Bağıl nemin farklı basınç seviyelerinde nasıl ölçüleceğini basitleştirmek için yeni bir fonksiyon eklenmiştir. Bu sayede, kullanıcılar bağıl nemi görselleştirmek için iki seçenekten birini seçebilirler. Bir taraftan, atmosfer basıncındaki bağıl nemi görselleştirmek mümkündür. Diğer taraftan, işletme basıncının girilmesiyle basınç altındaki bağıl nemin hesaplanması ve gösterilmesi de mümkündür.
Yoğuşmanın, valfler ve aktüatörler gibi sistemin kritik bileşenlerinin arızalanması ve değiştirilmesi gibi sorunlara yol açmaması için mühendisler ve teknisyenler, SMC'nin yeni PSH serisiyle gerçek bir çözüm bulabilirler.
SMC'nin PSH cihazı hakkında daha fazla bilgiye dijital kataloğumuzdan ulaşabilirsiniz.
1 Ara 2024