Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SMC, hafif ve yüksek verimli çok kademeli ejektörü tanıttı

SMC, robotik kullanımının artmasından kaynaklanan ağırlık azaltma talebine yanıt olarak çok kademeli ejektör serisini ZL1 / ZL3 / ZL6 serisi ile yeniledi. SMC’nin vakum serisine yapılan bu ilave, yüksek düzeyde kaçak olan iş parçaları için emiş debisi gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda enerji verimliliği sağlar.

SMC, tasarımı kompakt ve hafif, ancak emiş gücü açısından büyük, yüksek verimli, çok aşamalı bir ejektör serisini piyasaya sürdü.

ZL1 / ZL3 / ZL6'nın üç aşamalı ejektör yapısı tasarımı, tek aşamalı bir modele kıyasla %250 oranında artırılmış bir emiş debisi sağlar. Ayrıca, ZL3 ve ZL6'nın piyasaya sürülmesi, maksimum emiş debisi 600 lt/ dakikaya kadar bir artışla birlikte gelir.

SMC'nin bu en yeni ejektörü, ambalaj endüstrisinde yaygın olarak kullanılan karton veya ahşap malzemeler gibi gözenekli veya pürüzlü yüzeylere sahip iş parçaları için idealdir.

Güçlü emiş yeteneklerine rağmen, bu yeni seri inanılmaz derecede hafiftir. Kompakt tasarımı ile birlikte endüstriyel robotların hareketli parçalarındaki yükü azaltılır.  Ayrıca kompakt gövde sayesinde, üç kademeli üreteç, vakum basıncı sensörü, besleme ve boşaltma valfleri, filtre ve susturucu gibi çok kademeli ejektör bileşenleri tek bir üniteye entegre edilebildiğinden makineler küçültülebilir.

Yeni ZL, müşterilerimizin kalite, maliyet ve verimlilik açısından rekabet avantajlarını sürdürmek için cobot'larla işbirliği içinde ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Yenilenen üç kademeli ejektörümüz hava tüketimini de azaltıyor. ZL1, emme kapasitesinden ödün vermeden yaklaşık %10'luk bir tasarrufa sahiptir. Bu enerji tasarrufunu, tepe vakum basıncı için besleme basıncını yalnızca 3.3 bar’a düşürerek ve yalnızca 57 lt/dak hava tüketerek elde ettik. ZL3 ve ZL6, enerji tasarrufu fonksiyonu seçeneğine sahiptir, bu da istenen vakuma ulaşıldığında besleme havasını keserek hava tüketimini %90'a kadar azaltır.

ZL1'deki susturucuyu ve hava filtresini değiştirmek için artık el aletlerine gerek yoktur, bu da bakım ve inceleme için gereken süreyi azaltır. Öte yandan, ZL3 ve ZL6, çift portu seçme imkanı sayesinde branşman borulamasını kolaylaştırarak daha fazla işçilik tasarrufu sağlar.

Yeni ZL1 / ZL3 / ZL6 hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.smc.eu adresindeki SMC’nin Yeni Ürün Bölümünü ziyaret edin.

24 Ağu 2021