Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Centrul de expertiză SMC
Iván Martínez, Manager Industrial, SMC Spania
IANUARIE 2023
Principiul responsabilității corporative, numit uneori responsabilitate corporativă socială (RCS) sau sustenabilitate, începe cu recunoașterea faptului că activitățile afacerii dumneavoastră au impact asupra societății, mediului și economiei, precum și asupra angajaților dumneavoastră. Este logic ca compania dumneavoastră să funcționeze în mod durabil, deoarece beneficiile se extind de la reputația îmbunătățită a brandului până la o mai bună implicare a personalului. Pentru managerii responsabili cu sustenabilitatea companiilor de inginerie, SMC stimulează dezvoltarea durabilă și oferă un impact extrem de pozitiv prin diverse inițiative de reducere a emisiilor de CO2. Aceste eforturi oferă o contribuție majoră la atingerea standardului de management de mediu ISO 14001 și ajută companiile care își raportează misiunea de reducere a carbonului pe baza emisiilor în Proiectele 1, 2 și 3, așa cum este stabilit în Protocolul GHG (Gaze cu efect de seră).
Citiți mai mult
Dan Ives, Inginer Senior, Centrul Tehnic European
Colaborăm permanent cu partenerii noștri, dezvoltând soluții pentru proiectele necesare realizării obiectivelor lor. Această abordare oferă Companiei SMC o bază solidă de soluții optime, potrivite pentru o industrie în continua dezvoltare. Un exemplu concret în acest sens este noul sistem de management al aerului comprimat, care nu numai că ajută la reducerea consumului de aer, cu până la 62%, dar și a și emisiilor de carbon datorită necesarului mai mic de aer în perioadele în care sunt solicitări mai putine.
Alegeți calea potrivită pentru reducerea facturilor de energie
Jeff Careless, Business Development Manager - Continuous Improvement, SMC UK
Într-o epocă în care unitățile de producție și de procesare sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din cauza facturilor energetice în creștere și a legislației tot mai stricte privind emisiile de CO2, se pune întrebarea: există o modalitate de a reduce rapid consumul de energie fără a compromite eficiența sau randamentul? Răspunsul este da, cu îndrumarea și expertiza potrivită.
Roy Schep, Manager Eficiență Energetică, SMC Țările de Jos
IANUARIE 2022
Producătorii OEM își proiectează de obicei utilajele și echipamentele pneumatice pentru o presiune de funcționare de 7 bar. Cu toate acestea, reducând-o la 4 bari, știu din experiență că utilizatorii finali își pot reduce costurile cu energie cu până la 29% în unele cazuri, creând un USP puternic pentru OEM-uri. Pentru a ajuta la obținerea unui astfel de rezultat dezirabil, un număr tot mai mare de OEM-uri colaborează cu echipa noastră de experți SMC, pentru a beneficia atât know-how, cât și produsele potrivite pentru a transforma acest concept în realitate.
Marek Strojil, Servicii personalizate, SMC Republica Cheă
Deși majoritatea utilajelor și echipamentelor pneumatice funcționează la 7 bari, știu din experiență că luarea de măsuri pentru a reduce presiunea de funcționare a sistemului la 4 bari poate spori eficiența energetică, economiile de costuri și acreditările de mediu. La urma urmei, fiecare companie caută de obicei să economisească ceva, fie că este vorba de bani, aer, CO2 sau resurse naturale. Din păcate, în majoritatea cazurilor, economiile considerabile nu au loc peste noapte. Doar implementând mici îmbunătățiri pas cu pas este posibil să se obțină câștigurile generale dorite. La SMC avem un produs simplu, dar extrem de eficient, care poate reprezenta unul dintre acești pași.
Séamus Dunne, Director Tehnic al departamentului de actuatori, Centrul Tehnic European SMC
Schimbările climatice, sustenabilitatea și eficiența energetică nu au fost niciodată atât de importante pe agenda politică. Conferința recentă a ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, Marea Britanie, a reunit liderii politici ai lumii, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), întreprinderile și oamenii de știință, cu scopul de a accelera acțiunile pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Întrebarea pentru cei dintre noi la nivel de utilaje industriale este cum putem contribui? Astăzi, văd o nouă generație de ingineri dornici să influențeze lumea industrială într-un mod pozitiv, creând mașini care ating noi niveluri de eficiență energetică pentru a ajuta la protejarea Pământului pentru generațiile viitoare.
Andy Still, Manager Proiecte Industrie, Energie, Europa
APRILIE 2021 Subiectul este mai mult decât serios. Echipamentele pneumatice reprezintă aproximativ 20% din totalul consumului de energie din fabrică și există o modalitate dovedită pentru a îmbunătăți eficiența energetică: reducerea presiunii de funcționare. SMC explică modul în care companiile pot atinge acest obiectiv și, astfel, se aliniază cu cea mai importantă tendință actuală a producției.
Max Lemacon, Manager Echipa Bio-medicală, SMC Franța
MARTIE 2022
Inginerii proiectanți din cadrul OEM-urilor care deservesc sectorul bio-medical încep să recunoască importanța managementului termic în scopul creării echipamentelor de laborator mai rapide și mai precise. Este important de reținut că vitezele de reacție chimică sunt în general proporționale cu temperatură, în timp ce tehnicienii de laborator pot, de asemenea, să mărească timpul de lucru sau durata de valabilitate a probelor și a reactivilor, menținând substanța în intervalul optim de temperatură. Desigur, furnizarea acestei capacități într-un mod fiabil și rentabil este adevărata provocare, motiv pentru care companiile apelează din ce în ce mai mult la echipa noastră de experți SMC.
Lisa Zille, Manager de Produs & Centrul de Aplicații Industriale, (IAC), SMC Germania
Lisa s-a alăturat Companiei SMC Germania GmbH în 2005. De atunci, ea a reușit să câștige experiență profesională în diferite departamente de peste 15 ani. În același timp, ea și-a terminat licența în inginerie în inginerie mecanică la Universitatea de Științe Aplicate din Frankfurt în 2008-2012. În prezent, lucrează de opt ani cu succes în managementul produselor, unde este responsabilă de implementarea lansărilor de produse, crearea și întreținerea foilor de parcurs ale produselor și planurilor de afaceri ale acestora. Gama ei diversă de sarcini aduce provocări interesante pe care Lisei îi place să le soluționeze în fiecare zi.
Kees van Kampen, Manager de produs și Echipamente de control termic, SMC Țările de Jos
MARTIE 2022 Termo-chillerele îndeplinesc o funcție cheie în sectoare precum cel bio-medical, farmaceutic și biotehnologie, unde temperatura corectă a produsului este vitală pentru precizia și fiabilitatea procesului. Aceste caracteristici ale controlului temperaturii sunt vitale astfel încât întreținerea preventivă devine un element esențial în deținerea și funcționarea unui termo-chiller. Având în vedere acest gând, echipa noastră de experți SMC a conceput un standard separat de întreținere preventivă pentru fiecare serie de chillere din portofoliul nostru, oferind certitudine completă proceselor dumneavoastră critice pentru temperatură.
By Philippe Pinto – Manager Industrial, sectorul Bio-medical, Europa
MAI 2021 Cine nu a auzit de testul PCR? Diagnosticul in vitro (IVD) în general și analizatorul într-un sens mai specific, au jucat întotdeauna un rol cheie în societate, deoarece sunt teste neinvazive efectuate pe probe biologice (de exemplu sânge, urină sau țesuturi) pentru a diagnostica sau exclude boli. Covid-19 a pus IVD în centrul atenției, iar testele de diagnostic, din păcate, sunt la ordinea zilei in conversațiilor noastre. Profesioniștii din IVD știau deja că un diagnostic precoce contează foarte mult iar că diagnosticul corect poate face diferența. Acum știm cu toții. În acest context, nu este de mirare că o țintă cheie pentru IVD în general și pentru analizoare în special este ca aceștia să ofere rezultate rapide și precise. Manipularea adecvată a fluidelor a acestor tehnici joacă un rol fundamental în atingerea vitezei și preciziei dorite. Deoarece manipularea fluidelor presupune multe componente esențiale care interacționează între ele, este vital să se implice un partener calificat, capabil să furnizeze soluții dovedite pentru întregul sistem, în stadiile incipiente de dezvoltare. Acesta este SMC.
Marcus Mazetti, Marcus Mazetti, Manager Global, SMC Suedia
Deși în trecut, robotica folosită pentru controlul operațiunilor de mare volum la fabricile de automobile, astăzi constatăm că roboții se infiltrează în toate sectoarele lumii comerciale. Chiar și dincolo de operațiunile tradiționale de fabricație, inspecție și ambalare, vedem roboți care îndeplinesc diverse sarcini de la la minerit și explorarea spațiului, până la operații și cercetări de laborator și chiar culesul fructelor. Cu un repertoriu atât de vast de aplicații, roboții de astăzi au nevoie de un atribut principal: flexibilitatea. O mare parte din această flexibilitate vine datorită componentelor de la capătul brațului (graifăr), ceea ce înseamnă că sunt mulți factori de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți un furnizor de tehnologie de prindere. Unul dintre cei mai importanți reprezintă experiența anterioară, volumul portofoliului, capabilitățile dovedite de personalizare și nivelurile ridicate de asistență pentru clienți.
Zdenek Velfl, Consultant de afaceri, SMC Republica Cehă
Cu toții știm că aplicațiile auto de volum mare, cum ar fi sudarea, necesită numeroase solicitări precum productivitate și fiabilitate ridicată. Orice defecțiune sau inconsecvență cu soluțiile robotizate implementate în aceste procese poate duce la opriri costisitoare de producție și întreținere sau reparații costisitoare. Din acest motiv, un număr tot mai mare de producători OEM de roboți aleg să lucreze cu echipa noastră de ingineri experți SMC, care poate oferi o soluție modulară extrem de eficientă și convenabilă pentru manipularea mediului specific sudurii, precum aerul, gazele și apa.
Juanjo Jubete, Specialist în produse pentru unități wireless, SMC Spania
MARTIE 2022 V-ați dorit vreodată un sistem de comunicații wireless pentru tehnologia robotică? V-ați săturat de cabluri, deteriorări si deconectări? Doriți costuri mai mici de instalare și întreținere? Tehnologia robotica wireless este acum o realitate. Aceasta există de ceva timp, oferind o comunicație complet fiabilă, rezistentă la zgomot, fiind utilizată de un număr tot mai mare de producători care au adoptat unitatea SMC complet wireless. Juanjo Jubete, specialist în produse pentru unități wireless, SMC Spania dorește să ajute pe oricine care încă ezită să adopte această tehnologie de comunicații fără fir, abordând o serie de preocupări comune în acest scurt articol cu întrebări și răspunsuri.
Andrea Trifone, Lider de proiect roboți colaborativi, SMC Italia
IANUARIE 2021 În timp ce robotica a deschis calea pentru creșterea rapidă în domeniul automatizărilor, privim roboții claborativi ca fiind democratizarea tehnologiei robotice. Aceștia elimină costurile și programarea complexă pe care roboții o necesită de obicei, oferind în același timp o flexibilitate mult mai mare.
Oliver Prang, Expert Digital Business Development, SMC Germania
DECEMBRIE 2021 Mentenanța predictivă a devenit un cuvânt de referință în industrie în ultimele decenii, deoarece fabricile încearcă să-și reducă TCO (costul total de proprietate) pentru echipamentele de capital prevenind rapid defecțiunile și timpii de nefuncționare. Mulți presupun în mod greșit că implementarea unei strategii de mentenanță predictivă implică o revizuire completă a operațiunilor, dar, în realitate, realizarea unor pași mici poate face o mare diferență în ceea ce privește timpul de funcționare al mașinii și OEE (eficacitatea generală a echipamentului). Pentru a asigura succesul, este recomandabil să interacționați cu un partener tehnologic de încredere. Pentru SMC, lider global în soluții de control pneumatic, „P” în întreținerea predictivă ar trebui să reprezinte „progres” nu „pierderi”.
Danilo Giordana, Manager de proiect privind eficiența energetică, SMC Italia
DECEMBRIE 2021 Atât de rapid este ritmul evolutiv al schimbării în producția modernă, încât eșecul de a ține pasul cu procesul de digitalizare în industrie – și beneficiile asociate eficienței și productivității – se poate dovedi extrem de costisitor. Dar de unde să începem? Majoritatea profesioniștilor din acest domeniu indică colectarea datelor ca prim pas, deoarece analiza ulterioară a acestora poate sprijini adoptarea strategiilor de mentenanță predictivă, implementarea mai bună a deciziilor șia îmbunătățirii continue ale procesului. Chiar și astfel, îndeplinirea acestor pași este posibilă doar prin adoptarea senzorului potrivit pentru aplicația dumneavoastră.
Mile Milovanovic, Inginer Senior, Centru Tehnic SMC Germania
DECEMBRIE 2021 Pe măsură ce industria se îndreaptă spre digitalizare, IO-Link se evidențiază ca o soluție ușor de implementat și rentabilă.
Cițiți mai mult
Martina Höller, Manager de Produs Tehnologie Electrică CEE, SMC Austria
IUNIE 2022
Odată cu creșterea prețurilor la energie în Europa, eficiența energetică a devenit o prioritate pentru toate unitățile de producție și de procesare care utilizează sisteme de manipulare cu vacuum. Din fericire, pe baza experienței noastre, SMC vă poate indica patru modalități simple prin care puteți reduce consumul de energie al sistemului dumneavoastră de vacuum. Utilizarea unei cantități mai mici de energie pentru operațiile de ridicare/transfer, va contribui direct la profitabilitatea dumneavoastră, dar în același timp va susține și eforturile industriei de a ajunge la zero emisii de carbon.
Irina Hermann, Manager de Produs, SMC Germania
Este cunoscut faptul că cele mai importante aspecte ale oricărui sistem de vacuum sunt aplicația și configurația sistemului, care implică în mod obișnuit metoda de generare a vacuumului astfel că utilizarea ejectoarelor sau pompelor pentru generarea presiunii negative și transfera piesele de lucru este decisivă. Cu toate acestea, există multe alte componente importante ale sistemului care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la performanțe slabe ale unității de manipulare vacuum.
By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
JUNE 2022 The performance of your vacuum handling system is typically only as good as its configuration for the specific application in hand. This of course makes direct reference to the workpiece you are looking to lift or transfer in terms of its weight and shape, for example, while further considerations include target cycle time and stroke travel. Upon establishing these factors it becomes possible to experiment with vacuum level, pad diameter and number of pads to deliver the optimal-performing vacuum handling system, one that is fast, reliable and energy-efficient.
Read more
Mark Brinsley, Grupul de inginerie de vânzări; Echipamente pentru aer și fluide, SMC Marea Britanie
OCTOMBRIE 2021
Deși aproape toate fabricile au sisteme de preparare a aerului comprimat pentru a proteja echipamentele lor pneumatice, subiectul nu este încă atât de bine cunoscut și unele aspecte interesante legate de optimizare nu sunt neapărat cunoscute tuturor producătorilor. Una dintre întrebările cheie este cât de pregătit trebuie să fie aerul meu comprimat? Nu există un răspuns simplu la această întrebare, deoarece calitatea aerului comprimat depinde de o mulțime de variabile, cum ar fi calitatea aerului care intră (de la compresor), cerințele de calitate a aerului în aplicațiile de la capătul liniei, cerințele procesului sau ale industriei sau chiar poziția unităților de filtrare. Cu toate aceste incertitudini, SMC, expert în prepararea aerului comprimat, vă poate susține.
Sean Mackenzie, Inginer, Secțiunea de Echipamente Pneumatice, Centrul Tehnic European SMC
OCTOMBRIE 2021 Compania SMC a fost înființată în 1959 pentru a produce și comercializa elemente de filtrare din metal sinterizat. Unitatea FRL a fost lansată pentru prima dată de SMC în 1961. 60 de ani de evoluție a designului bazat pe solicitările clienților noștri.
Axel Delsaux, Marketing de produs, SMC Franța
Punctul de rouă în termeni simpli, este temperatura la care apa devine vizibilă. Picăturile de apă pe care le poți vedea în băutura ta rece provin de la punctul de rouă.
Jorge Salgado, Manager Industria Alimentară și a Ambalajelor, SMC Spania.
AUGUST 2021 Tendința este evidentă și nu există cale de întoarcere. Preocupările consumatorilor legate de mediu înconjurător și sustenabilitate, în ceea ce privește poluarea cu plastic și creșterea conștientizării principiilor economiei circulare obligă industria ambalajelor să opteze pentru variante mai etice. Acest lucru înseamnă utilizarea materialelor mai ușor de reciclat precum plasticul monostrat sau hârtia și reducerea cantității de materialelor utilizate. Trecerea către ambalaje durabile aduce provocări tehnice utilajelor de ambalare. În plus, asigurarea durabilității mai ridicate necesită o mai mare eficiență. Cum? Continuați să citiți acest articol.
Paolo Tornavacca, Manager Grup de clienți, SMC Italia
Rafinarea este probabil cel mai important proces în producția de ciocolată, deoarece determină consistența și textura produsului final. Noi știm din experiență că numai prin utilizarea soluțiilor de control și automatizare industriale de înaltă calitate și performanță, susținute de suport global la nivel local, constructorii de mașini de rafinare a ciocolatei vor reuși să câștige cota de piață.
Wim de Vos, Inginer de vânzări, SMC Belgia
Serviciile de calitate superioară, ultimă generație precum și gama extinsă de produse disponibile de la SMC ajută un important producător de mașini să-și mențină și să-și extindă poziția sa proeminentă pe o piață globală extrem de competitivă. HACOS proiectează, produce și instalează mașini de fabricat ciocolată de calitate înaltă care stimulează dezvoltarea și creșterea fiecărui tip de producător de ciocolată, de la artizani la mari producători industriali. Compania construiește utilajei de dinensiuni mici până la foarte mari care acoperă toate procesele de fabricație a ciocolatei, fapt ce necesită colaborarea cu un partener tehnologic ce oferă servicii de înaltă calitate cu un istoric dovedit în control industrial și automatizare.
Karl-Heinz Ursch, Expert Senior în Vânzări, SMC Austria
Unul dintre principalii producători la nivel mondial de cuptoare pentru coacerea industrială în masă a napolitanelor utilizează tehnologia de suflare cu aer SMC pentru a reduce energia necesară într-un proces cheie de curățare. În acest articol prezentăm soluțiile și produsele care au transformat acest vis în realitate.
Diego Mirabelli – Manager Industria Alimentară, Europa
IUNIE 2021 Deoarece majoritatea companiilor de automatizări se concentrează pe producătorii de utilaje, SMC se diferențiază prin prezența sa alături de producătorii de alimente pe linia de producție, în scopul identificării celor mai urgente provocări cu care se confruntă industria alimentară și ajutarea lor în depășirea acestora. Pentru a-și îmbunătăți productivitatea, fabricile trebuie să reducă timpul de nefuncționare, să implementeze automatizări și să îmbunătățească eficiența energetică, siguranța mașinilor și igiena.
Citiți mi mult
Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain
SEPTEMBRIE 2022 Tehnologia wireless este din ce în ce mai folosită în sectorul industrial, în special în spațiile de producție unde se impune un grad de mobilitate și libertate, cum ar fi aplicațiile cu roboți, vehicule ghidate automat (AGV) și dispozitive de identificare RFID. Cu toate acestea, există încă multe alte domenii în care această tehnologie ar putea face o diferență reală în ceea ce privește reducerea costurilor și creșterea fiabilității.
Bruno Salami, Manager de produs pentru axe electrice și Fieldbus, SMC Franța
SEPTEMBRIE 2022
Deși sunt multe avantaje ale unui sistem IO-Link, precum cablarea standardizată și redusă, disponibilitatea sporită a datelor, configurarea și monitorizarea de la distanță, înlocuirea rapidă a dispozitivelor și diagnosticare avansată - știm că mulți ezită să adopte această tehnologie din cauza convingerii cum că configurarea și programarea sunt complexe. Ei bine, în prezent SMC are soluțiile de produs și expertiza internă pentru a face trecerea la acest protocol de comunicare rentabil într-un mod mult mai simplu și rapid decât v-ați putea imagina vreodată.
Massimo Gazzaniga, Inginer de Suport Tehnic Mecatronist și Manager de Rețea, SMC Italia
Deși există multe avantaje majore în adoptarea comunicațiilor industriale, unul dintre dintre cele mai importante beneficii este accesarea foarte rapidă și facilitarea asistenței remote. Prin implementarea unui sistem precum serverul web SMC, echipele noastre pot accesa de la distanță datele dumneavoastră istorice și pot analiza ușor posibilele cauze ale defecțiunilor sau disfuncționalităților. Serverul nostru web oferă un ROI rapid atât pentru utilizatori, cât și pentru constructorii de mașini, deoarece aceștia pot evita costurile ridicate de călătorie și pot oferi un serviciu extrem de reactiv.
Clement Pucher, Manager Grup European de Lucru Tehnologie de Siguranță, SMC Europa
OCTOMBRIE 2022
Deși circuitele de siguranță ale mașinilor servesc la protejarea angajaților de daune, în SMC, știm din experiență că puteți obține mult mai multe beneficii prin crearea unei siguranțe intrinseci a mașinii - inclusiv o rentabilitate mai mare. Aceasta rezultă în mare parte din potențialul de a crește productivitatea și de a utiliza soluții complet elaborate.
Richard Driver, Manager Tehnic, Technical Centre Centrul Tehnic European
OCTOMBRIE 2022 Toți constructorii de mașini sunt conștienți de necesitatea proiectării circuitelor de siguranță. Cu toate acestea, această sarcină nu mai trebuie să fie una dificilă. Utilizând un nou instrument online dezvoltat de echipa noastră de experți, puteți crea un circuit de siguranță pneumatic în câteva minute.
Ferdinand Rein, Manager Centrul Tehnic German R&D 2
Există multe beneficii atât pentru siguranța mașinii centralizată, cât și pentru cea descentralizată. Cu toate acestea, la SMC avem o soluție inovatoare sub forma unui modul PROFIsafe de I/O la distanță, complet certificat, cu insulă de distribuitoare integrată, care vă permite să conectați toate dispozitivele SMC pentru controlul de către PLC-ul central de siguranță (F-PLC) într-un mod sigur.
By Mattias Sundberg | Product Manager Nordic and Baltic Countries, SMC
FEBRUARY 2025 Vacuum systems are core components of many industrial applications, from packaging to material handling. While offering easy integration with automation systems, choosing the optimal solution at an early design stage is paramount to project success.
By Torsten Klein | Strategic Market Manager KAM - Food & Packaging, SMC Germany
FEBRUARY 2025 For those operating in the food and beverage industry, achieving total food safety is essential for protecting public health, maintaining consumer trust and ensuring regulatory compliance. If you’re a food plant production engineer or a machine builder serving this critical sector, you must think carefully about the hygienic design of systems and components. Machines should not only provide effective and efficient performance but also maintain the highest levels of protection against contaminants and support easy cleaning.
By Tobias Fritsche | Product Application Manager Temperature Control Equipment, SMC Germany
DECEMBER 2024 Some customers ask me why a company with its foundations in pneumatic equipment also offers thermo-chillers? The answer to that question simply derives from an ethos that remains the basis for much of our success today: the desire and determination to help customers overcome their problems.
By Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products specialist, SMC Spain
NOVEMBER 2024 All traditional refrigerants for use in industrial chillers have issues of concern, whether it’s high Global Warming Potential (GWP) or problems with flammability or toxicity. The regulatory bodies are all over this issue, looking to protect the environment by making it difficult for you to continue using traditional refrigerants. But there’s good news: by working hard on this challenge for the past few years, SMC will shortly unveil an industry-changing solution.
By Daniel Rellstab | Product Manager at SMC Switzerland
JULY 2024 When discussing electric actuators we are indeed talking about control, precise motion control. The role of an encoder is crucial as it memorises the starting position or datum of the electric actuator and provides location feedback to the drive, thus closing the control loop. Without an encoder, the motor would start moving but without knowing where it is and where to go. So, which encoder type should you choose for such an important motion control function: incremental or absolute?
By Russell Breden | Group Leader, SMC´s European Technical Centre
MARCH 2024 In applications such as laboratory analysis and in-vitro diagnostics (IVD) there’s growing demand for manifolds that encompass multiple circuits into one solid, transparent solution. Here at SMC, we have the capability to develop and manufacture these often technically challenging manifolds in-line with your specific application demands.
By Thomas Greif | Senior technical support engineer mechatronics & network, SMC Italia
MARCH 2024 Imagine you’ve just identified an electric actuator as your preferred way to facilitate a particular machine movement. Great, right? Well, yes, but then you might be confronted with too many queries, too many options to select that optimal electric solution. In this article - and based on our conversations and the support we provide to our customers - I want to delve into those initial questions that could help shed some light on the matter.
By Maria Eugenia Gonzalez, Product Specialist, SMC Spain
NOVEMBER 2023 Have you ever tried to remove the dust from your TV screen? It’s not easy. TV screens accumulate static charge during use, so trying to remove dust with a cloth becomes seemingly impossible because of the high static force involved. At home this effect is annoying, but in factories static electricity has a number of more serious implications, notably the effect on your bottom-line, your OEE (Overall Equipment Effectiveness). Static electricity is the invisible OEE killer that creates downtime, bottlenecks and waste. Fortunately, there is a reliable and effective solution for removing it from all surface types: ionizers.
By Magnus Karlström, Product Manager of Nordic & Baltic countries, SMC Sweden
NOVEMBER 2023 Have you ever faced a situation where dust attracted to the surface of plastic, rubber, glass or wooden parts is disrupting your production? If you are struggling to come up with a solution, SMC offers a proven four-pillar approach that negates static electricity issues during product cleaning.
Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a primi e-mail-uri cu acest tip de conținut precum și multe altele
O viziune aprofundată asupra următoarelor subiecte: Eficiența Energetică Prepararea aerului comprimat Industria 4.0 Robotică
Expertiză SMC în: Înțelegerea provocărilor dumneavoastră zilnice
Citiți mai multe despre cazurile în care partenerii noștri dau viață produselor SMC