Serviciile de calitate superioară, ultimă generație precum și gama extinsă de produse disponibile de la SMC ajută un important producător de mașini să-și mențină și să-și extindă poziția sa proeminentă pe o piață globală extrem de competitivă. HACOS proiectează, produce și instalează mașini de fabricat ciocolată de calitate înaltă care stimulează dezvoltarea și creșterea fiecărui tip de producător de ciocolată, de la artizani la mari producători industriali. Compania construiește utilajei de dinensiuni mici până la foarte mari care acoperă toate procesele de fabricație a ciocolatei, fapt ce necesită colaborarea cu un partener tehnologic ce oferă servicii de înaltă calitate cu un istoric dovedit în control industrial și automatizare.
Wim de Vos, Inginer de vânzări, SMC Belgia
MARTIE 2022
HACOS are fabrica în Malle, Belgia, o țară renumită în întreaga lume pentru excelența sa în ceea ce privește ciocolata. Cu toate acestea, deși există mai mult de 320 de ciocolatieri în Belgia, raza de acțiune a fabricii HACOS depășește cu mult granițele sale - astăzi, compania exportă în peste 70 de țări. Fiind unul dintre primii 5 producători de mașini de fabricat ciocolată din lume, HACOS produce sisteme pentru procese care includ matrițare, turnare, învelire, centrifugare, topire, temperare, și decorare - practic tot ce este necesar pentru a trece de la blocul brut de ciocolată la produsul finit rafinat.
"Din acest motiv suntem cunoscuți în întreaga lume ca fabrica de mașini de ciocolată", declară Jan Selderslaghs, Manager de operațiuni la HACOS. "Producem doar mașini care sunt demne de 65 de ani de experiență și o reputație pentru calitatea belgiană. Pentru a ne asigura că ne ridicăm la reputația noastră, valorificăm expertiza și produsele SMC pentru a acoperi o multitudine de sarcini de mișcare și control cu utilajele noastre".
Un început potrivit
Parteneriatul a început cu furnizarea de racorduri SMC de uz general, seria KQ2 pentru aplicații pneumatice standard. O discuție despre preț a dus la sprijinul SMC și la crearea unui sistem de stocare simplu, dar extrem de eficient pentru racorduri, pe care SMC îl completează de două ori pe săptămână, reducând astfel nevoia ca HACOS să gestioneze inventarul. Succesul acestui sistem a adus o bază de încredere, iar HACOS a început curând să solicite companiei SMC sfaturi cu privire la problemele tehnice ale furnizorului său actual de soluții pneumatice, o companie multinațională mare, cu puțin sprijin local.
SMC se mândrește cu furnizarea de suport pe linia de producție în întreaga lume: serviciul general și permanent oferit partenerilor reprezintă piatra de temelie a afacerii companiei, bazată în mare parte pe răspuns direct, suport tehnic bine elaborat și o legătură strânsă cu clienții pentru a înțelege pe deplin cerințele aplicației.
Toate produsele de control al mișcării și automatizare de care are nevoie HACOS sunt disponibile la SMC: racorduri pneumatice, unități FRL, cilindri, valve și conectori. Un exemplu bun de aplicație este utilizarea racordului KKA de la SMC, ce deservește unui container cu doi pereți ce conține ciocolată pentru încălzire sau răcire înainte de turnare. Racordul KKA-X33 de la SMC, fabricat din oțel inoxidabil 304, prezintă o garnitură specială pentru a proteja împotriva răcitorului extrem de lipicios. În plus, acest racord unic este foarte ușor de curățat, ceea ce este important, deoarece containerul trebuie curățat adesea de două ori pe zi.
Racorduri din oțel inoxidabil - seria KKA
Beneficiați de un flux optim
Un alt produs care beneficiază fabrica HACOS este electrovalva SMC cu două orificii seria VXZ cu pentru multiple posibilități de utilizare. Electrovalvele VXZ controlează apa de răcire care circulă în sistem. Această electrovalvă are o bobină pe care personalul nu o poate îndepărta, ceea ce conferă o durată de viață mai lungă pentru clienți. Opțiunile utilizate anterior de către fabrica HACOS prezentau o bobină care putea fi deconectată, fapt care era problematic deoarece căldura și condensul intră în supapă și provoacă situații de scurtcircuit.
„Circa 95% din utilajele pe care le producem sunt construite pe comandă”, spune Selderslaghs. „Ca urmare, avem nevoie de o mare flexibilitate din partea furnizorilor noștri, cum ar fi SMC. De obicei nu cunoaștem dinainte cerințele exacte pentru electrovalvele mașinii, așa că avem nevoie permanentă de ajutor pentru specificațiile specifice.”
Unul dintre produsele preferate de către fabrica HACOS ce furnizează nivelul de flexibilitate necesar este noa electrovalvă SMC seria SY, electrovalvă cu 5 porturi ultra-versatilă. Mulți producători de utilaj sunt copleșiți atunci când trebuie să decidă cea mai bună componenșă a soluțiilor de electrovalve fixe pentru aplicația lor. Cu noua serie SY nu mai există probleme de proiectare a colectoarelor. Această electrovalvă pentru uz general oferă flexibilitatea de a acoperi toate aplicațiile standard, îmbunătățind productivitatea, optimizând consumul de aer și simplificând operațiunea mașinii.
Electrovalvă cu 5 orificii - seria SY
"Bate fierul cât e cald"
Desigur, o producție reușită de ciocolată depinde de procesul de încălzire și răcire, iar în acest caz tehnologia de termorăcire SMC oferă avantaje notabile. Procesul de încălzire și răcire trebuie să fie foarte precis, fluctuând în mod obișnuit într-un interval de 0,5°C, de la 31 la 31,5°C. Atât termorăcitorul SMC Peltier, cât și cel de tip cu motare pe rack, gestionează perfect acest proces, cu avantajele suplimentare referitoare la dimensiunile compacte și a suportului general global oferit la nivel local de către inginerii SMC.
În special, thermo-chillerele compacte SMC, seria HRR au o utilizare extinsă în cadrul multor instalații din utilaje mici de producție a ciocolatei, marca HACOS, oferind o stabilitate a temperaturii de ±0,1°C.
Regulator de temperatură a fluidului circulant, tip montare în rack – seria HRR
HACOS MINOS Linia de matrițare automată cu o singură injecție și sistem de răcire și demoulding automat. Potrivit pentru: Dozarea unică - Forma pralinei - Tablete.
"SMC oferă produse de calitate, iar marca este bine stabilită și un simbol al calității în întreaga lume, astfel încât utilizatorii finali sunt încântați să aibă componente SMC pe utilajele", spune Selderslaghs.
Una dintre provocările tehnice este aceea că aceste componente trebuie să fie foarte compacte în aproape fiecare caz. Cu toate acestea, compania SMC este renumită pentru furnizarea de soluții cu dimensiuni mici, ajutând constructorii de utilaje să reducă dimensiunea sistemelor lor și să minimizeze consumul de energie. De exemplu, SMC a sprijinit recent fabrica HACOS în dezvoltarea unui robot cu electrovalve și cilindri foarte mici, deoarece era necesar să se ia în considerare fiecare gram de masă.
"Mai presus de produsele de înaltă calitate, este într-adevăr vorba despre serviciul pe care SMC îl oferă, atât la nivel local, cât și global", încheie Selderslaghs. "SMC este pe teren de două ori în fiecare săptămână, nu numai pentru a reînnoi stocul, ci și pentru a ne sprijini cu orice provocare tehnică sau pentru a răspunde la orice întrebare care poate apărea. Beneficiem, de asemenea, de prezența globală a companiei SMC, ceea ce asigură un serviciu și suport bun în orice parte a lumii în care utilajele noastre sunt utilizate."