Deși sunt multe avantaje ale unui sistem IO-Link, precum cablarea standardizată și redusă, disponibilitatea sporită a datelor, configurarea și monitorizarea de la distanță, înlocuirea rapidă a dispozitivelor și diagnosticare avansată - știm că mulți ezită să adopte această tehnologie din cauza convingerii cum că configurarea și programarea sunt complexe. Ei bine, în prezent SMC are soluțiile de produs și expertiza internă pentru a face trecerea la acest protocol de comunicare rentabil într-un mod mult mai simplu și rapid decât v-ați putea imagina vreodată.
Bruno Salami, Manager de produs pentru axe electrice și Fieldbus, SMC Franța
SEPTEMBRIE 2022
IO-Link (IEC61131-9) este un protocol de comunicare serială independent de producător care permite schimbul bidirecțional de date de la senzori, comutatoare, electrovalve și actuatori (care suportă IO-Link). Dispozitivele aflate la distanță se conectează la o unitate IO-Link care poate transmite aceste date pe diverse rețele, fieldbus backplane, făcând datele accesibile pentru o acționare imediată sau analiză pe termen lung prin intermediul unui PLC sau HMI, de exemplu.
O strategie diferită
Unitatea noastră IO-Link presupune o abordare diferită față de cele ale multor producători. Integrată într-o insulă de distribuitoare SMC ca module suplimentare, avantajele unității noastre IO-Link includ un design și o cablare mai simplă, o proximitate mai mare față de actuatori și o adresă IP unică.
Pot fi integrate atât semnale I/O, cât și semnale analogice, indiferent dacă dispozitivele de la distanță sunt de la noi sau de la alți furnizori. Modularitatea unității permite adăugarea de până la nouă plăci de comunicare, în timp ce economiile de cost sunt probabile deoarece este necesară o configurare mult mai redusă a comunicării.
Unitatea IO-Link a SMC - Seria EX600-LAB1/LBB1: Creșteți capabilitățile comunicațiilor dumneavoastră
Implementare simplă
Serverul nostru web vă permite să configurați dispozitivele O-Link de la distanță I simplu prin integrarea parametrilor de comunicare. Procesul este foarte simplu: conectați un PC la unitatea de comunicare cu un cablu Ethernet și introduceți adresa IP unică. Odată ce porturile unității IO-Link apar, selectați portul la care să conectați dispozitivul IO-Link. După conectare, o interfață grafică afișează toate dispozitivele integrate pe unitatea IO-Link, oferindu-vă o vizibilitate ușoară.
Această soluție simplă permite comunicarea datelor în întreaga rețea și vă oferă funcții utile precum backup și restaurare, permițând înlocuirea instantanee a dispozitivelor IO-Link păstrând toți parametrii.
IO-Link este foarte potrivit pentru comunicarea ciclică: un dispozitiv IO-Link în mod ciclic funcționează la fel ca un dispozitiv standard. Desigur, ar trebui să programați funcții mai avansate utilizând un PLC, ceea ce aduce avantaje precum posibilitatea adoptării strategiilor de mentenanță predictivă și accelerarea ROI-ului. Cu toate acestea, procesul este mai puțin instantaneu. Vorbeam despre comunicarea aciclică, deoarece vom trimite o cerere pentru a citi și înregistra datele. Cu toate acestea, chiar și dacă este necesar acest nivel de suport, putem face ca totul să fie rapid și simplu datorită disponibilității software-ului de configurare a dispozitivelor IO-Link și a bibliotecilor API PLC dovedite, de exemplu.

Controlerul de motor pas cu pas SMC cu IO-Link și funcție STO - Seria JXCLF: Control extins acum cu IO-Link.
Cea mai puternică legătură
În cele din urmă, indiferent de aplicație sau caracteristicile proiectului, la SMC avem tehnologiile, know-how-ul și experiența necesare pentru a vă asigura că adoptarea tehnologiei IO-Link este rapidă și simplă. Beneficiile sunt susceptibile de a fi remarcabile, în special dacă producția dvs. necesită schimbări frecvente sau dacă doriți să reduceți costurile non-producție legate de timpii de întreținere. Ca punct final, implementarea IO-Link nu trebuie să fie o abordare tot sau nimic, este posibil să o construiți flexibil și treptat pe măsură ce timpul și bugetele permit.