Deși majoritatea utilajelor și echipamentelor pneumatice funcționează la 7 bari, știu din experiență că luarea de măsuri pentru a reduce presiunea de funcționare a sistemului la 4 bari poate spori eficiența energetică, economiile de costuri și acreditările de mediu. La urma urmei, fiecare companie caută de obicei să economisească ceva, fie că este vorba de bani, aer, CO2 sau resurse naturale. Din păcate, în majoritatea cazurilor, economiile considerabile nu au loc peste noapte. Doar implementând mici îmbunătățiri pas cu pas este posibil să se obțină câștigurile generale dorite. La SMC avem un produs simplu, dar extrem de eficient, care poate reprezenta unul dintre acești pași.
Marek Strojil, Servicii personalizate, SMC Republica Cehă
IANUARIE 2022
Amplificatorul nostru de aer ZH-X185 multiplică suflarea/aspirația de aer cu de 4, respectiv de 3 ori. Rezultatul este că puteți economisi până la 70% din consumul de aer prin capacitatea de a reduce presiunea de intrare, fără niciun compromis în ceea ce privește rezultatele. De fapt, ZH-X185 depășește capacitățile produselor alternative ai altor furnizori din Europa, de obicei cu aproximativ 20%.

Amplificatorul de aer SMC - Eliminați impuritățile
Un amplificator de aer are multe utilizări, cum ar fi eliminarea așchiilor de prelucrare și a picăturilor de apă. În aplicațiile de aspirație, dispozitivul poate colecta praf/pulbere atunci când efectuează marcarea pieselor din rășină și poate transfera sau reloca articolele resturile în urma prelucrării, cum ar fi peleții, în sarcinile de manipulare a materialelor. Produsul nostru ZH-X185 nu necesită întreținere, este ușor de utilizat și sigur.
Important este că un amplificator de aer poate oferi soluția potrivită la o serie de provocări zilnice ale atelierului, cum ar fi în cazul în care un dispozitiv existent are o suflare insuficientă, unde consumul mare de aer se dovedește costisitor sau unde fluxul de aer este prea lent. În astfel de cazuri, sunt conștient de tentația de a crește pur și simplu presiunea, dar acest lucru, desigur, are și un preț. Realitatea este că o alternativă rentabilă există oriunde aveți nevoie de o ieșire mai mare: un amplificator de aer. Deși această soluție nu este adesea luată în considerare, ar trebui să fie, deoarece poate aduce economii considerabile.
Merită evidențiat faptul că ZH-X185 este, de asemenea, o soluție bună pentru utilizare în medii potențial explozive (ATEX), deoarece produsul este în întregime propulsat de aer (nu necesită energie electrică). De fapt, singurul tip de aplicație care nu este potrivit pentru un amplificator de aer este acolo unde este necesar un aer extrem de curat: dispozitivul folosește aerul din jur pentru a amplifica.
În ceea ce privește impactul lor în reducerea costurilor energetice, veți fi surprinși să aflați că amplificatoarele de aer nu sunt dispozitive scumpe, așa cum demonstrează o mare fabrică de bere din Europa de Est. Linia de îmbuteliere a fabricii de bere suferea de incapacitatea de a aplica în mod constant etichetele din cauza sticlei umede. Cu toate acestea, prin adoptarea amplificatorului de aer ZH-X185, a fost posibil ca sticlele să fie uscate pentru a permite o aderență adecvată a etichetei. Alături de un proces mult îmbunătățit, pot raporta că rentabilitatea investiției (ROI) a fost atins în doar 7 luni și jumătate datorită economiilor anuale ale consumului de aer. Fabrica de bere se bucură, de asemenea, de o siguranță îmbunătățită și de mentenanță simplificată.
Probabil veți ști că o abordare alternativă este utilizarea unei duze de aer obișnuite, care poate fi uneori potrivită în aplicațiile în care aveți nevoie de o presiune de vârf ridicată. Cu un amplificator de aer, presiunea de ieșire este mai mică, dar volumul de aer este mai mare pentru a obține un rezultat similar. Cel mai important aspect dintre toate, este faptul că un amplificator de aer are nevoie de mai puțină presiune pentru a obține același flux de aer, permițându-vă să reduceți consumul de aer și să vă bucurați de economiile de energie care vin cu generarea unui volum mai mic de aer comprimat.
În toate cazurile, calea optimă de urmat este solicitarea sfatului unuia dintre specialiștii noștri SMC.