Este cunoscut faptul că cele mai importante aspecte ale oricărui sistem de vacuum sunt aplicația și configurația sistemului, care implică în mod obișnuit metoda de generare a vacuumului astfel că utilizarea ejectoarelor sau pompelor pentru generarea presiunii negative și transfera piesele de lucru este decisivă. Cu toate acestea, există multe alte componente importante ale sistemului care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la performanțe slabe ale unității de manipulare vacuum.
Irina Hermann, Manager de Produs, SMC Germania
IUNIE 2022
Design inteligent
Arguably top of the list are smart vacuum solutions thanks to the capabilities they bring. For instance, smart manifolds can leverage real-time distributed control via a fieldbus system, making it possible to control your components through integration with a PLC and facilitate the introduction of condition monitoring and predictive maintenance strategies. Further advantages include remote control of the vacuum ejector, vacuum generation on demand (depending on the pre-set vacuum level to be maintained) and vacuum break flow, which will increase the speed of your vacuum application.
Alte avantaje includ controlul la distanță al ejectorului de vacuum, generarea de vacuum la cerere (în funcție de nivelul pre-stabilit de vacuum ce trebuie menținut) și fluxul de întrerupere a vacuumului, ceea ce va crește viteza aplicației dumneavoastră..
O soluție adecvată
Un sistem de manipulare cu vacuum va beneficia și de utilizarea racordurilor potrivitet. În primul rând, ar trebui întotdeauna verificat dacă orice racorduri pneumatice pot funcționa cu presiune negativă pentru a evita deteriorarea și pierderile și pentru a asigura funcționarea perfectă a sistemului. Racordurile selectate ar trebui să permită și fluxul necesar fără a induce scăderi semnificative de presiune. Luând aceste lucruri în considerare, ar trebui să selectați racorduri cu un contur de etanșare care se află în afara suprafeței tubului astfel încât să se realizeze etanșarea indiferent dacă utilizați presiune negativă sau pozitivă. Prin urmare, designul de etanșare al racordului este factorul cel mai important.
Recomandăm menținerea tubulaturii cât mai simplă posibil va reduce pierderile de energie în întregul sistem, în timp ce un alt sfat de luat în considerare este menținerea unor trasee de tuburi scurte pentru a reduce costurile, riscul de scurgeri și timpul de ciclu.
Factorul de filtrare
Filtrarea este un alt element important al sistemului care se referă la reducerea timpului și costurilor de mentenanță, deoarece ajută la conservarea sistemului de acuum. Instalat în ejector, este de asemenea recomandabil să se instaleze unități de filtrare între placă și ejectorul de vid pentru a preveni pătrunderea particulelor de praf sau pulbere în sistem în timpul procesului de adsorbție. Orice pătrundere a contaminanților poate înfunda sau deteriora ejectoarele, compromițând durata de viață a întregului sistem.

Filtrul de aer în linie SMC - seria ZFC - Un singur produs pentru a gestiona atât presiunea pozitivă, cât și cea negativă.
Imaginea din dreapta: Recreerea modului în care funcționează filtrul SMC ZFC

Filtrul de vacuum SMC - seria AFJ: Previne problemele echipamentului de vacuum.
Imaginea din dreapta: Recreerea modului de funcționare a filtrul SMC AFJ.
Centralizat sau decentralizat?
Un aspect important suplimentar, inginerii ar trebui să ia în considerare dacă vor utiliza sistemul centralizat sau decentralizat.
Un sistem centralizat de vacuum constă într-un ejector sau o pompă de vacum pentru mai multe ventuze, de obicei montate pe brațul robotului și conectate la pad-uri prin intermediul tuburilor. Acest tip de sistem este o soluție obișnuită, ușor de integrat și instalat.
Sistemele decentralizate constau într-un ejector care acționează o singură ventuză vacuum, de obicei amplasat direct pe aceasta. Sursa obijnuită de vacuum este un ejector, care produce vacuumul prin dirijarea aerului comprimat prin intermediul unei duze venturi. O opțiune potrivită în acest caz este o soluție integrată ventuză/ejector de vacuum. Un ejector SMC cu două trepte, de exemplu, crește debitul de aspirație cu până la 50% și reduce consumul de aer cu până la 30%. Este important de reținut faptul, caracteristicile de proiectare ale acestor unități compacte individuale permit un montaj în lanț al tuburilor, iar montarea cu inele de blocare facilitează întreținerea, reducând astfel pașii necesari pentru înlocuirea ventuzei.
De asemenea, sistemele decentralizate sunt ușor de integrat și instalat și sunt adesea preferate în aplicațiile de manipulare cu vacuum în care nu trebuie să opereze prea multe ventuze de vacuum, deoarece pot îmbunătăți productivitatea prin timpi de răspuns mai rapidid. În același timp, sistemele decentralizate cresc siguranța prin utilizarea mai multor circuite de vacuum pentru transferul unei piese de lucru, deoarece un ejector specific operează individual fiecare ventuză. În cazul unei defecțiuni operaționale a unui circuit de vacuum, celelalte sisteme care rămân operaționale asigură piesa de lucru.
Electrovalve cu economizoare de vacuum
Acesta este un element adesea omis, dar care poate aduce o mare optimizare sistemelor de vacuum. În aplicațiile în care ejectoarele de vacuum acționează mai multe ventuze, dintre care unele nu mențin piesa de lucru, o electrovalvă cu economizor de vacuum servește pentru a restricționa reducerea presiunii de vacuum pentru a asigura menținerea piesei de lucru de către celelalte ventuze.
Un alt beneficiu al utilizării une electrovalve cu economizor de vacuum este eliminarea necesității unei operațiuni de schimbare a componentelor la schimbarea pieselor de lucru, economisind astfel timp și simplificând circuitul de control.
Electrovalva SMC cu economizor de vacuum - Seria ZP2V - Oprește automat consumul dumneavoastră de aer
Recrearea modului de funcționare a ventuzei SMC ZP2V
Dimensiunea contează
Dacă discutăm despre optimizare, trebuie să vorbim despre dimensiune. Componentele mici și ușoare nu numai că vor duce la beneficii directe în timpul ciclului, ci vor oferi și posibilitatea de a construi mașini mai compacte cu o greutate mai mică, ceea ce reduce costurile. Componentele mai mici pot fi montate în spații înguste, ceea ce răspunde cererii din partea unui număr din ce în ce mai mare de producători de mașini și roboți care caută soluții mai compacte la solicitarea clienților.
În toate cazurile, SMC este un furnizor complet de soluții și putem oferi sfaturi și aborda toate aspectele sistemului dumneavoastră de manipulare a vacuumului pentru a optimiza performanța, costul, eficiența energetică și fiabilitatea.