Sunt anumite caracteristici pe care ar trebui să le aveți în vedere atunci când selectați tehnologia de control al temperaturii pentru utilizarea în sectorul bio-medical. Probabil că una dintre cele mai căutate este oferită de un sistem care valorifică beneficiile efectului Peltier, introducând avantaje importante pentru cei care efectuează lucrări de laborator, precum cele ce necesită stabilitate la temperaturi ridicate, zgomot redus, vibrații reduse și dimensiuni compacte.
Lisa Zille, Manager de Produs & Centrul de Aplicații Industriale, (IAC), SMC Germania
MARTIE 2022
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, efectul Peltier este răcirea unei joncțiuni și încălzirea celeilalte atunci când curentul electric (DC) este menținut într-un circuit de material care cuprinde straturi alternative de semiconductori diferiți. Acești semiconductori sunt prinși între straturi ceramice care acționează ca izolatori termici, creând astfel o celulă Peltier (cunoscută și ca dispozitiv termoelectric). În special, tehnicienii de laborator pot inversa direcția fluxului de căldură pur și simplu prin inversarea polarității curentului DC. Cantitatea de încălzire/răcire generată este direct proporțională cu diferența de tensiune aplicată între firele de alimentare pozitive și negative.
Cu un dispozitiv termoelectric puteți controla temperatura la o bandă de toleranță îngustă (±0,01 până la ±0,03°C) datorită timpului său de răspuns foarte rapid. Desigur, în aplicațiile de răcire există o nevoie clară de a elimina căldura din cealaltă parte a celulei Peltier, ceea ce înseamnă că toate soluțiile de răcire de acest tip necesită radiatoare și ventilatoare. Cu toate acestea, zgomotul ventilatoarelor dintr-o celulă Peltier este mai scăzut decât cel produs de alte tehnologii existente de transfer de căldură, asigurând capacitatea acestora pentru a fi utilizate în medii de laborator. Vibrația sistemelor de răcire pe bază de Peltier este, de asemenea, extrem de scăzută, deoarece nu există părți în mișcare (cu excepția ventilatoarelor și pompelor utilizate pentru transferul fluidelor).
Desigur, sunt disponibile și alte tehnologii de control al temperaturii, cum ar fi sistemele de compresor/evaporare, care, deși au o capacitate de răcire mai mare, oferă o stabilitate mai slabă a temperaturii și un zgomot și vibrații mai mari. Sistemele pasive aer/apă sau apă/apă pot oferi și capacități mari de răcire, dar necesită o sursă secundară de răcire (apă rece sau aer rece). Ca urmare, aceste sisteme nu pot răci un fluid la o temperatură mai mică decât cea a mediului ambiant (aer-apă) sau a apei instalației (apă-apă).
SMC oferă toate tipurile de dispozitive Peltier pentru aplicații din departamentul bio-medical, inclusiv baia termoelectrică HEB și dispozitivul termoelectric HECR (variante de răcire cu aer și răcire cu apă), care poate fi montat într-un rack de 19 inci.
Baia termoelectrică SMC, seria HEB
Thermo-con SMC, montare pe rack, seria HECR
Fiind o companie globală care oferă soluții de automatizare pentru toate tipurile de industrii din întreaga lume, suntem capabili să proiectăm și să producem produse de tip Peltier pentru multe tipuri de aplicații de ultimă generație, dar în special pentru sectorul bio-medical, unde SMC este un partener tehnologic cheie de peste 40 de ani.