Principiul responsabilității corporative, denumit uneori responsabilitate socială corporativă (RSC) sau sustenabilitatea afacerii, începe prin recunoașterea faptului că activitățile întreprinderii dumneavoastră au un impact asupra societății, mediului înconjurător și economiei, precum și asupra angajaților. Este logic ca societatea dumneavoastră să funcționeze în mod sustenabil, deoarece beneficiile se regăsesc pornind de la îmbunătățirea reputației mărcii până la o mai bună implicare a personalului. Pentru managerii responsabili de sustenabilitate din cadrul companiilor de inginerie, SMC încurajează dezvoltarea sustenabilă și le oferă diverse inițiative de reducere a emisiilor de CO2 cu un impact extrem de pozitiv. Aceste eforturi aduc o contribuție majoră la obținerea standardului de management de mediu ISO 14001 și ajută orice companie care își raportează domeniile 1, 2 și 3 pentru emisiile de carbon, așa cum sunt stabilite în Protocolul GES (gaze cu efect de seră).
IANUARIE 2023
În cadrul SMC – o companie acreditată ISO 14001 din 1999 – luăm în serios responsabilitatea socială corporativă pentru a promova și sprijini sustenabilitatea, minimizând astfel orice impact negativ asupra mediului. Încercăm mereu să dezvoltăm soluții cât mai ecologice care să ofere economisiri de energie și care să contribuie la scăderea emisiilor de CO2. În detaliu, domeniul 1 acoperă emisiile produse direct din funcționarea utilajelor și a instalațiilor dumneavoastră. Domeniul 2 cuprinde emisiile produse în mod indirect, cum ar fi atunci când energia electrică consumată pentru funcționarea utilajelor și a sistemelor este produsă în numele dumneavoastră. Domeniul 3 acoperă emisiile provenite de la organizațiile pentru care este responsabilă compania dumneavoastră, de-a lungul lanțului de aprovizionare. De exemplu, de la cumpărarea produselor de la furnizori, și până la produsele finite pe care clienții le folosesc.
Unele companii se străduiesc să reducă emisiile de carbon din toate domeniile 1, 2 și 3. Inițial, îmbunătățirile sunt ușor de realizat, poate și datorită procesului de trecere la energia verde. Cu toate acestea, pe măsură ce programul de reducere a emisiilor CO2 avansează, devin din ce în ce mai greu de identificat inițiativele de îmbunătățire. Din acest motiv, principalul pilon de sustenabilitate la SMC este reprezentat de îmbunătățirea continuă. Acest pilon atent structurat cuprinde trei domenii cheie: sisteme de economisire a aerului comprimat, produse și producție sustenabile.
Produse sustenabile – Domeniul 1
Prin analize, evaluăm impactul produselor noastre asupra mediului în ceea ce privește economiile de resurse, longevitatea produsului, economiile de energie, cantitatea de materiale necesare ambalării și eliminarea deșeurilor, pentru a dezvolta produse care sprijină sustenabilitatea.
Crearea de produse sustenabile se bazează pe factori precum optimizarea topologiei, SMC având un proces inovator de proiectare prin care se realizează produse mai compacte și mai ușoare în comparație cu soluțiile existente. Rezultatul: o reducere mare a cantității de emisii de CO2 create în timpul producției. În plus, produsele noastre sustenabile contribuie la economii de energie și la reducerea emisiilor de CO2 pe parcursul ciclului lor de viață, realizând reduceri de până la 75%.
Mai simplu spus, prin utilizarea de produse compacte și ușoare, SMC ajută colaboratorii să reducă la minimum dimensiunea și greutatea dispozitivelor precum și cantitatea emisiilor din domeniul 1 de aplicare. Oferim actuatoare pneumatice sustenabile, electrodistribuitoare, filtre de aer și racorduri instantanee. Alte soluții inovatoare de produse sustenabile care contribuie la reducerea emisiilor din domeniul 1 includ răcitoarele, care reduc consumul de energie cu până la 34%. Acestea reprezintă o alternativă eficientă la procesele care utilizează în mod tradițional cazane sau cuptoare care funcționează cu gaze naturale. În astfel de aplicații, care includ, de exemplu, dozarea ciocolatei sau fluidizarea vopselelor, răcitoarele asigură un control mai bun al temperaturii, dar cu marele avantaj al funcționării complet electrice, pentru a contribui la reducerea la minimum a emisiilor de CO2 .
Sisteme de economisire a aerului – Domeniul 2
SMC vă poate ajuta să reduceți consumul de energie și să diminuați emisiile în domeniul 2, primul pas al acestui proces fiind înțelegerea cantității emisiilor de CO2 existente în fabrica dumneavoastră. Relativ puțini sunt conștienți de faptul că echipamentele pneumatice reprezintă aproximativ 20% din totalul consumului de energie din fabrică. Aplicațiile de suflare cu aer comprimat sunt principalul vinovat, fiind responsabile pentru peste 40% din totalul consumului de aer. Sunt urmate apoi de actuatoare responsabile pentru 14% și vacuum 9%.
Îmbunătățirea eficienței aplicațiilor de suflare cu aer comprimat poate fi obținută prin selectarea unor conducte de dimensiuni optime. În mod similar, vă putem ajuta să economisiți aer prin optimizarea echipamentelor. SMC are la dispoziție o multitudine de dispozitive care ajută la reducerea consumului de aer în comparație cu alternativele convenționale, inclusiv pistoale de suflare cu impact (reducere de 87%), supape de suflare în impulsuri (50%), unități de vacuum (93%) și multiplicatoare de presiune (40%).
O altă măsură este reducerea presiunii de funcționare a fabricii la valoarea de 4 bar (de la 6 sau 7 bar convențional), diminuând astfel consumul de energie cu până la 28%, fără a compromite performanța pneumatică.
Dacă ne veți oferi posibilitatea de a verifica starea fabricii dumneavoastră, vă putem propune soluții de îmbunătățire a echipamentelor și a instalațiilor, instruire specifică în domeniul managementul fabricii și acces la o gamă largă de alte servicii utile care vă vor ajuta să reduceți emisiile CO2 din domeniul al doilea de aplicare.
Producție sustenabilă – Domeniul 3
SMC Corporation a obținut pentru prima dată acreditarea ISO 14001 în decembrie 1999, iar de atunci promovăm un program de îmbunătățire continuă, axat pe măsuri de protejare a mediului înconjurător și de economisire a energiei în fabricile noastre, inclusiv utilizarea panourilor solare.
În cadrul numeroaselor noastre activități care contribuie la reducerea emisiilor din domeniul de aplicare 3, vizăm consumul de energie electrică, care este cea mai mare sursă de emisii CO2. Eforturile noastre de economisire a energiei în acest domeniu includ utilizarea unor mecanisme care închid automat sursele de aer în timpul perioadelor de nefuncționare a instalațiilor, ceea ce a redus utilizarea aerului cu aproximativ 30%. De asemenea, utilizăm propriile noastre debitmetre pentru a monitoriza consumurile de aer din fiecare fabrică; astfel putem anticipa pierderile într-un mod eficient.
De remarcat este faptul că ținem evidența oricăror încărcări ale mediului înconjurător, generate prin consumul de resurse în timpul proiectării, dezvoltării și fabricării produselor noastre. Prin resurse înțelegem materiale, energie, substanțe chimice, apă, materiale de ambalare și hârtie.
Sprijin pentru reducerea emisiilor de CO2
Pe lângă contribuția la reducerea emisiilor din domeniile 1, 2 și 3 în cadrul Protocolului GES, produsele și inițiativele noastre sustenabile ajută deja companiile să obțină standardul ISO 14001. Acest standard are un spectru mult mai larg, care ia în considerare întregul impact asupra mediului, impact provocat de materialele plastice, deșeuri, metalele și uleiurile. În acest sens, SMC are mai multe exemple în care produsele noastre aduc beneficii colaboratorilor, cum ar fi tehnologia wireless pentru sisteme Fieldbus care evită deșeurile provenite de la cablaje, respectiv proiectarea optimizată a cilindrilor care evită deșeurile de aluminiu. Standardul ISO 14001 presupune de asemenea și recuperarea energiei din deșeuri. Din nou, avem produse specifice pentru această aplicație, în care colaboratorii pot refolosi aerul comprimat utilizat înainte ca acesta să fie irosit.
Pe scurt, SMC poate oferi o gamă completă de opțiuni pentru programul dumneavoastră de reducere a emisiilor de CO2, indiferent de metodologia pe care ați ales să o utilizați sau de amploarea provocărilor care vor urma.
|
Un parteneriat de încredere se bazează pe soluții optime de automatizare |
|
|
|
SMC can help OEMs develop energy-efficient machines |
|
Energy efficiency: amplifying the benefits of working at 4 bar |
|
Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure |
|
Release the pressure |