Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Utilzarea roboticii pentru un control ferm în flexibilitatea producției

Deși în trecut, robotica folosită pentru controlul operațiunilor de mare volum la fabricile de automobile, astăzi constatăm că roboții se infiltrează în toate sectoarele lumii comerciale. Chiar și dincolo de operațiunile tradiționale de fabricație, inspecție și ambalare, vedem roboți care îndeplinesc diverse sarcini de la la minerit și explorarea spațiului, până la operații și cercetări de laborator și chiar culesul fructelor. Cu un repertoriu atât de vast de aplicații, roboții de astăzi au nevoie de un atribut principal: flexibilitatea. O mare parte din această flexibilitate vine datorită componentelor de la capătul brațului (graifăr), ceea ce înseamnă că sunt mulți factori de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți un furnizor de tehnologie de prindere. Unul dintre cei mai importanți reprezintă experiența anterioară, volumul portofoliului, capabilitățile dovedite de personalizare și nivelurile ridicate de asistență pentru clienți.

  Marcus Mazetti, Manager Global, SMC Suedia

MARTIE 2022

Știm cu toții că fabricile de automobile funcționează într-un mod automatizat de mulți ani. Acest sector rămâne, de asemenea, un motor cheie al vânzărilor de robotică la nivel mondial. Pe lângă sudare și vopsire, industria auto folosește roboți pentru sarcini care includ asamblarea, tunderea, tăierea, transferul pieselor și îngrijirea utilajelor, pentru a enumera doar câteva.

Analizând progresul înregistrat de fabricile de automobile, vom observa o selecție din ce în ce mai mare de alte industrii, inclusiv cea alimentară și a băuturilor, industria bio-medicală și agricultura, toate care își măresc gradul de utilizare a roboților cu scopul creșterii productivității, a eficienței, siguranța personalului, calitatea produselor și a veniturilor. Pe scurt, se pune un accent suplimentar pe a face liniile de producție mai flexibile și mai capabile să realizeze în mod eficient producția maximizată însă de volum mai mic, ca răspuns la solicitările în continuă evoluție ale clienților.

Robot într-o aplicație de ambalare cu comunicație wireless pentru a asigura o comunicație în serie fiabilă și flexibilitate la schimbarea componentei de la capătul brațului (EOAT)

Noile industrii stimulează cererea
Potrivit unui raport McKinsey, 88% dintre companiile din întreaga lume plănuiesc să introducă automatizarea robotizată în infrastructura lor. Cu atât de multe industrii noi care stimulează vânzările, Mordor Intelligence raportează că piața globală de robotică ar putea ajunge la 74,1 miliarde de dolari până în 2026 (în creștere de la 27,73 miliarde în 2020), înregistrând un CAGR de 17,45%. Cu toate acestea, în timp ce viitorul pare strălucitor pentru cei din domeniul roboticii, știm din experiență că există anumite premise care subliniază succesul în alte sectoare decât cea auto.

În timp ce roboții din sectorul auto cu volum mare îndeplinesc de obicei o singură sarcină, flexibilitatea este cuvântul cheie pentru aplicațiile roboților non-auto. Aici, utilizatorii atribuie roboți diferitelor sarcini care se pot schimba în mod regulat. Programarea nu reprezintă o provocare în mediile de producție mixtă și volum redus. Producătorii OEM de roboți, specialiștii în cobot (roboți colaborativi) și companiile de software oferă astăzi soluții care asigură o programare simplă, până la punctul în care chiar și operatorii neexperimentați pot genera trasee de mișcare în cel mai scurt timp.

AI și ML
Deși știm cu toții că roboții îndeplinesc sarcini repetitive mai eficient decât oamenii, există o nouă tendință aici: cu AI (inteligență artificială) și ML (învățare automată), roboții sunt capabili să gândească, să învețe și să tragă concluzii precise fără ajutorul lor. colegi umani. Este o perspectivă interesantă pentru industrie în general, mai ales dacă țineți cont de faptul că roboții pot sprijini trecerea la industria 4.0/digitalizare, în mare parte pentru că depășesc sistemele tradiționale de mișcare în sarcini complexe.

De exemplu, în timp ce multe utilaje de la atelier sunt dotate cu automatizare completă, sarcinile de manipulare de la depozit până la asamblarea finală și ambalarea sunt adesea neautomatizate din cauza complexităților inerente implicate. Astăzi, totuși, cele mai recente soluții robotizate ajută la fluxul continuu în fabrică, ceea ce poate duce la conceptul de producție „întunecată” sau fără lumini, fără oameni sau foarte puțini controlând operațiunile.

Soluții personalizate

Având în vedere că roboții se pregătesc să devină o resursă de bază în multe tipuri de fabrici, obținerea flexibilității este esențială pentru orice sarcini care implică manipulare sau întreținere. Aici, aproximativ 50% dintre aplicații necesită modificări ale pinilor și/sau ale graifărului pentru a se potrivi solicitărilor clienților.

Atât pentru utilizatorii de roboți, cât și pentru producători, există mai multe obiective atunci când vine vorba de selecția produselor, inclusiv raportul preț-performanță, flexibilitatea, ușurința de adoptare și siguranță. Cu toate acestea, tehnologia prindere la capătul brațului este un factor cheie pentru sarcini precum manipularea materialelor, ambalarea, îngrijirea mașinilor, asamblarea, controlul calității și finisarea suprafețelor.

SMC oferă o gamă completă de soluții de prindere, inclusiv pneumatice, electrice, magnetice și vacuum, asigurând adaptabilitatea la toate nevoile de prindere. De asemenea, putem furniza unități FRL, tuburi, electrovalve și comunicații seriale, fie folosind tehnologia wireless sau tradițională cu fir, creând astfel o soluție la cheie pentru noi instalații de roboți sau proiecte de modernizare.

Ajutăm inginerii robotici să folosească „limbaje” cu care probabil nu sunt familiarizați, cum ar fi pneumatica, ajutând la traducerea sau interpretarea cerințelor de control al mișcării cu aer și beneficiile pe care le poate aduce. Echipa noastră de experți vă poate ajuta, explicându-vă absolut orice, de la tehnologia insulei de distribuitoare și filtre, la debitul de aer și presiunea sistemului. Chiar dacă SMC oferă o serie extinsă de actuatori electrici, pneumatica rămâne domeniul de bază, motiv pentru care un număr tot mai mare de producători OEM de roboți și fabrici de producție solicită ajutorul nostru.

Schimbări rapide de ale componentelor

Pentru a oferi flexibilitate, roboții trebuie frecvent să folosească mai multe dispozitive de prindere diferite, motiv pentru care tehnologia rapidă și fiabilă de schimbare a sculelor este esențială. Cu toate acestea, multe soluții sunt costisitoare și prezintă un anumit risc din cauza conexiunilor complexe de aer/semnal. Din acest motiv, echipa noastră de ingineri de proiectare de aici de la SMC a dezvoltat MHF2-X7076A, un dispozitiv pneumatic de prindere modular, cu profil redus, cu funcție de schimbare a brațelor. Acest dispozitiv automat de schimbare a componentelor pentru roboți înseamnă că utilizatorii pur și simplu înlocuiesc capătul prinderii fără niciun risc. Cablurile și tuburile sunt îmbinate în corpul prizei de aer (partea robotului) pentru a îmbunătăți contactul electric în timpul schimbării sculelor și pentru a reduce pierderile de aer.

 SeriesGraifăr pneumatic SMC cu funcție de schimbare a sistemelor de prindere – seria MHF2-X7076A

Ca un alt factor de diferențiere a pieței, oferim comunicații wireless pentru graifăre, eliminând orice risc de pierdere și întrerupere a comunicării. Sistemul nostru wireless EX600-W înseamnă mai puține cabluri și conectori, instalare și întreținere reduce, mai puține întreruperi și deconectări pentru a oferi o comunicație complet fiabilă și rezistentă la zgomot. Utilizatorii de roboți adoptă din ce în ce mai mult sistemul nostru fără fir EX600-W cu răspuns rapid și își îmbunătățesc OEE (eficacitatea generală a echipamentului), o măsură cheie pentru toate operațiunile de producție sau proces.

Unitate wireless SMC – Seria EX600-W

Cu noi ajungi departe! Echipa noastră de cercetare și dezvoltare lucrează în mod constant la modularitatea sistemului, mărind viteza schimbărilor de prindere și reducând riscul opririlor. Productivitatea și timpul redus de funcționare sunt prioritățile noastre principale. Aproximativ 50% din toate graifărele pe care le producem în prezent sunt modele personalizate, evidențiind credibilitatea noastră ca un partener tehnologic capabil și dovedit.

Discover SMC´s solutions for Robotics

Marcus Mazetti | Manager Global, SMC Suedia

Având deja o vastă experiență de peste 20 de ani în vânzări și management global de proiecte, Marcus s-a alăturat familiei SMC Suedia în anul 2015 în calitate de director regional de vânzări. De curând a început să activeze în domeniul care este cel mai potrivit pentru el și anume, managementul proiectelor globale pentru industria robotică și a bateriilor secundare.

Marcus își petrece timpul liber cu familia (soția, 3 copii și o pisică) și prietenii schiând sau pe barca noastră în arhipelagul Stockholm, călătorind sau pur și simplu gătind și delectându-se cu un pahar vin sau o bere bună. De asemenea, Marcus antrenează una dintre echipele de fotbal a fiului său.

Doriți să fiți la curent cu ultimele noutăți?

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a primi e-mail-uri cu acest tip de conținut precum și multe altele

 

Convingeți-vă singuri cum efectorii finali SMC pentru roboții colaborativi vor „oferi flexibilitate manevrării dumneavoastră”

 

Ne puteți urmări pe

 

Consultați graficul

Documente de referință

 

You may find as well of interest

 

Modular media control saves time and cost in robotic welding
By Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic
Read more 

Wireless robotics: where less is definitely more
By Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain
Read more 

Roboții colaborativi și efectorii finali fac echipă pentru soluții flexibile la prețuri accesibile
 Andrea Trifone, Lider de proiect roboți colaborativi, SMC Italia
Citiți mai mult 

Expertiză SMC în: Înțelegerea provocărilor dumneavoastră zilnice

Citiți mai multe despre cazurile în care partenerii noștri dau viață produselor SMC