Punctul de rouă în termeni simpli, este temperatura la care apa devine vizibilă. Picăturile de apă pe care le poți vedea în băutura ta rece provin de la punctul de rouă.
Axel Delsaux, Marketing de produs, SMC Franța
OCTOMBRIE 2021
Discutând despre punctul de rouă, acesta reprezintă practic vaporii de apă și umezeală. Deși nu îl putem vedea, aerul conține apă în formă de vapori (gaz), iar cantitatea acestora este direct proporțională cu temperatura.
Pe măsură ce aerul se răcește, vaporii de apă se condensează și se transformă din formă de vapori în lichid, ajungând la temperatura la care aerul devine saturat; aceasta este numită punctul de rouă. Dacă temperatura scade, umiditatea suplimentară se va transforma în picături mici sau condensare. Exemple naturale de punct de rouă atmosferic (ADP °C) pot fi observate acolo unde aerul cald intră în contact cu suprafețe reci, așa cum am văzut și în exemplul anterior.
Termenul de punct de rouă atmosferic este cel mai relevant folosit în condițiile meteorologice. În instalațiile de aer comprimat și sistemele pneumatice, punctul de rouă de presiune poate fi considerat un termen mai adecvat.
Punctul de rouă de presiune (PDP °C) este temperatura la care apare condensarea la o presiune ridicată; de obicei, se utilizează 7 bari, deoarece aceasta este cea mai comună presiune pentru sistemul de aer comprimat.
În concluzie, deoarece temperatura poate scădea pe parcursul instalației de aer comprimat, ducând la condensare, este necesar să fim atenți la punctul de rouă.
Eliminarea apei condensate nu înseamnă eliminarea umidității
Abordarea punctului de rouă înseamnă abordarea umidității. Umiditatea apare atunci când temperatura scade de-a lungul liniei de producție. Deoarece dorim să evităm potențialul de a avea picături de apă circulând în CAS-ul nostru, abordăm noțiunea punctului de rouă.
De ce este important ca acesta să fie gestionat?
Umiditatea, în general, poate duce la coroziune, blocarea conductelor, defecțiuni ale mașinilor, umflarea etanșărilor, cauzând frecare suplimentară, contaminare și înghețare. În plus, umiditatea poate fi extrem de dăunătoare pentru procesele sensibile la apă, cum ar fi vopsirea prin pulverizare sau cele care ar putea fi contaminate cu apă, cum este cazul în industria farmaceutică.
Întrebarea ține de asemenea și loc de răspuns - cât de sensibile sunt echipamentele și procesul dvs. la picăturile de apă?
Există două etape principale pentru a aborda umiditatea din linia dvs. de aer comprimat.
Cum să abordați umiditatea în primul rând?
Simplu. Prin instalarea unui uscător de aer refrigerat într-un punct controlat din CAS, de obicei după compresor sau rezervorul de aer. Această soluție usucă aerul prin răcirea lui. Aerul comprimat trece prin schimbătorul de căldură și temperatura sa este coborâtă la 3 °C, forțând vaporii conținuți în aer să se condenseze. Apa care se formează sub formă lichidă este ușor de îndepărtat prin scurgerea uscătorului, asigurând astfel că aerul care intră în procesul dvs. de producție este mai uscat.

Răcitoare de aer SMC - Seria IDFA - vin cu un schimbator de caldură din oțel inoxidabil standard, ceea ce garantează o durată de viață lungă, un aer comprimat racit și un tratament anticoroziv pentru tuburile de cupru, ca unele dintre opțiunile sale.
Gestionarea optimă a punctului de rouă - uscatorul de aer cu membrane
Cand exista o aplicație care necesită un punct de rouă la presiune atmosferică mult mai scăzut (de la -20 ºC până la -60 ºC), cum ar fi cel necesar, de exemplu, în fabricarea semiconductoarelor sau în uscarea particulelor fine, recomandarea noastră este sa instalați uscatoare cu membrane pentru a elimina umiditatea doar unde este necesar. Uscătorul de aer cu membrane utilizează fibre goale compuse dintr-o membrană macro-moleculara prin care umiditatea trece cu ușurință, dar este dificil pentru aer (oxigen și azot) să treacă prin aceasta. Un uscator de aer cu membrane este o soluție rentabilă pentru aplicații de utilizare punctuală, ideal pentru fabricarea farmaceutică, ambalare și medii de laborator.

Uscător de aer cu membrană SMC - Seria IDG-A. Soluție compactă fără consum electric.
Importanța punctului de rouă depinde de utilizarea prevăzută a aerului comprimat, iar definirea gradului de uscăciunii adecvate a aerului și a soluției corecte depinde în mare măsură de nevoile dvs. specifice. Contactați experții locali SMC pentru a vă ghida să alegeți cea mai bună și eficientă soluție de uscare a aerului pentru aplicația dvs.