Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

O cale rapidă pentru a reduce facturile de energie

Într-o epocă în care unitățile de producție și de procesare sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din cauza facturilor energetice în creștere și a legislației tot mai stricte privind emisiile de CO2, se pune întrebarea: există o modalitate de a reduce rapid consumul de energie fără a compromite eficiența sau randamentul? Răspunsul este da, cu îndrumarea și expertiza potrivită.

 Jeff Careless | Business Development Manager - Continuous Improvement, SMC UK

IANUARIE 2023

Energia și amprenta de carbon s-au dovedit de mult timp un subiect fierbinte pentru utilizatorii de aer comprimat, deoarece acesta reprezintă până la 20% din consumul total de energie al fabricilor. Aici, pe baza experienței noastre, prezentăm cinci modalități care asigură reduceri rapide și eficiente ale consumului de energie.

Eliberați presiunea
Prima modalitate este de a reduce presiunea din sistemul de aer comprimat, acolo unde este posibil. Pentru majoritatea instalațiilor industriale, presiunea de funcționare tipică este cuprinsă între 6 și 7 bar. Prin scăderea presiunii la 4 bar, consumul de energie se reduce cu până la 29%. Cu toate acestea, este necesară intervenția unui expert pentru a evita compromiterea performanțelor.

Remediați scurgerile de aer comprimat
Am întâlnit instalații cu valori de scurgere cuprinse între 20% și 50%, fapt care conduce la creșterea consumului de energie și a facturilor. Cea mai bună modalitate de a identifica scurgerile de aer comprimat este de a apela o companie expertă care să efectueze un audit, în mod ideal de două ori pe an. Cu toate acestea, pentru cei care caută o cale mai rapidă de a obține îmbunătățiri, electrodistribuitoarele previn pierderile de aer din cauza scurgerilor chiar și atunci când utilajele sunt oprite. Alte soluții includ un modul cu două presiuni, care comută la o presiune mai mică în timpul perioadelor de inactivitate a utilajului, reducând considerabil scurgerile, sau de exemplu noul sistem SMC de gestionare a aerului, tip ”plug & play”.

 
Sistem SMC de gestionare a aerului comprimat

 

Aplicații de suflare
Știați că sarcinile de suflare a aerului sunt responsabile pentru mai mult de 40% din consumul de aer din fabrică, oferind astfel o oportunitate reală de a economisi energia? În acest caz, dimensionarea corectă a duzelor de suflare, împreună cu o reducere a presiunii din fabrică, oferă rezultate extraordinare. Alte inițiative în acest domeniu includ o mai bună utilizare a reglementărilor pentru a vă asigura că utilizați doar cantitatea de aer necesară. Folosirea valvele de suflare, care pornesc/opresc foarte repede aerul utilizat, menținând în același timp forța suflarii, reprezintă o altă modalitate excelentă de a reduce consumul de aer, uneori cu până la 50%.

Supape SMC de suflare în impulsuri

 

Sisteme eficiente de vacuum 
Dacă aveți utilaje care integrează aplicații de preluare și plasare piese (pick & place) cu ajutorul vacuumului generat de aerul comprimat, utilizarea ejectoarelor de vacuum multietajate tip Venturi și tehnologia de economisire a energiei prin întreruperea aerului reduce consumul cu până la 93%.

Unitate de vacuum SMC – Soluția completă și silențioasă de economisire a energiei

 

Utilizarea componentelor potrivit

La SMC susținem mereu că eficiența energetică și a costurilor poate fi obținută prin multe acțiuni mici. Alegerea corespunzătoare a componentelor face o mare diferență. De exemplu, integrarea circuitelor de economisire a energiei pentru electrodistribuitoare, adăugarea unui drosel la cilindri sau utilizarea tehnologiei cu invertor triplu în cazul răcitoarelor, reduc costul facturilor la energie. 

Din experiența noastră, știm că aceste cinci sfaturi reduc rapid facturile de energie. Singurul considerent de care trebuie să țineți cont este să apelați la sfaturile și expertiza potrivite. Așadar, nu amânați: solicitați-le experților noștri să vă ajute să începeți proiectul propriu de reducere a consumul de energie.

Descoperiți cum să "maximizați eficiența energetică" cu SMC

Jeff Careless | Business Development Manager - Continuous Improvement, SMC UK

Jeff are peste 35 de ani de experiență în echipa de vânzări SMC UK, fapt ce a condus la asumarea poziției de manager regional de vânzări și numeroase roluri de specialitate în proiectele de economisire a energiei clienților. În timpul liber, Jeff a fost un antrenor de fotbal acreditat FA de 13 ani antrenează echipe locale de fotbal din Birmingham în timpul weekendurilor. În plus, lui Jeff îi place să petreacă timpul la terasele de la Villa Park, urmărind echipa sa favorită cu același nume, alături de cei doi fii ai săi. În restul timpului liber rămas, Jeff merge în croaziere împreună cu soția sa, Jacky și se joacă cu nepoții săi.

Doriți să fiți la curent cu ultimele noutăți?

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a primi e-mail-uri cu acest tip de conținut precum și multe altele

 

Ne puteți urmări pe

 

Documente de referință

 

You may find as well of interest

 

 Sustenabilitatea devine realizabilă cu Iván Martínez
Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain
Citiți mai mult 

Un parteneriat de încredere se bazează pe soluții optime de automatizare
Dan Ives, Inginer Senior, Centrul Tehnic European
Citește mai mult 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines
By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands
Read more 

Energy efficiency: amplifying the benefits of working at 4 bar
By Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic
Read more 

Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure
By Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Read more 

Release the pressure
By Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Read more 

Expertiză SMC în: Înțelegerea provocărilor dumneavoastră zilnice

Citiți mai multe despre cazurile în care partenerii noștri dau viață produselor SMC