Inginerii proiectanți din cadrul OEM-urilor care deservesc sectorul bio-medical încep să recunoască importanța managementului termic în scopul creării echipamentelor de laborator mai rapide și mai precise. Este important de reținut că vitezele de reacție chimică sunt în general proporționale cu temperatură, în timp ce tehnicienii de laborator pot, de asemenea, să mărească timpul de lucru sau durata de valabilitate a probelor și a reactivilor, menținând substanța în intervalul optim de temperatură. Desigur, furnizarea acestei capacități într-un mod fiabil și rentabil este adevărata provocare, motiv pentru care companiile apelează din ce în ce mai mult la echipa noastră de experți SMC.
Max Lemacon, Manager Echipa Bio-medicală, SMC Franța
MARTIE 2022
Avem peste 40 de ani de experiență profesională în furnizarea de dispozitive termoelectrice pentru OEM-uri care dezvoltă industria bio-medicală și echipamentele de laborator. Parenerii noștri ne spun că deciziile lor de cumpărare depind de fiabilitatea ridicată a produselor, dimensiunea portofoliului, potențialul de personalizare și asistența permanentă pre- și post-vânzare.
Proiectanții de echipamente cum ar fi analizoarele, au adesea experiență în biologie sau inginerie bio-medicală, nu în managementul termic. Dacă aceste particularități vă reprezintă domeniul de activitate și doriți să implementați controlul temperaturii în designul echipamentelor dumneavoastră, primul lucru de care veți avea nevoie este sprijinul oferti de experți în proiectare. În al doilea rând, ar fi ideal să găsiți un partener tehnologic care are, de asemenea, expertiză în domenii complementare, precum controlul fluidelor și automatizarea, deoarece acest lucru ar simplifica funcțiile de afaceri precum proiectarea, achiziția și suportul continuu al experților. În plus, veți avea nevoie de asistență post-vânzare pe parcursul anilor de utilizare a echipamentelor în locații din întreaga lume.
Provocarea spectrometrului
Am furnizat recent unui OEM european specializat în echipamente de diagnosticare in vitro o soluție de control al temperaturii pentru un spectrometru de cromatografie gazoasă. Sistemul separă componentele chimice ale unui amestec de probă și le detectează pentru a determina prezența sau absența lor și/sau cât de mult sunt prezente.
Clientul nostru lucra deja cu noi la soluții de control al fluidelor, dar nu cunoștea portofoliul nostru de control al temperaturii sau abilitățile noastre de management termic. Curând a devenit clar că putem juca un rol cheie în definirea celor mai potrivite produse pentru aplicație.
Există patru componente principale pentru majoritatea spectrometrelor: sistem de intrare, sursă de ioni, analizor de masă și detector. În faza de admisie, clientul trebuia să încălzească o cameră de rețea cu șase capilare la 55°C. Aici, controlul temperaturii trebuia să fie corespunzător, precis și repetabil.
Aparatul incalzeste si transforma diferite lichide în faza gazoasă pentru condensare la distanța, urmata de separare și analiză. Stabilitatea temperaturii este esențială pentru a oferi precizia necesară utilizatorilor analizorului. Orice soluție obijnuită care folosește elemente Peltier pur și simplu nu ar oferi suficientă precizie și există și alte probleme. Sistemele de răcire pe bază de Peltier trebuie să fie bine echilibrate în termeni de inginerie. Un radiator insuficient sau o celulă Peltier subdimensionată ar putea duce la un consum mare de energie, o respingere ridicată a căldurii și un zgomot excesiv.
Solicitări și soluții: potrivirea perfectă
Am propus un studiu termic și fluidic pentru a determina nivelurile optime de echilibru termic, capacitatea de încălzire și debitul de aer. Din rezultate, am putut identifica o soluție centrată pe un răcitor SMC thermoelectric, compact, de înaltă performanță, cu un schimbător de căldură aer-apă. Pe baza unor calcule atente, am furnizat și un difuzor conic care oferă un debit optim al turbinei de aer.
Rezultatul a fost o soluție de mare succes, oferind acuratețe, repetabilitate, dimensiuni compacte și programare de creștere a temperaturii.
Cheia succesului acestui proiect a fost capacitatea noastră de a ne instrui partenerul cu cunoștiințele noastre de management termic și de a oferi o soluție completă. Din acest motiv, suntem percepuți ca fiind mult mai mult decât un furnizor de componente, un expert de încredere în controlul temperaturii și al fluidelor.
Beneficiile efectului Peltier
Aplicațiile pentru știința vieții și echipamentele medicale câștigă enorm din sistemele de răcire bazate pe efectul Peltier datorită stabilității la temperaturi ridicate, zgomotului redus, vibrațiilor reduse și dimensiunilor fizice compacte.
Cel mai recent Chiller Peltier al SMC – Caracteristici de excepție în dimensiuni foarte compacte
Pentru a oferi o definiție, efectul Peltier este răcirea unei joncțiuni și încălzirea celeilalte atunci când curentul electric (DC) este menținut într-un circuit de material care cuprinde straturi alternative de semiconductori diferiți. Acești semiconductori sunt prinși între straturi ceramice care acționează ca izolatori termici, creând astfel o celulă Peltier (cunoscută și ca dispozitiv termoelectric).
Dincolo de analizoare, aplicațiile de bază pentru dispozitivele termoelectrice includ dispozitive de ecografie, sisteme cu raze X, echipamente de crioterapie și acceleratori de ioni pentru tratamentul cancerului. Aplicațiile mai largi includ sisteme de tratare a apei și a gazelor pentru curățarea instrumentelor de laborator sau chirurgicale, de exemplu.
În toate cazurile, SMC poate proiecta și produce produse de tip Peltier pentru a se potrivi aplicațiilor individuale. Cu peste patru decenii de experiență dovedită, compania este un partener tehnologic consacrat pentru OEM-uri în industria bio-medicală și a echipamentelor de laborator