Czy kiedykolwiek marzyłeś o bezprzewodowym systemie komunikacji dla swoich systemów robotyki? Masz dość kabli i związanych z nimi przerw i rozłączeń? Chcesz obniżyć koszty instalacji i konserwacji? Cóż, robotyka bezprzewodowa stała się rzeczywistością. W rzeczywistości istnieje już od jakiegoś czasu, zapewniając w pełni niezawodną, odporną na zakłócenia komunikację u coraz większej liczby producentów, którzy zastosowali całkowicie unikalną jednostkę bezprzewodową firmy SMC. Aby pomóc wszystkim, którzy wciąż wahają się nad technologią komunikacji bezprzewodowej, Juanjo Jubete, specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych w SMC Hiszpania, w tym krótkim pytaniu i odpowiedzi rozwiewa wiele typowych wątpliwości.
Juanjo Jubete, Specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych, SMC Hiszpania
MARZEC 2022
Pytanie 1. W jaki sposób potencjalni użytkownicy mogą przezwyciężyć strach przed nieznanym, jeśli chodzi o niezawodność sieci bezprzewodowej?
Odpowiedź 1. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że łączność bezprzewodowa nie jest tak niezawodna jak przewodowa, ale ile systemów bezprzewodowych funkcjonuje w naszych domach? Zestawy słuchawkowe, słuchawki telefonów stacjonarnych, kluczyki samochodowe i klawiatury komputerowe - to tylko niektóre z nich. Technologia komunikacji bezprzewodowej stała się tak wydajna, że większość z nas uważa ją za coś oczywistego, dlaczego więc nie wykorzystać jej także w naszych systemach przemysłowych? W ciągu siedmiu lat od wprowadzenia na rynek naszego urządzenia bezprzewodowego nie odnotowaliśmy żadnych znaczących problemów. Zostało ono nawet znormalizowane jako niezawodny sprzęt komunikacyjny u wiodących producentów w przemyśle motoryzacyjnym.
Pytanie 2. Co zrobić, jeśli mój dział IT niechętnie akceptuje dodawanie nowych zewnętrznych sieci bezprzewodowych, uważając, że mogą one kolidować z pakietami sieci wewnętrznej?
Odpowiedź 2. Należy pamiętać, że nasze urządzenia bezprzewodowe przesyłają informacje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nie ciągle, w bardzo małych pakietach sieciowych. Ponadto w systemie zastosowano technologię FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), która od wielu lat sprawdza się bezproblemowo w miejscach, gdzie kilka urządzeń nadaje informacje w tym samym paśmie jednocześnie. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zapewnienia solidnej i niezawodnej komunikacji.
Pytanie 3. Czy sprzęt do komunikacji bezprzewodowej będzie działał stabilnie i niezawodnie w środowiskach, w których występuje wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak spawanie punktowe?
Odpowiedź 3. Produkt powstał dla przemysłu motoryzacyjnego w którym naturalnym środowiskiem jest wiele zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od silników, falowników, urządzeń grzewczych, urządzeń do zgrzewania punktowego, urządzeń typu RFID itp. Nie ma niebezpieczeństwa, że urządzenie będzie podatne na awarie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. W rzeczywistości wiemy, że jest ono o wiele bardziej odporne na zakłócenia niż komunikacja za pomocą kabla miedzianego, zachowując się prawie jak układ światłowodowy, ale bez związanych z tym wysokich kosztów i konieczności zapewnienia delikatnej opieki.
Pytanie 4. Jakie są optymalne zastosowania przemysłowe dla technologii komunikacji bezprzewodowej?
Odpowiedź 4. Chociaż technologia ta nadaje się do zastosowania we wszystkich sektorach przemysłu, większość dotychczasowych zastosowań dotyczyła robotów i urządzeń peryferyjnych robotów. Zasilacze znajdujące się w takich systemach jak roboty i stoły obrotowe narażają przewodzone przez nie kable komunikacyjne na ekstremalne skręcenia i zgięcia, co w końcu prowadzi do ich przetarcia i przerwania. W rezultacie dochodzi do losowych przestojów systemu, których zidentyfikowanie i naprawa często zajmuje dużo czasu, a które w końcu pojawiają się ponownie, ponieważ są powszechne. Dzięki łączności bezprzewodowej możemy w zasadzie wyeliminować wszelkie kable przenoszące elektryczne sygnały sterujące.
Pozycjonowanie i orientacja detali - Pick & Place - jednostka bezprzewodowa EX600 firmy SMC
Pytanie 5. Czy możesz wymienić najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania technologii bezprzewodowej?
Odpowiedź 5. Zastosowanie rozwiązań bezprzewodowych pozwala uniknąć bezproduktywnych przestojów spowodowanych poluzowanymi lub uszkodzonymi kablami komunikacyjnymi lub złymi stykami. Dzięki lepszej odporności komunikacji bezprzewodowej unika się także awarii spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto można zaoszczędzić na kosztach, ponieważ nie ma już potrzeby stosowania ultra elastycznych kabli, specjalnych złączy obrotowych, wysoko osłoniętych złączy itp.
Jednostka bezprzewodowa SMC – Seria EX600-W