Wiodący w swojej klasie serwis i szeroka gama produktów oferowanych przez SMC pomaga wiodącemu producentowi maszyn utrzymać i rozszerzyć swoją znaczącą pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku światowym. Firma HACOS projektuje, produkuje i instaluje wysokiej jakości maszyny do produkcji czekolady, które stymulują rozwój i wzrost każdej wielkości firmy produkującej czekoladę, od rzemieślników po dużych producentów przemysłowych. Firma buduje zarówno małe, jak i bardzo duże maszyny obejmujące wszystkie procesy produkcji czekolady, co wymaga współpracy z wysokiej klasy partnerem technologicznym, który posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie sterowania i automatyki przemysłowej.
Wim de Vos, Inżynier sprzedaży, SMC Belgia
MARZEC 2022
Firma HACOS ma swoją fabrykę w Malle w Belgii, kraju znanym na całym świecie z doskonałości czekolady. Chociaż w Belgii działa ponad 320 czekoladników, zasięg firmy HACOS wykracza daleko poza jej granice - obecnie firma eksportuje do ponad 70 krajów. Jako jeden z pięciu największych producentów maszyn do produkcji czekolady na świecie, HACOS produkuje systemy do procesów obejmujących formowanie, osadzanie, oblewania, odwirowywanie, topienie i temperowanie oraz dekorowanie - czyli wszystko, co jest niezbędne do przejścia od surowego bloku czekolady do wyrafinowanego produktu końcowego.
"Dlatego też jesteśmy powszechnie znani jako fabryka maszyn do produkcji czekolady" - mówi Jan Selderslaghs, dyrektor operacyjny w firmie HACOS. "Produkujemy tylko takie maszyny, które są godne 65-letniego doświadczenia i reputacji belgijskiej jakości. Aby mieć pewność, że nie zawiedziemy naszej reputacji, wykorzystujemy wiedzę i produkty SMC do realizacji niezliczonych zadań związanych z ruchem i sterowaniem w naszych maszynach."
Dobry początek
Współpraca rozpoczęła się od dostawy złączek SMC ogólnego przeznaczenia serii KQ2 do standardowych zastosowań pneumatycznych. Dyskusja na temat ceny doprowadziła do uzyskania wsparcia ze strony SMC i stworzenia prostego, ale bardzo wydajnego systemu zapasów złączy, które SMC uzupełnia dwa razy w tygodniu, zmniejszając potrzebę zarządzania zapasami przez firmę HACOS. Sukces tego systemu zaowocował zaufaniem i wkrótce firma HACOS zwróciła się do SMC o poradę w kwestiach technicznych związanych z dotychczasowym dostawcą rozwiązań pneumatycznych, dużym międzynarodowym koncernem z bardzo niewielkim wsparciem lokalnym.
Firma SMC jest bardzo dumna z tego, że zapewnia wsparcie na linii produkcyjnej na całym świecie: obsługa klienta 360° jest podstawą działalności firmy, opartej w dużej mierze na bezpośrednich reakcjach, kompetentnych poradach technicznych i ścisłej współpracy z klientami w celu pełnego zrozumienia wymagań aplikacji.
Wszystkie produkty z zakresu sterowania ruchem i automatyki, których potrzebuje firma HACOS, są dostępne w firmie SMC: złączki pneumatyczne, zespoły przygotowania powietrza FRL, siłowniki, zawory i złącza. Dobrym przykładem zastosowania jest użycie złączki KKA firmy SMC, która obsługuje pojemnik o podwójnych ściankach, w którym przechowuje się czekoladę w celu jej podgrzania lub schłodzenia przed formowaniem. Złącze KKA-X33 firmy SMC, wykonane ze stali nierdzewnej 304, posiada specjalne uszczelnienie chroniące przed bardzo lepkim płynem chłodzącym. Ponadto ta wyjątkowa złączka jest bardzo łatwa do czyszczenia, co jest ważne, ponieważ pojemnik często wymaga mycia dwa razy dziennie.
Szybkozłącza ze stali nierdzewnej – Seria KKA
Płynąć z prądem
Kolejnym produktem, z którego korzysta firma HACOS, jest uniwersalny 2-portowy zawór elektromagnetyczny SMC VXZ. Zawory VXZ sterują wodą chłodzącą, która krąży w układzie. Zawór ten jest wyposażony w cewkę, której personel nie może jej łatwo odłączyć, co zapewnia klientom dłuższą żywotność. Opcje stosowane wcześniej przez firmę HACOS posiadały cewkę, którą można było odłączyć, co było problematyczne, ponieważ ciepło i kondensacja dostawały się do zaworu i powodowały zwarcia.
"Około 95% produkowanych przez nas maszyn jest wykonywanych na zamówienie" - mówi Selderslaghs. "W związku z tym od dostawców takich jak SMC wymagamy dużej elastyczności. Bardzo często nie znamy z wyprzedzeniem dokładnych wymagań dotyczących zaworów maszyny, dlatego stale potrzebujemy pomocy w zakresie specyfikacji."
Jednym z produktów wyróżnionych przez HACOS jako zapewniające wymagany poziom elastyczności jest nowy 5-portowy zawór elektromagnetyczny serii SY od SMC, który jest bardzo wszechstronny. Wielu konstruktorów maszyn czuje się przytłoczonych koniecznością wyboru najlepszej kompozycji stałych zaworów elektromagnetycznych dla danego zastosowania. Jednak dzięki nowemu zaworowi SMC serii SY nie ma już problemów z projektowaniem wysp zaworowych. Ten uniwersalny zawór oferuje elastyczność, która obejmuje wszystkie standardowe zastosowania, poprawiając produktywność, optymalizując zużycie powietrza i upraszczając obsługę maszyny.
5-portowe zawory elektromagnetyczne – Seria SY
W gorącej chwili
Oczywiście udana produkcja czekolady polega na ogrzewaniu i chłodzeniu, a technologia chillera firmy SMC zapewnia w tym zakresie znaczące korzyści. Proces podgrzewania i chłodzenia musi być bardzo precyzyjny, a jego wahania wahają się zazwyczaj w zakresie 0,5°C, od 31 do 31,5°C. Zarówno chiller z ogniwem Peltiera, jak i chiller montowany w stojaku typu rack firmy SMC doskonale radzą sobie z tym procesem, a dodatkowymi korzyściami dla firmy SMC są kompaktowe wymiary i globalne wsparcie na poziomie lokalnym.
W szczególności, kompaktowe chillery do montażu w stojaku typu rack serii HRR firmy SMC są szeroko stosowane w wielu małych maszynach do produkcji czekolady produkowanych przez HACOS. Zapewniają stabilność temperatury na poziomie ±0,1°C.
Chiller, wersja do montażu na stojaku typu rack – Seria HRR
HACOS MINOS Automatyczna linia do formowania jednostrumieniowego z tunelem chłodzącym i automatycznym systemem rozformowywania. Odpowiednia do: Dozowania typu One Shot - Formowania pralin - Tabletek
"SMC oferuje produkty wysokiej jakości, a marka ta ma ugruntowaną pozycję i jest symbolem jakości na całym świecie, dlatego nasi użytkownicy końcowi są zadowoleni, że mogą stosować komponenty SMC w swoich maszynach" - mówi Selderslaghs.
Jednym z wyzwań technicznych jest to, że komponenty te muszą być bardzo kompaktowe w prawie każdym przypadku. Jednak firma SMC jest znana z dostarczania rozwiązań o niewielkich wymiarach, które pomagają konstruktorom maszyn zmniejszyć rozmiary systemów i zminimalizować zużycie energii. Na przykład firma SMC wsparła ostatnio firmę HACOS w opracowaniu robota z bardzo małymi zaworami i siłownikami, ponieważ konieczne było uwzględnienie każdego grama masy.
"Oprócz wysokiej jakości produktów liczy się przede wszystkim serwis oferowany przez SMC, zarówno lokalny, jak i globalny" - podsumowuje Selderslaghs. "Firma SMC jest na miejscu dwa razy w tygodniu, nie tylko po to, aby uzupełnić zapasy, ale także, aby wspierać nas w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych i odpowiadać na pojawiające się pytania. Korzystamy również z globalnej obecności firmy SMC, która zapewnia dobry serwis i wsparcie w każdej części świata, w której używane są nasze maszyny."