Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Soluciones IO-Link

Soluciones de fabricación inteligente

Siguiéndole el paso al Lean Manufacturing, el enfoque ha vuelto a cambiar.

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de la fabricación, mediante operaciones más automatizadas y el uso de análisis de datos, la fabricación inteligente está a la orden del día. Este enfoque impulsado por la tecnología, que utiliza maquinaria conectada a internet para supervisar el proceso de producción, ha visto el desarrollo de componentes de máquinas inteligentes.

Los dispositivos IO-Link de SMC pueden ayudarle a aumentar su productividad y reducir sus costes, garantizando procesos de producción dinámicos y conduciendo a la flexibilidad inteligente que busca la industria. Además, le permitirán centrarse en la mejora continua de la estrategia de mantenimiento industrial de su empresa.

Si desea más información sobre nuestras soluciones de fabricación inteligente, consulte hoy mismo nuestros últimos productos en nuestro sitio web.

 

Disfrute de las ventajas de IO-Link con SMC

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

 

Qué es IO-Link

IO-Link (IEC61131-9) es una tecnología estándar abierta que permite el intercambio bidireccional de datos desde sensores y dispositivos compatibles con IO-Link y conectados a un maestro. Gracias a un maestro IO-Link, los datos se transmiten a través de varias redes, buses de campo, o placas de bus común, haciendo que los datos sean accesibles para una acción inmediata o un análisis a largo plazo a través de un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.).

 

¿Qué ventajas obtendrá de los dispositivos IO-Link?

  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a la reducción de las operaciones de cableado
  • Inteligencia y comunicación con los sensores estándar sin costes adicionales
  • Reducción de piezas de repuesto gracias a la estandarización de los módulos de entrada/salida.
io-link-architectures.jpg
  • Wireless

  • Mestro

  • Sensores

  • Actuadores

Wireless

Benefíciese de la última tecnología gracias a la combinación de comunicaciones inalámbricas e IO-Link

Mestro

Transparencia de datos desde el nivel de sensores y actuadores hasta el nivel de automatización a través de una unidad IO-Link.

Sensores

Cuente con una gama diversa para medir el caudal, la presión, el vacío, la posición del actuador y la condensación que permite el intercambio de datos de diagnóstico hasta el nivel de automatización.

 

Sensores de caudal

 

 

 Sensores de presión

 

 

Sensores de vacío

 

 

Detectores de posición

 

 

Detector de condensación

 

Actuadores

Transmisión de datos de parametrización al actuador a través de IO-Link

 

Las ventajas de IO-Link con SMC

Mayor disponibilidad de datos

Mayor disponibilidad de datos

Hay tres tipos de datos primarios disponibles, que se clasifican como datos cíclicos (datos transmitidos automáticamente de forma regular) o datos acíclicos (datos transmitidos según sea necesario o a petición).

  • Datos de procesos. Lo que lee el dispositivo
  • Datos de servicio. Información sobre el dispositivo
  • Datos de eventos. Notificaciones (diagnóstico)
Mayor disponibilidad de datos

Diagnóstico de productos

Diagnóstico de producto

No es necesario esperar a que se produzca un fallo en el proceso para sustituir un sensor.

Con la implementación de la tecnología IO-Link, los dispositivos están siempre monitorizados para conocer su estado de salud con Datos de Eventos.

Dependiendo del dispositivo, puede rastrear si están sufriendo un exceso de temperatura, presión, si están fuera de rango, si se ha producido un defecto interno, etc.

Diagnóstico de producto

Cableado estándar

Cableado estándar

Toda la transmisión del valor medido es digital, por lo que todos los parámetros del dispositivo se almacenan en la unidad IO-Link. La transferencia de datos se basa en una señal de 24 V y no se requieren cables apantallados.

Cableado estándar

Acceso a distancia

Acceso remoto

Las soluciones personalizadas obligan a modificar continuamente los parámetros. El control global de los ajustes desde el sistema de control (PC) minimiza el tiempo, lo que aumenta la disponibilidad de la máquina.

Acceso remoto

Fácil sustitución del dispositivo

Fácil sustitución del dispositivo

La sustitución mediante un sistema plug & play simplifica la conexión: un conector común para comunicación y alimentación.

Los parámetros se almacenan en el maestro IO-Link, permitiendo así el ajuste automático cuando el dispositivo está conectado.

Fácil sustitución del dispositivo

No manipulable

No manipulable

La función de bloqueo de las teclas evita que personas no autorizadas modifiquen accidentalmente los ajustes.

No manipulable

También puede interesarle

 

Explore The SMC Expertise Hub

IO-Link para pasar fácilmente a los sensores inteligentes
Por Mile Milovanovic, Ingeniero superior, Centro Técnico Alemán de SMC
Seguir leyendo 

Adoptar IO-Link, el camino más fácil
Por Bruno Salami, Jefe de Producto de Ejes Eléctricos y Buses de Campo, SMC Francia
Seguir leyendo 

Dar sentido a los sensores
Por Danilo Giordana, Gestor de proyectos de eficiencia energética, SMC Italia
Seguir leyendo 

¿Tiene alguna pregunta sobre las soluciones IO-Link?

Pregunte hoy mismo a nuestros expertos.